¿Deberías comprar un switch sin ventilador?
¿Alguna vez le ha molestado el ruido de los ventiladores integrados en los switches de red? ¿Ha pensado alguna vez en desmontar los ventiladores del switch, pero al mismo tiempo le preocupa el posible daño por sobrecalentamiento de su switch? Puede que ya haya probado muchas formas de reducir el ruido, como colocar el switch en un armario, pero ha sido en vano. No se frustre, probablemente todo lo que necesita es un switch sin ventilador.
Este artículo explica todo lo que necesita saber sobre los switches sin ventilador, incluida la diferencia entre los switches sin ventilador y los switches con ventilador incorporado, y cómo elegir el que mejor se adapte a sus necesidades.
¿Qué es un switch sin ventilador?
Un switch sin ventilador es un switch de red sin ventiladores incorporados. El diseño sin ventilador garantiza un funcionamiento silencioso sin perturbar su entorno de trabajo. Para superar el ruido de los switches que llevan ventiladores incorporados, ya se han presentado al público los switches sin ventilador. Son especialmente populares en redes domésticas y pequeñas redes de oficina donde se necesita un entorno silencioso.
Switch sin ventilador vs. Switch con ventilador incorporado: ¿Cuál es la diferencia?
Aparte del diseño del ventilador, la mayor diferencia entre un switch sin ventilador y un switch con ventiladores incorporados radica en el sistema de refrigeración del switch. En los switches de red se utilizan diferentes sistemas de refrigeración para transferir el calor. Estos sistemas pueden dividirse en dos categorías principales: sistema de refrigeración pasivo para switches sin ventilador y sistema de refrigeración activo para switches con ventilador incorporado.
Switch sin ventilador: Refrigeración pasiva
Un sistema de refrigeración pasivo puede garantizar una mayor eficiencia energética y un menor coste económico, lo que lo convierte en una elección inteligente para productos como switches, televisores, portátiles, etc. La refrigeración pasiva consigue altos niveles de convección natural y disipación de calor utilizando un difusor o un disipador de calor para maximizar los modos de transferencia de calor por radiación y convección.
La gente puede preocuparse por el sobrecalentamiento de los switches sin ventilador, y aquí es donde un disipador de calor desempeña su papel. Gracias a los disipadores de calor, la gestión térmica pasiva es una solución rentable y energéticamente eficiente para que los switches sin ventilador mantengan temperaturas de funcionamiento óptimas sin causar mucho ruido.
Switch con ventilador incorporado: Refrigeración activa
La refrigeración activa, en cambio, se refiere a las tecnologías de refrigeración que dependen de un dispositivo externo para mejorar la transferencia de calor. La tasa de flujo de fluido aumenta durante la convección, lo que incrementa drásticamente la tasa de eliminación de calor.
En cuanto al switch con ventilador integrado, un ventilador es un dispositivo externo integrado en un switch para aportar aire forzado cuando la convección natural es insuficiente para eliminar el calor. Aparte del desagradable ruido, la principal desventaja de esta gestión térmica activa es que requiere un mayor consumo de energía y, por tanto, resulta más costosa que la refrigeración pasiva.
Switch sin ventilador FS
En el mercado existen todo tipo de switches sin ventilador. FS ofrece dos categorías principales: switches Gigabit sin ventilador y switches PoE sin ventilador. Resultan ser opciones populares para uso doméstico o en pequeñas oficinas.
Switches Gigabit sin ventilador FS
Los switches Gigabit sin ventilador de FS incluyen switches Gigabit sin ventilador de 1G y 10G. Son switches Gigabit de acceso y agregación, estos diseños son ideales para redes de PYMES, empresas, medianas empresas y sucursales para ofrecer un menor coste total de propiedad. Los switches sin ventilador FS serie S3900 admiten capacidad de apilamiento con conectividad de 1 y 10 Gigabit y QoS avanzada hasta el extremo de la red, al tiempo que mantienen una gestión sencilla.
"Consulte también: FS S3900-24T4S-R, Switch de 24 puertos 10G Ethernet L2+ sin ventilador"
Switches PoE sin ventilador FS
Los switches PoE sin ventilador de FS son totalmente silenciosos para crear un entorno de red silencioso. Admiten 802.3af/at y detección automática de dispositivos PD, lo que los hace ideales para la distribución flexible de energía y la protección de dispositivos no PoE. Con puertos PoE, los switches sin ventilador pueden alimentar dispositivos PD como teléfonos IP, puntos de acceso inalámbricos y cámaras de conferencia.
¿Necesita switches sin ventilador o con ventilador incorporado?
Para las personas que gestionan uno o varios centros de datos, puede ser inevitable implementar switches con ventiladores incorporados. Esto se debe a que los switches emiten mucho calor, especialmente cuando funcionan a plena capacidad. Por lo tanto, si uno tiene varios switches de red encerrados en un bastidor junto con muchos otros dispositivos activos en la sala de un centro de datos, el entorno puede estar bastante caldeado, ya que cada uno de ellos genera una cantidad considerable de calor. Los ventiladores ayudan a enfriar varios componentes sobrecalentados dentro del switch de red. Por lo tanto, son importantes en este tipo de situaciones.
Sin embargo, para las pequeñas empresas o las personas que trabajan en casa, sería suficiente un pequeño switch de sobremesa, que simplemente se coloca cerca del ordenador o escritorio en el que se esté trabajando. En tal caso, las personas pueden distraerse o sentirse incómodas debido al ruido constante que producen los switches de ventilador incorporados. Además, para lugares como hogares y bibliotecas, donde se espera una buena cantidad de silencio, un interruptor silencioso sin ventilador puede ser muy útil.
Conclusiones
Aunque algunas personas ya han conseguido desmontar el switch de red para desconectar uno o dos ventiladores y finalmente se han librado del ruido, no se puede negar que los ventiladores existen en los switches porque son necesarios. Así que probablemente deberías pensártelo dos veces antes de tomar esa decisión. Si sustituir el switch por un ventilador es una opción, ¿por qué no considerar la compra de un switch silencioso sin ventilador, que no le costará mucho y le proporcionará a cambio un entorno realmente silencioso?
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
![Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS](https://media.fs.com/images/community/erp/dwXEY_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsMrsPe.webp)
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021