SmartNIC:Potenciando el rendimiento de la red
En la era digital actual, el rendimiento de la red y la seguridad de los datos son desafíos críticos en diversas industrias. SmartNIC ha surgido como una innovación tecnológica disruptiva, que sirve como un habilitador clave para potenciar el rendimiento de la red y fortalecer la seguridad de los datos. Este artículo tiene como objetivo explorar los principios de funcionamiento de SmartNIC y su importante papel en diferentes escenarios de aplicaciones.
¿Qué es un SmartNIC?
Las SmartNIC, también conocidas como tarjetas de interfaz de red (NIC) inteligentes, son aceleradores programables que optimizan las redes, la seguridad y el almacenamiento del centro de datos. Al descargar diversas tareas de las CPU del servidor, estas SmartNIC toman decisiones sobre cómo procesar y enrutar paquetes de datos a medida que fluyen a través del centro de datos.
Viaje de desarrollo de SmartNIC
En 1973, Robert Metcalfe introdujo una de las primeras NIC, conocida como Ethernet, que se convirtió en un estándar de la industria en 1985 y revolucionó las redes informáticas.
Conectar varios ordenadores personales en una red de área local se consideraba lo último en aquella época. La siguiente es la primera NIC Ethernet de Metcalfe. Desde entonces, las NIC han evolucionado y permiten conexiones de red básicas entre computadoras, pero carecen de funciones e inteligencia avanzadas.
Hoy en día, impulsadas por los requisitos de rendimiento de la red, las NIC se están transformando gradualmente en SmartNIC mediante la introducción de aceleradores de red, la optimización de la colaboración de hardware y software, la mejora de la flexibilidad y la programabilidad y la integración de tecnología de comunicación óptica.
¿Cómo funciona una SmartNIC?
Las SmartNIC destacan por su rendimiento y flexibilidad, gracias a una combinación de unidades de hardware altamente especializadas y núcleos programables. Estas unidades de hardware se denominan aceleradores y manejan de manera eficiente las tareas de comunicación, superando las capacidades de las CPU. Mientras tanto, algunas son unidades flexibles que los usuarios pueden programar para manejar sus necesidades cambiantes y mantenerse al día con los protocolos de red en evolución.
Esta poderosa combinación da como resultado que las SmartNIC ofrezcan una relación precio-rendimiento excepcional.
Aplicaciones de SmartNIC
Centros de datos: Debido a métodos como los microservicios y la virtualización, la creciente cantidad de trabajo que se espera que realicen las CPU de los centros de datos se ha vuelto inmanejable. SmartNIC puede descargar y acelerar esta carga de trabajo en el centro de datos.
Proveedores de servicios en la nube: Las SmartNIC son utilizadas por proveedores de servicios en la nube, como empresas de telecomunicaciones y medios. Se ejecutan en servidores de almacenamiento, clústeres de bases de datos y almacenes de datos.
Computación de alto rendimiento (HPC):SmartNIC mejora la eficiencia de la comunicación entre nodos computacionales, acelerando los cálculos científicos y las tareas paralelas a gran escala.
Industrias específicas: Los analistas financieros utilizan SmartNIC de baja latencia para operaciones de alta frecuencia. Los especialistas en aprendizaje automático los utilizan para acelerar el análisis de big data.
En resumen, las SmartNIC se están generalizando y desempeñan un papel crucial en diversos ámbitos.
Categorías de SmartNIC
Los proveedores emplean varios enfoques para mejorar la inteligencia de sus SmartNIC, incluido el uso de FPGA (matrices de puertas programables en campo), ASIC (circuitos integrados de aplicaciones específicas) o SoC (diseños de sistema en chip). Existen varias compensaciones entre estas diferentes implementaciones con respecto al precio-rendimiento, la facilidad de programación y la flexibilidad.
|
SmartNIC basado en ASIC
|
SmartNIC basada en FPGA
|
SmartNIC basado en SoC
|
Precio-rendimiento
|
Excelente relación calidad-precio
|
Buen rendimiento pero caro
|
Buen rendimiento de precio
|
Facilidad de programación
|
Programable y extensible
|
Difícil de programar
|
Facilidad del programa
|
Flexibilidad
|
Flexibilidad limitada
|
Alta flexibilidad
|
Máxima flexibilidad
|
Recomendación de producto FS SmartNICs
Las FS SmartNIC permiten que los centros de datos aprovechen los principales adaptadores de interconexión para aumentar su eficiencia operativa, mejorar la utilización del servidor y maximizar la productividad de las aplicaciones al tiempo que reducen el costo total de propiedad (TCO).
SmartNIC
|
||
---|---|---|
Producción
|
Velocidad de datos
|
Interfaz de host
|
2x 25GSFP28
|
PCIe 3.0 x 8, ConnectX®-4 Lx
|
|
2x 25GSFP28
|
PCIe 3.0 x 8, ConnectX®-5
|
|
1x 100G QSFP28
|
PCIe 3.0 x 16, ConnectX®-5
|
|
2x 100G QSFP28
|
PCIe 3.0 x 16, ConnectX®-5
|
|
2x 100G QSFP28
|
PCIe 4.0 x 16, ConnectX®-6 Dx
|
Conclusión
Como acelerador inteligente de redes de centros de datos, SmartNIC tiene un gran potencial e importancia. Puede mejorar la red, la seguridad y la eficiencia del almacenamiento de los centros de datos, proporcionando alto rendimiento y flexibilidad para aplicaciones distribuidas modernas. Con los avances tecnológicos, SmartNIC se está convirtiendo cada vez más en una de las tecnologías clave en el campo de los centros de datos.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021