Cableado de la red troncal vs. el cableado horizontal
Las redes informáticas requieren un cableado complejo y muy específico, especialmente en el ámbito empresarial o académico, por ello, este cableado debe estar hecho de materiales especiales. Tanto el cableado de la red troncal como el cableado horizontal son los más utilizados en el sistema de cableado estructurado actual y ninguno de ellos es innecesario. Debido a que el cableado de la red troncal y el cableado horizontal tienen muchas diferencias, los cables que se utilizan en estos dos sistemas de cableado estructurado difieren entre sí. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿Qué tipo de cables son los adecuados para el cableado de la red troncal y para el cableado horizontal? Responderemos estas preguntas en el siguiente post.
Fundamentos de los sistemas de cableado estructurado
Con el fin de entender cómo funciona el cableado de la red troncal y el cableado horizontal, conviene que primero entendamos los cinco subsistemas del cableado estructurado. Con frecuencia, estos cinco subsistemas se hallan a lo largo de un edificio y se encuentran conectados entre sí, de forma tal que los distintos tipos de datos se pueden transmitir de forma homogénea y segura (como se muestra en la siguiente ilustración).
Cableado troncal
El cableado troncal también se conoce como backbone o cableado vertical. Este sistema interconecta las salas de telecomunicaciones, las salas de equipos y las instalaciones de entrada. Estos cableados por lo general se instalan de piso en piso. Cuando se configura el cableado troncal, se utilizan algunos de los siguientes cables: el cable de par trenzado sin apantallar (UTP), el cable de par trenzado apantallado (STP), el cable de fibra óptica o el cable coaxial. Para la conexión de los equipos se deben utilizar cables de no más de 30 metros (98 pies).
Cables para la red troncal
Como consecuencia de la emergencia de los sistemas Gigabit Ethernet y 10 Gigabit Ethernet, el cable de fibra óptica representa la opción más adecuada para el cableado troncal, ya que proporciona un ancho de banda muy superior al de los cables de cobre de par trenzado Cat5, Cat6 o incluso Cat7 tradicionales. Otra gran ventaja es que las fibras pueden funcionar a distancias mucho mayores en comparación con el cable de cobre, lo cual las hace particularmente aptas para el cableado troncal.
Cableado horizontal
El sistema de cableado horizontal se extiende desde área de trabajo hasta la sala de telecomunicaciones o recinto de telecomunicaciones y viceversa . Como se muestra en la siguiente ilustración, el cableado horizontal suele instalarse mediante una topología en estrella que conecta cada área de trabajo con la sala de telecomunicaciones. Esto incluye el enchufe de telecomunicaciones, un punto de consolidación opcional, un cable horizontal, terminaciones mecánicas y cables de conexión (o puentes) ubicados en la sala de telecomunicaciones o recinto de telecomunicaciones.
Cables para el cableado horizontal
Tanto el cable Ethernet como el cable de fibra óptica se pueden utilizar en el cableado horizontal. El cable de cuatro pares de 100 ohmios de par trenzado sin blindaje (UTP) (cable Cat5e, Cat 6 o Cat6A). Por lo general cuando se trata del cableado para tu sistema telefónico y de fibra óptica se recomienda emplear el cable multimodo de dos fibras de 62,5/125 micras o de 50/125 micras, o de recuento de fibras más alto (comúnmente utilizado en la transmisión de datos). De acuerdo con las especificaciones EIA/TIA, los cables individuales deben tener una longitud máxima de 90 metros entre el tomacorriente en el área de trabajo y los paneles de conexión en la sala de telecomunicaciones. Los cables que conectan el panel de conexiones a los concentradores e interruptores de la sala de telecomunicaciones no deben ser más largos de 6 metros de distancia total. Los cables que conectan los ordenadores de los usuarios a los tomacorrientes deben tener una longitud máxima de 3 metros.
Diferencia entre el cableado de troncal y el cableado horizontal
La principal diferencia entre el cableado troncal y el cableado horizontal es que estos cubren diferentes áreas de servicio de telecomunicaciones. El cableado troncal sirve para conectar instalaciones de acceso y salas de equipos y de telecomunicaciones. Además funciona entre pisos. Por otro lado, el cableado horizontal conecta las salas de telecomunicaciones a los enchufes individuales de los pisos.
Por otra parte, si bien el cableado troncal y el cableado horizontal emplean la misma clase de cable, en el cableado troncal los cables presentan unos requerimientos muy diferentes a los del cableado horizontal porque el cableado troncal suele pasar de piso en piso. Los cables troncales deben cumplir con requisitos específicos de resistencia contra incendios, típicamente con clasificación OFNR (fibra óptica no conductora). Si el cable troncal pasa a través del área del plenum (espacios en el edificio utilizados para el retorno de aire del aire acondicionado), el cable debe tener una clasificación OFNP (Fibra óptica no conductiva, tipo Plenum). Asimismo, dado que los cables troncales necesitan tener suficiente solidez para soportar su propio peso, la resistencia de los cables troncales difiere también de la de los cables horizontales. Además, a diferencia de los cables horizontales, los cables troncales deben asegurarse de forma correcta.
Conclusión
Al ser dos componentes fundamentales en el cableado estructurado, tanto el cableado troncal como el cableado horizontal desempeñan un rol indispensable. Los cables troncales y horizontales presentan diversas especificaciones en función del entorno donde se instalen. FS dispone de cables Ethernet Cat5, Cat6 o Cat7 UTP o STP y cables de fibra multimodo o monomodo OFNR u OFNP para cableado troncal y cableado horizontal. Si deseas más información acerca del cableado troncal y horizontal u otras soluciones de cableado, ponte en contacto con nosotros a través de sales@fs.com.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021