Switch apilable vs switch troncal vs switch de puerto uplink: ¿Cuál es el mejor para conectar switches?
Normalmente, varios switches de red se combinan para satisfacer las necesidades de la red (número de puerto, ciertas funciones, etc.) cuando un switch no puede. Existen varios enfoques para conectar múltiples switches, entre los cuales los métodos más frecuentes son el apilamiento de switches frente al switch troncal frente al enlace ascendente. Esta publicación tiene como objetivo elaborar los tres métodos de conexión por switch e indicar cuál elegir en la práctica.
¿Qué es el apilamiento, el switch troncal y el enlace ascendente?
¿Qué es el apilamiento por switch?
El apilamiento de switches es combinar múltiples switches para que funcionen juntos y funcionen como una unidad lógica. La densidad de puertos de una unidad de pila es la suma de los puertos combinados y la capacidad de conmutación aumentará mucho.
Switch apilable de 24 puertos
¿Qué es el switch troncal?
Switch troncal de switches se refiere a un método en el que un sistema de red proporciona acceso de red a muchos switches al compartir un conjunto de enlaces en lugar de proporcionarlos individualmente. Es similar a la estructura de un árbol con un tronco y muchas ramas. Basado en la tecnología de capa 2, el switch troncal a menudo se usa para formar una red que incluye LAN, VLAN y WAN. Permite que los paquetes encapsulados para múltiples VLAN crucen exactamente el mismo puerto y luego retiene la separación de tráfico entre ellos. Tal como se muestra en la siguiente imagen (Figura 1), cada switch está configurado con 2 VLAN (10 y 20). Hay un único canal de comunicaciones (switch troncal de VLAN) entre los dos switches, a través del cual puede pasar el tráfico para ambas VLAN. En el switch troncal VLAN, cada switch tiene un puerto designado como puerto troncal para permitir el flujo de datos entre estas VLAN.
Switch troncal de 48 puertos
¿Qué es el switch de puertos enlace ascendente?
El switch de puertos enlace ascendente es un concepto subjetivo, lo que significa que la conexión en cascada de los puertos entre dos switches se facilita a través del llamado "puerto de enlace ascendente". Los puertos de enlace ascendente a menudo tienen velocidades de datos más altas que las interfaces normales y están diseñados para la conexión del switch interno con un cable directo estándar o un cable de conexión directa. Como se ilustra a continuación (Figura 2), para construir un enlace ascendente entre dos switches SFP, simplemente puede conectar el puerto de enlace ascendente de un switch en el puerto de enlace ascendente del otro switch utilizando un 10G SFP+, que puede ayudar a ampliar la escala de la red.
Switch de 2 puertos uplinks
Switch apilable vs. switch troncal vs. switch de puertos uplink: ¿Cuáles son las diferencias?
La siguiente tabla muestra las diferencias entre el apilamiento de switches frente al switch troncal y el enlace ascendente.
Switch apilable | switch troncal | Switch Uplink | |
---|---|---|---|
Densidad del puerto | La densidad de puertos de una unidad de pila es la suma de los puertos combinados. | Los puertos de los switches no se pueden superponer | Los puertos de los switches no se pueden superponer |
Interoperabilidad del switch | El apilamiento de switches requiere el mismo modelo de switches Ethernet de los mismos proveedores | La mayoría de los switches de red en el mercado admiten enlaces troncales independientemente de los modelos y proveedores, lo que garantiza la conexión entre diferentes VLAN | Switch uplink ofrece un ajuste perfecto para conectar switches de diferentes familias de productos |
Cantidad de switches | El apilamiento de switches es más estricto con respecto al número de switches que se apilarán (los diferentes proveedores pueden tener estándares respectivos) | El enlace de switches es flexible en la cantidad de switches. Puede agregar tantos switches para trunking según sus necesidades | El switch de puertos enlace ascendente es flexible en la cantidad de switches. Puede agregar tantos switches para el enlace ascendente |
Conexión de puerto | A través de puertos de apilamiento dedicados (cuando un switch tiene) o a través de puertos de enlace ascendente | Cualquier puerto puede ser designado como un puerto troncal para realizar el enlace de conmutación | Por lo general, sólo se pueden utilizar puertos de enlace ascendente para lograr el enlace ascendente del switch |
Rendimiento | Cada miembro de la pila comparte una sola dirección IP y actúa como una unidad completa | Hay un solo canal de comunicación (switch troncal VLAN) entre los dos switches directamente conectados entre sí, a través del cual puede pasar el tráfico para ambas VLAN | Cada switch que está conectado es independiente y funciona de forma |
Aplicación | Cuando necesite expandir su ancho de banda tanto como sea posible. Además, el apilamiento de switches se puede utilizar para proporcionar redundancia de enlace para evitar fallas en el enlace. Incluso si un enlace se rompe en la unidad de pila, los otros switches pueden continuar funcionando. | Puede manejar múltiples señales simultáneamente y extender sus VLAN configuradas a través de toda la red, lo que lo hace extremadamente apropiado para lugares públicos como apartamentos o dormitorios que cubren muchas subredes | El puerto de enlace ascendente generalmente se utiliza para conectarse al switch de agregación o al switch de núcleo |
switch apilable vs. switch troncal vs. switch de puertos enlace ascendente: ¿cuál elegir?
Los tres métodos tienen sus respectivos pros y contras. Por lo tanto, cambie el apilamiento frente al switch troncal frente al enlace ascendente, cuál elegir depende de sus necesidades reales. En general, el apilamiento de switches ofrece más ancho de banda a la vez que simplifica la administración de la red, probada como una alternativa más rentable a los switches de gama alta basados en chasis. El switch troncal de switches es una excelente opción para la interconexión de redes, incluidas LAN, VLAN y WAN, que requiere integridad de la red y conserva la separación del tráfico. Se prefiere cambiar el enlace ascendente cuando desea actualizar su red. Por ejemplo, en el escenario de red de 10G-40G, puede conectar el enlace ascendente QSFP+ en un switch 10GBase-T a un switch 40G en casos comunes.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
![Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS](https://media.fs.com/images/community/erp/dwXEY_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsMrsPe.webp)
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021