El ancho de banda y las ventanas del cable de fibra óptica
En el caso del cable de fibra óptica, teóricamente hablando, su ancho de banda es infinitamente alto, la capacidad de transmisión es enormemente amplia y la distancia de transmisión es infinitamente larga. Además, el cable de fibra óptica también es ligero, y todas estas características lo convierten en un medio ideal para la transmisión de datos, ya que es capaz de transmitir señales ilimitadas de teléfono y televisión. Sin embargo, en la aplicación actual del cable óptico, el resultado está lejos de ser una realidad. Independientemente de las propiedades físicas frágiles del silicio, la capacidad de transmisión del cable de fibra óptica ha abierto algunas posibilidades.
¿En qué consiste el ancho de banda y las ventanas del cable de fibra óptica?
En mayo de 2002, la organización del UIT-T dividió el sistema de comunicación por fibra óptica en seis bandas: O, E, S, C, L y U6. La fibra óptica multimodo de 850 nm se conoce como la primera ventana, mientras que la fibra óptica monomodo en banda O se conoce como la segunda banda. La banda C es llamada como la tercera ventana, la banda L es la cuarta ventana y la banda E es la quinta ventana. La siguiente tabla muestra las bandas de longitud de onda tanto para el cable de fibra óptica multimodo como para el cable de fibra óptica monomodo.
La gama de frecuencias de la tabla anterior se refiere a la frecuencia de la luz. De acuerdo con la fórmula: velocidad = longitud de onda x frecuencia, podemos calcular fácilmente la frecuencia de la luz.
En los primeros días de la comunicación por fibra óptica, los LED se utilizaban como fuente de luz debido a su bajo precio. Los cables de fibra óptica multimodo que operan a 850 nm y 1300 nm se convirtieron en la primera opción para construir redes pequeñas, mientras que los cables de fibra óptica monomodo, que trabajan a 1310nm y 1550nm con láser como fuente de luz, fueron la base para construir redes grandes. Si hubiese más ventanas disponibles para el cable óptico monomodo, un cable de fibra óptica lograría una transmisión de ultra alta velocidad al transmitir señales a diferentes longitudes de onda al mismo tiempo que emplearía la tecnología de multiplexación por división de longitud de onda (WDM, por sus siglas en inglés), maximizando así el potencial de la fibra monomodo. El teléfono y la conexión a la red se pueden utilizar al mismo tiempo a través de módem ADSL (línea de abonado digital asimétrica). Esto se debe a que la voz y los datos utilizan frecuencias diferentes. Este principio es muy similar al de las tecnologías WDM y ADSL, que se suelen aplicar en las redes principales que requieren un mayor ancho de banda.
El ancho de banda y la oportunidad de utilizar el cable de fibra óptica en la instalación
Para lograr una construcción inteligente, el cable de fibra óptica principalmente adoptado es el cable óptico multimodo que soporta la transmisión a corta distancia, como por ejemplo el cable de fibra óptica multimodo que opera a 850 nm o 1300 nm con LED como fuente de luz, o el cable de fibra óptica multimodo que trabaja a 850 nm con láser VCSEL. El cable de fibra óptica monomodo es frecuentemente adoptado en edificios que se encuentran a una distancia más larga entre sí.
Aplicaciones de construcción inteligente, El cable de fibra óptica es con frecuencia compatible con el cable de fibra óptica multimodo, como por ejemplo el cable de fibra óptica multimodo con una longitud de onda de emisión de 850 nm o 1300 nm de fuente de luz LED, o de 850 nm de longitud de onda láser VCSEL. El monomodo se emplea en los edificios con sistemas de larga distancia. Un el cable de fibra óptica monomodo con longitud de onda de emisión de 1310 nm o 1550 nm FP o láser DFB, lo que implica que la mayor parte del cable de fibra óptica sólo está abierto por una ventana. El cable de fibra óptica monomodo trabaja junto con FP o DFB que transmiten en longitudes de onda de 1310nm o 1550nm. Es decir, la mayoría de los cables ópticos sólo abren una ventana.
Conclusión
Si las ventanas de transmisión del cable de fibra óptica se pueden abrir o no y cuántas ventanas se pueden abrir estarán sujetas a varios factores como la dispersión, la pérdida, el WDM, así como la fuente de luz y los equipos de red. A largo plazo, los cables de fibra óptica que soportan múltiples ventanas están destinados a tener una mayor practicidad, compatibilidad y escalabilidad.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
![Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS](https://media.fs.com/images/community/erp/dwXEY_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsMrsPe.webp)
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021