Transceptores de terceros: nuevas oportunidades para el centro de datos y las aplicaciones 5G
Con el desarrollo de varias soluciones de las tecnologías informáticas, aplicaciones 5G y las actualizaciones de los centros de datos, en los últimos años ha surgido una gran demanda de módulos ópticos, entre ellos, los módulos de terceros son cada vez más populares. Este artículo explicará en profundidad por qué extenderá el uso de la óptica de terceros y qué oportunidades trae para las aplicaciones de 400G y 5G.
¿Por qué la óptica de terceros se está popularizando?
Cuando aparecieron por primera vez la óptica de terceros o transceptores compatibles, la gente dudaba de su rendimiento y compatibilidad en comparación con los transceptores del fabricante de equipo original (OEM, original equipment manufacturer) proporcionados por los fabricantes originales del equipo. Por este motivo, normalmente se adoptaban los transceptores OEM. Después de décadas de desarrollo, los transceptores de terceros han demostrado tener buena calidad, y a la vez, se han encontrado muchas limitaciones en los transceptores OEM. Los módulos OEM son mucho más caros que los de terceros y tienen servicios muy limitados, por ejemplo, no admiten la actualización gratuita, algo realmente importante para los usuarios de la red.
Además del enorme ahorro (normalmente más del 80%) y de las actualizaciones gratuitas de por vida en comparación con los transceptores OEM, la óptica de terceros admite equipos OEM heredados, como los switches OEM. Es difícil encontrar transceptores del OEM compatibles, siempre y cuando el producto esté dentro de la fecha de fin de venta. Incluso si el producto de un OEM está disponible, no es conveniente comprar transceptores OEM cuando en una red hay distintos equipos OEM. En tales situaciones, algunos proveedores de terceros pueden proporcionar transceptores de compatibilidad múltiple, algunos incluso proporcionan servicios de recodificación para cambiar la compatibilidad de los módulos y ayudar a los usuarios a resolver las incompatibilidades entre los diferentes dispositivos y hacer un mejor uso de los módulos OEM disponibles.
Lo más importante es que los transceptores de terceros proporcionan unos servicios mejores, además, no tienen ninguna influencia en la garantía de los equipos OEM según la ley Sherman antimonopolio, una ley federal (en EEUU) que prohíbe que los OEM invaliden la garantía o algún otro tipo de soporte cuando los usuarios adoptan productos compatibles con terceros. En resumen, la óptica de terceros ofrece la misma calidad comprobada que los transceptores OEM con un costo mucho menor y una garantía de por vida. Dadas todas las ventajas frente a los módulos OEM, los transceptores de terceros se han convertido en en módulos fundamentales.
Estado actual de los transceptores de terceros y tendencias
Con el auge de los transceptores de terceros, surgen muchos proveedores de terceros. Estos vendedores ofrecen transceptores con un precio mucho más bajo que los fabricantes de equipos originales pero con la misma calidad e incluso mejores servicios, esto facilita el rápido desarrollo de la óptica de terceros y hace que esta tenga una cuota cada vez mayor del mercado de transceptores ópticos.
Según Research Nester, uno de los principales proveedores de servicios de investigación de mercado y consultoría estratégica, está previsto que el mercado mundial de transceptores de terceros alcance los 1 355,6 millones de dólares en 2027 frente a los 620 millones en 2017. Y la tasa de crecimiento interanual en 2027 alcanzará el 8,18% en comparación con el año anterior.
El papel de la óptica de terceros en el centro de datos y las aplicaciones 5G
El mercado mundial de transceptores ópticos de terceros está prosperando gracias a dos grandes oportunidades de mercado: el rápido crecimiento de la demanda de red en las redes 5G y las soluciones de nube, así como la actualización de los centros de datos, como la transición a 400G.
Nadie sabe cómo será la infraestructura básica de 5G ya que todavía está en pruebas y con las rápidas actualizaciones de tecnología, es probable que muchos módulos pre-desplegados sean abandonados. Por lo tanto, deben tomarse medidas de ahorro de costos en el despliegue de dispositivos y módulos en cada etapa como fronthaul, mid-haul y backhaul para reducir los riesgos derivados de la incertidumbre. Los terceros proveedores proporcionan módulos rentables, como los módulos WDM SFP+ 10G, DWDM 25G y QSFP28 100G, que pueden ayudar a los proveedores de servicios a reducir hasta cierto punto los costos y otros riesgos similares.
A medida que el dramático tráfico del centro de datos aumenta debido a las diversas aplicaciones, la demanda de transceptores con altas velocidades de transmisión (normalmente más de 100G) también aumenta. Hoy en día, muchos vendedores terceros podrían ofrecer transceptores de 25G/40G/100G que tienen el mismo rendimiento que los módulos OEM. Mientras que, para módulos con velocidades superiores como 200G, 400G, etc., las actualizaciones de los centros de datos llevan su tiempo en toda la industria. Bajo tales circunstancias, los transceptores de terceros resultan más beneficiosos que los de OEM a la hora de hacer pruebas y ensayos.
Sin embargo, las oportunidades a menudo van acompañadas de desafíos. No todos los transceptores de terceros están fabricados igual: muchos pequeños proveedores de módulos de terceros no pueden asegurar la calidad de los transceptores, especialmente las versiones recién lanzadas, como los transceptores 400G. Estos proveedores no tienen un equipo técnico calificado ni equipo para poner a prueba el rendimiento de sus productos. Por lo tanto, la elección de transceptores de terceros con pruebas de calidad asegurada es esencial.
Otro gran desafío es que algunos fabricantes de equipos originales carecen de hardware para soportar módulos de terceros recomiendan precaución ante el uso de transceptores de terceros, esto requiere que los terceros proveedores proporcionen unos productos calificados y unos servicios superiores para ganarse la confianza de los clientes.
Por todos estos motivos, los transceptores de terceros no sólo podrían ofrecer ventajas como la reducción de costos y mejores servicios en comparación con la óptica OEM, sino que además pueden reducir los riesgos al usar las tecnologías o aplicaciones más recientes como el 5G. Aunque todavía hay algunos desafíos a superar, lo cierto es que vale la pena entrar en el mundo de los módulos de terceros.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
![Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS](https://media.fs.com/images/community/erp/dwXEY_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsMrsPe.webp)
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021