Español

Preguntas frecuentes sobre la fibra óptica multimodo OM5

Actualizado el 23 de julio de 2019 por
5.6k

A medida que los centros de datos se expanden cada vez más grandes en los últimos años, la demanda de gran ancho de banda y mayor velocidad también está creciendo. Recientemente, OM5 ha sido aprobado como un nuevo tipo de fibra multimodo (MMF) para aplicaciones de centros de datos de alta velocidad. Y varias discusiones sobre sus características y funciones atraen mucha atención. Este artículo explicará algunas de las preguntas más frecuentes para ayudarte a obtener una visión clara del cable de fibra óptica OM5.

¿Qué es el estándar de la fibra OM5?

La Asociación de la Industria de Telecomunicaciones (TIA) inició un grupo de trabajo en octubre de 2014 con el fin de desarrollar una guía para el estándar de la fibra multimodo de banda ancha 50/125 μm (WBMMF), lo que sirve para admitir la transmisión de multiplexación por división de longitud de onda corta (SWDM). El estándar TIA-492AAAE se publicó en junio de 2016. Y el estándar IEC WB MMF se completó a principios de 2017.

¿Cuál es el aspecto más destacado de la fibra OM5?

Diseñado para admitir al menos cuatro longitudes de onda de bajo costo en el rango de 850-950 nm, OM5 brinda el mejor soporte para aplicaciones emergentes de multiplexación por división de longitud de onda corta (SWDM), reduciendo el número de fibras paralelas al menos cuatro veces para continuar usando solo dos fibras ( en lugar de ocho) para transmitir 40 Gb/s y 100 Gb/s, y reducir el número de fibras para velocidades más altas.

¿Qué es SWDM?

En general, las conexiones de centro de datos de onda corta son alimentadas por VCSEL (Láser de emisión superficial con cavidad vertical) que opera cerca de una longitud de onda de 850 nm. La multiplexación por división de longitud de onda corta (SWDM) es una tecnología en que se utilizan cuatro longitudes de onda en el rango de 850 a 950 nm. Los transceivers SWDM están diseñados para utilzar conectividad de 2 fibras en el módulo transceptor con fibra multimodo OM5.
SWDM

¿Se necesitarán las mediciones de pérdida de canal de campo a 850 y 953 nm?

No, los meditores de pérdida de canal de campo compatible con 850 nm se pueden usar para demostrar la conformidad de pérdida de canal de 953 nm.

¿Se puede usar SWDM sobre OM3/OM4?

Sí, los módulos transceptores SWDM son compatibles con las aplicaciones de conectividad óptica OM3/OM4/OM5.

¿Cuáles son las velocidades de datos y las distancias esperadas de SWDM?

De acuerdo con las especificaciones técnicas de SWDM4 MSA, las distancias operativas máximas esperadas de 40/100GbE se muestran en la tabla a continuación.

Estándar OM3 OM4 OM5
40G SWDM 240 m 350 m 440 m
100G SWDM 75 m 100 m 150 m

¿Cuáles son los valores especificados del ancho de banda modal efectivo (EMB) del cable OM5?

EMB ≥ 4700 MHz・km a 850 nm EMB ≥ 2470 MHz・km a 953 nm

¿Cómo se comparan los valores de EMB de OM3/OM4 con los del cable OM5?

EMB se especifica solo a 850 nm para la fibra OM3 a 2000 MHz・km y la OM4 a 4700 MHz・km respectivamente. Los valores de EMB de OM5 se especifican a 850 y 953 nm.

¿Es la fibra OM5 compatible con las existentes OM3 y OM4?

Sí, el cableado OM5 permite todas las aplicaciones heredadas al menos tan bien como OM4, y es totalmente compatible con el cableado OM3 y OM4.

¿Está OM5 especificado en estándares de transmisión óptica como Ethernet y canal de fibra?

No hay estándares de transmisión que especifiquen OM5 o SWDM, los cuales generalemente incluyen solo una variante de fibra multimodo que se selecciona en función de criterios económicos, comerciales y técnicos. La transmisión paralela es la variante de fibra multimodo predeterminada para velocidades de datos ≥ 40G.

¿Es compatible la fibra multimodo OM5 con los módulos transceptores ópticos estandarizados?

De hecho, la fibra OM5 no es compatible con los módulos transceptores existentes. Por lo general, el transceiver óptico SWDM4 de 40G y 100G se puede trabajar con fibra OM5. El transceptor SWDM4 utiliza una tecnología compleja de multiplexión de división de longitud de onda corta (SWDM). Las señales en cuatro longitudes de onda (850nm, 880nm, 910nm y 940nm) se transmiten a través de una fibra. Y solo se requieren dos fibras para la transmisión bidireccional.

¿Qué color de chaqueta de cable se utilizará para la fibra multimodo OM5?

TIA ha especificado verde lima como el color oficial de la cubierta del cable para OM5.
волокно-OM5

OM5 vs. OM4: ¿OM5 ofrece una distancia de transmisión más larga que OM4?

En realidad, para todas las aplicaciones IEEE multimodo actuales y futuras, incluidas 40GBase-SR4, 100GBase-SR10, la distancia máxima accesible es la misma para OM5 que OM4. Según una prueba de aplicación realizada recientemente con transceptores 40G-SWDM4, se muestra que 40G-SWDM4 podría alcanzar los 400 metros sobre la fibra OM4, mientras que sobre el cable OM5, el módulo puede alcanzar una longitud de enlace de hasta 500 metros. Además, si un centro de datos utiliza transceptores 100G-SWDM4 no compatibles con IEEE, se comprueba que el OM5 puede soportar un alcance de 150 metros, solo 50 metros más largo que el OM4.

Tipo de fibra OM4 OM5
10GbE 400 m 400 m
40GbE 150 m 150 m
100GbE 150 m 150 m
40G-SWDM4 400 m 500 m
100G-SWDM4 100 m 150 m

¿La fibra multimodo OM5 cuesta menos?

De hecho, el cableado OM5 costará aproximadamente un 50% más que el OM4. Además, debido a las tecnologías de silicio fotónico y los grandes centros de datos de hiperescala que compran en grandes volúmenes, los costos de los transceptores monomodo se han disminuido considerablemente, resulta que cada vez más usuarios elegirán módulos de transceptor monomodo. Por ejemplo, la solución de 100GBase-PSM4 y cable troncal MTP monomodo que puede soportar un alcance de 500 metros solo cuesta $ 750.

¿Es realmente necesaria la fibra multimodo OM5 para alcanzar velocidades más altas?/h2>

Todos los estándares IEEE en la próxima generación de 100/200/400G Ethernet funcionarán tanto con SMF como con MMF, pero en la mayoría de las situaciones, estas velocidades de la próxima generación requerirán fibra monomodo, ya que IEEE siempre se esfuerza por desarrollar estándares futuros que funcionen con la base instalada principal de infraestructura de cableado, así los clientes pueden actualizarla fácilmente a nuevas velocidades. Además, ninguno de estos estándares IEEE activos actuales que abordan las velocidades de la próxima generación utilizará la tecnología SWDM.

¿OM5 creará una mayor densidad del puerto del switch?

Como todos sabemos, es común que en el centro de datos se usa 40GBase-SR4 para aumentar la densidad de puertos al dividir 40G a 10G con un módulo o un cable breakout de MTP. Esto también es un beneficio que presentan los nuevos módulos 100GBaes-SR4, los cuales usan el cableado OM4. Sin embargo, si el administrador del centro de datos decide usar módulos SWDM4 de 100G con cableado OM5, no podrán acceder a canales de 25Gb/s, lo que se convertirá en un problema real a medida que el ecosistema de 25 Gb/s se desarrolle por completo y comenzamos a ver más 25G en el servidor.

Fibra multimodo OM5 vs. Fibra monomodo: ¿Cuál debemos elegir?

Aunque el precio de la fibra monomodo (SMF) se está reduciendo recientemente debido a la aplicación de nuevas tecnologías, el costo de la óptica conectable todavía limita la implementación de SMF en los centros de datos. En comparación con eso, OM5 puede multiplexar cuatro longitudes de onda espaciadas en el rango de 850 nm a 953 nm, lo que aumenta la capacidad de los datos cuatro veces mientras reduce el costo de la fibra. Además, MMF tiene más ventajas en la instalación, solución de problemas, limpieza y mantenimiento general, en este caso, se convierte en una mejor opción en los centros de datos. Sin embargo, el problema para MMF es la distancia. Dado que cada vez más crezca la velocidad de datos, la distancia máxima de transmisión disminuirá. Por lo tanto, la fibra multimodo tiene mayor valor para los propietarios de redes en distancias de hasta 500 m, y OM5 permite la migración a 400 Gbps a una distancia de hasta 150 m. Para aplicaciones de más de 500 m, se debe elegir fibra monomodo.

¿Puede FS proporcionar fibra multimodo OM5?

Sí, en la actualidad, FS puede ofrecer la fibra OM5 con LC-LC y LC-SC de 1m, 2m, 3m y 5m. Para aplicaciones específicas, también se puede proporcionar un servicio personalizado.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.1k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.2k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
28.9k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.8k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
30.9k