Comprensión de la latencia de red en switches Ethernet
En la era actual de la red, la latencia de la red no es un término nuevo para la mayoría de las personas. A menudo escuchamos sobre la latencia de la red, pero ¿qué es exactamente la latencia de la red? ¿Qué la causa? ¿Cómo minimizar la latencia de la red? Este texto explorará los factores que causan explica cómo resolver la latencia de la red en switches Ethernet.
Imagen 1: Latencia de red
¿Qué es la latencia de red en switches Ethernet?
En general, la latencia es una medida de la demora. La latencia de la red es cualquier tipo de demora que se necesita para que los datos o una solicitud vayan desde el origen al destino a través de una red. La latencia es uno de los elementos que contribuyen a la velocidad de la red. Con frecuencia se espera que la latencia sea tan cercana a cero, lo que difícilmente se puede lograr.
Los switches de red son elementos críticos de la infraestructura de red, cuya latencia es la única sección de la latencia general de la red. A veces, cuando el paquete de datos pasa a través de un dispositivo, hay un retraso mientras tus switches o enrutadores deciden a dónde enviarlo a continuación. la pausa individual parece ser breve, pueden sumar. Por lo tanto, los switches de alto ancho de banda y baja latencia se han convertido en las tendencias de las implementaciones de red para un mayor rendimiento.
¿Qué causa la latencia de red?
Puede haber muchas razones que provoquen la latencia de la red. Los posibles contribuyentes incluyen los siguientes factores:
-
El tiempo que le toma a un paquete viajar físicamente desde su origen a un destino.
-
Error del enrutador o switch, ya que cada puerta de enlace necesita pasar tiempo comprobando y cambiando los encabezados de los paquetes, por lo tanto, un paquete Ethernet tarda mucho en atravesar un switch Ethernet.
-
Antivirus y proceso de seguridad similar, que necesita tiempo para finalizar la recombinación y el desmantelamiento del mensaje antes de enviarlo.
-
Retrasos de almacenamiento cuando los paquetes sufren retrasos de almacenamiento o acceso al disco en dispositivos intermedios como switch y puentes.
-
Errores de software del lado del usuario.
-
El problema proviene del medio de transmisión en sí, que lleva un tiempo transmitir un paquete desde una fuente a un destino desde fibra óptica hasta cables coaxiales.
-
Los retrasos ocurren incluso cuando los paquetes viajan de un nodo a otro a la velocidad de la luz.
¿Cómo medir la latencia de red en conmutadores Ethernet?
Como podemos ver en el último capítulo, la latencia del interruptor es uno de los componentes clave que contribuyen a la latencia de la red. Entonces, ¿cómo podemos medirla?
La latencia del switch se mide de puerto a puerto en un switch Ethernet. Se puede informar de varias maneras, según el paradigma de conmutación que emplee el switch. Se puede medir con diferentes herramientas y métodos en switch Ethernet, como Especificación IEEE RFC2544, netperf o Ping Pong. La especificación IEEE RFC2544 proporciona un método aceptado por la industria para medir la latencia de los dispositivos de almacenamiento y reenvío. Netperf puede probar la latencia con pruebas de solicitud o respuesta (TCP_RR y UDP_RR). Mientras, Ping Pong es un método para medir la latencia en un clúster informático de alto rendimiento, que mide el tiempo de ida y vuelta de las llamadas a procedimientos remotos (RPC) enviadas a través de la interfaz de paso de mensajes (MPI).
¿Cómo minimizar la latencia de red con conmutadores Ethernet?
Para reducir la latencia de la red con switches Ethernet, existen algunas técnicas diferentes que se describen a continuación.
Expandir la capacidad necesaria
Para reducir la latencia y las colisiones, es vital proporcionar la capacidad necesaria utilizando tu switch Ethernet. Verifique su switch y vea si puede proporcionarle la función para expandir la capacidad de la red. Primero, un motor rápido es lo que necesita. Switches Ethernet con la pérdida de paquetes cero ayuda a la red a obtener un mejor rendimiento. LACP es una característica estándar que ayuda a construir un mejor rendimiento de la red mediante el enlace de puertos. Los switches de la serie FS S3900 admiten LACP para aumentar el ancho de banda y mejorar el rendimiento de la red.
Use VLAN para segmentar la red
Como la red plana tradicional puede sobrecargar fácilmente los enlaces de los conmutadores, los switches Ethernet con características de VLAN pueden enviar tráfico a la ubicación donde debería ir fácilmente. Hay muchos switches Ethernet VLAN de capa 2 y capa 3 que los switches Ethernet proporcionan para segmentar el tráfico, como en puerto, asignación dinámica de VLAN, protocolo, dirección MAC y otros tipos.
Utilice la tecnología de conmutación de corte
La switching de corte es un método para el sistema de switching de paquetes, cuyo objetivo es reducir las latencias de red al mínimo. Esta técnica reduce la latencia a través del conmutador cuando un switch Ethernet comienza a reenviar un paquete antes de que se haya recibido todo el paquete, normalmente, tan pronto como se procesa la dirección de destino, pero tenga en cuenta que no puede funcionar cuando se envía tráfico desde un puerto lento a un puerto más rápido o de un puerto a otro de la misma velocidad.
Los siguientes son algunos consejos para minimizar la latencia de la red con switches Ethernet. Hay muchos switches Ethernet de baja latencia en el mercado que ayudan a obtener un mejor rendimiento de la red. Sin embargo, para minimizar la latencia de la red, es fundamental no solo centrarse en los switches que incluyen la red pero también para comprender la latencia y la variación de la latencia de la red como un sistema.
Resumen
Con suerte, este artículo ha ayudado a responder las preguntas sobre qué es la latencia de la red en los switches Ethernet y cómo tratar de minimizar la latencia de la red. La latencia de la red no se elimina, pero puede minimizarse lo más bajo posible. Las formas de minimizar la latencia de la red con los switches Ethernet pueden ser Opciones disponibles para ti.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
![Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS](https://media.fs.com/images/community/erp/dwXEY_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsMrsPe.webp)
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021