Definición y las características de OTDR
La conexión confiable y accesible de fibra es un requisito fundamental para la red óptica. Por lo tanto, para evaluar la integridad de la infraestructura. Necesitamos metodologías y dispositivos de prueba precisos y más rápidos. El OTDR (reflectómetro óptico en el dominio del tiempo) es un instrumento de prueba tan poderoso para la prueba de cables de fibra óptica: cuando se usa correctamente, no solo simplifica los requisitos de prueba, sino que también ayuda a aumentar la confiabilidad y el valor de la red.
¿Qué es OTDR y cómo funciona?
El OTDR se utiliza para probar el rendimiento de enlaces de fibra recién instalados y detectar problemas que puedan existir en ellos. Su propósito es detectar, localizar y medir elementos en cualquier localización en un enlace de fibra óptica. El OTDR funciona como un radar: envía pulsos por la fibra y busca una señal de retorno, creando una pantalla llamada "traza" o "firma" a partir de la medición de la fibra. Simplemente conectando un extremo de la fibra, OTDR puede calcular la atenuación de la fibra, la uniformidad, el empalme y las pérdidas del conector, luego proporciona firmas de trazas pictóricas (un gráfico de potencia óptica en dB frente a la longitud de la fibra). Su capacidad para localizar y medir reflectancia y pérdida convierte al OTDR en el equipo de localización de averías y resolución de problemas de elección. La siguiente imagen muestra principio de funcionamiento y características de la traza OTDR.
![La traza de OTDR](https://media.fs.com/images/community/upload/kindEditor/202106/11/traza-otdr-1623378888-HHLLDvL8EQ.jpg)
¿Dónde utilizar un OTDR?
OTDR se utiliza para aplicaciones de fibra como cableado de planta externa y cableado en una red de área local. Y se utiliza para resolver problemas, tales como localizar el punto de roturas de cables.
¿Cómo utilizar OTDR para prueba de fibra?
Las pruebas de OTDR pueden usar un cable de lanzamiento para la prueba o usar un cable de lanzamiento junto con un cable de recepción. Los resultados de las pruebas, por tanto, son diferentes.
Prueba de OTDR con cable de lanzamiento
El pulso de prueba de alta potencia del OTDR sobrecarga el receptor del instrumento; en este punto, no se pueden realizar mediciones, lo que hace que el OTDR esté “ciego” durante ese período de tiempo. OTDR requiere algo de tiempo para la recuperación, lo que provoca una zona muerta de OTDR. En general, hay dos tipos de zonas muertas: zona muerta de eventos (EDZ) y zona muerta de atenuación (ADZ).
![La prueba de OTDR con cable de lanzamiento](https://media.fs.com/images/community/upload/kindEditor/202106/11/prueba-de-otdr-con-cable-de-lanzamiento-1623379065-9JmUgkaoQN.png)
Zona muerta del evento: la distancia mínima entre el comienzo de un evento reflectante y el punto donde se puede detectar un evento reflectante consecutivo. La zona muerta del evento es la ubicación donde el borde descendente del primer reflejo está 1,5 dB hacia abajo desde la parte superior del primer reflejo.
Zona muerta de atenuación: la distancia mínima después de la cual se detecta y mide un evento no reflectante consecutivo. Es la ubicación donde la señal está dentro de 0.5 dB por encima o por debajo de la línea de retro-dispersión que sigue al primer pulso. La especificación de la zona muerta de atenuación es siempre mayor que la de una zona muerta de evento.
Las zonas muertas se pueden superar conectando un cable de lanzamiento largo al OTDR. Las fibras de lanzamiento colocan una longitud necesaria de fibra entre el OTDR y la fibra real que se está midiendo, proporcionando tanto el tiempo como la distancia necesarios para que el OTDR mida de manera eficaz las características de la fibra que se está probando. Las fibras de lanzamiento no interfieren con la fibra real, por lo que son muy seguras para identificar fallas en la longitud total de la fibra.
![La prueba de OTDR con cable de lanzamiento](https://media.fs.com/images/community/upload/kindEditor/202106/11/prueba-de-otdr-con-cable-de-lanzamiento-1623379100-C7S6ainO79.png)
Pruebas de OTDR con cable de lanzamiento y recepción
Los cables de lanzamiento y recepción consisten en bobinas de fibra con distancias específicas. Por lo general, se conectan a ambos extremos de la fibra que se está probando, con el fin de calificar los conectores del extremo frontal y del extremo remoto mediante un OTDR. La longitud de los cables de lanzamiento y recepción depende del enlace que se esté probando, generalmente entre 300 my 500 m para pruebas multimodo y entre 1000 my 2000 m para pruebas monomodo. Para trayectos muy largos, se pueden utilizar 4000 m de cable. Cuanto mayor sea el ancho del pulso, más largos serán los cables de lanzamiento y de recepción. Tenga en cuenta siempre que los cables de lanzamiento y recepción deben ser del mismo tipo que la fibra bajo prueba.
![La prueba de OTDR con cable de lanzamiento y recepción](https://media.fs.com/images/community/upload/kindEditor/202106/11/prueba-de-otdr-con-cable-de-lanzamiento-y-recepcion-1623379184-gu3KJo3Uqz.jpg)
¿Cómo configurar el OTDR?
El uso de un OTDR requiere saber cómo operar el instrumento, elegir los parámetros de medición adecuados e interpretar correctamente las trazas. Así que veamos cómo configurar el instrumento correctamente, ya que ese es el elemento clave para realizar buenas mediciones OTDR.
Rango de prueba OTDR: el primer parámetro OTDR que se configura es el rango, que es la distancia que medirá el OTDR. El rango debe ser al menos el doble de la longitud del cable que está probando. Los rangos más largos harán que la resolución de la traza sea más pobre y los rangos más cortos pueden crear distorsiones en la traza.
Ancho de pulso de prueba OTDR: luego configure el ancho de pulso de prueba OTDR al ancho de pulso más corto disponible, que proporcionará la resolución más alta, dando la mejor "imagen" de la fibra que se está probando. Suele aparecer en nanosegundos (ns), con opciones típicas de 10 a 30 ns.
Longitud de onda de ancho de pulso de prueba OTDR: normalmente, es de 850 nm en cable fibra multimodo y 1310 nm en cable fibra monomodo: la longitud de onda más corta tiene más retrodispersión, por lo que la traza será menos ruidosa. Después de las pruebas iniciales, puede realizar mediciones en las longitudes de onda más largas (1300 nm en fibra multimodo y 1550 nm en fibra monomodo) y comparar las trazas en las dos longitudes de onda.
Número de promedios para cada traza: para mejorar la relación señal/ruido de la traza, el OTDR puede promediar varias mediciones, pero cuanto más promedie, más tiempo lleva. Por lo general, los promedios de 16 a 64 son adecuados.
Conclusión
El OTDR puede localizar los problemas y las fallas en los enlaces de fibra. Lo que garantiza una red de fibra de alto rendimiento. Una vez que esté familiarizado con la función OTDR y cómo usarla correctamente, estará preparado para detectar y eliminar sus eventos de fibra óptica. FS proporciona OTDR con una variedad de tipos de fibra y longitudes de onda, incluida fibra monomodo, fibra multimodo, 1310 nm, 1550 nm, 1625 nm, etc.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
![Servicio de garantía y mantenimiento | FS](https://media.fs.com/images/community/erp/YWYAW_1xYXDST.webp)
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021