Español

Una comprensión completa del transceptor DWDM sintonizable

Actualizado el 04 de mayo de 2023 por
167

Los transceptores DWDM sintonizables permiten a los usuarios sintonizar sus longitudes de onda en base a la demanda real de la red. Esto permite reducir el número de transceptores de repuesto utilizados para evitar averías en la red DWDM y ofrece flexibilidad para adaptarse a una red en crecimiento. En el mercado, los módulos sintonizables incluyen principalmente transceptores DWDM sintonizables 10G SFP+, XFP y 25G SFP28. Entonces, ¿hay diferencias entre los módulos 10/25G sintonizables y los módulos DWDM 10/25G estándar? En este post se explicarán sus diferencias en cuanto a principio de funcionamiento, aplicación y coste, y a continuación se utilizará el cuadro FS para mostrar cómo cambiar la longitud de onda del transceptor DWDM sintonizable.

 

Transceptor DWDM sintonizable vs. transceptor DWDM de longitud de onda fija

El principio de funcionamiento, la aplicación y el coste son las principales diferencias entre los transceptores DWDM sintonizables y los de longitud de onda fija.

Principio de funcionamiento

Cada módulo DWDM de longitud de onda fija está diseñado con una longitud de onda específica, por lo que el módulo sólo puede desplegarse en el nodo de red que requiera la longitud de onda correspondiente. Por ejemplo, un transceptor SFP+ con longitud de onda C21 sólo puede funcionar con el puerto de longitud de onda C21 en un DWDM MUX. Pero con el módulo de fibra SFP+ sintonizable, los usuarios pueden utilizar el módulo para conectar cualquier puerto de la misma MUX DWDM a través de cables de fibra, ya que la longitud de onda del transceptor sintonizable puede sintonizarse para adaptarse a las diferentes longitudes de onda de los puertos.

Aplicación

Con principios de funcionamiento diferentes, los módulos ópticos DWDM estándar se despliegan tradicionalmente en redes que requieren pocos cambios de canal o adición. Mientras que los transceptores ópticos DWDM sintonizables están pensados para servir como unidades de repuesto que se adapten a las redes que necesitan cambiar la longitud de onda a medida que crecen las empresas.

Coste

Es cierto que el coste de un transceptor individual de longitud de onda fija es inferior al de un módulo DWDM sintonizable. Pero a largo plazo, la óptica sintonizable reducirá el OPEX. Por ejemplo, en un gran sistema 10G SFP+ DWDM que incluya más de cientos de nodos con diferentes longitudes de onda, los usuarios tienen que proporcionar hasta cientos de transceptores DWDM SFP+ estándar de reserva para evitar averías innecesarias, lo que aumentará enormemente el coste operativo. En este caso, la óptica sintonizable ayuda a reducir la demanda de inventario de transceptores DWDM SFP+, lo que reducirá el coste y maximizará la flexibilidad de la red.

 

Utilice FS BOX para sintonizar longitudes de onda de transceptores DWDM sintonizables

FS box puede sintonizar las longitudes de onda de transceptores sintonizables. Es un dispositivo utilizado para resolver necesidades de compatibilidad en tiempo real y actualizar el firmware del transceptor (visita introducción a FS Box para aprender más). Todas las operaciones se pueden realizar en la plataforma en la nube inteligente FS Box después de enchufar el módulo de fibra en el puerto correspondiente de la FS Box. Los usuarios pueden encontrar información sobre su transceptor sintonizable conectado en la página, incluida su longitud de onda actual. Pueden seleccionar cualquier longitud de onda disponible en el menú desplegable. A continuación, haga clic en "Inicio" y se realizará la sintonización. El siguiente vídeo muestra cómo comprobar y sintonizar la longitud de onda de un transceptor DWDM sintonizable SFP+.

 

Preguntas frecuentes sobre el módulo DWDM sintonizable

1. Transceptor XFP sintonizable 10G vs. SFP+ DWDM, ¿hay alguna diferencia??

Los módulos SFP+ DWDM sintonizables cumplen con SFP+ MSA, mientras que los módulos ópticos 10G DWDM XFP utilizan la norma XFP MSA (consulte la hoja de datos del transceptor DWDM sintonizable para saber más). El tamaño de SFP+ es menor que el de 10G XFP. Los usuarios pueden elegir un módulo sintonizable 10G adecuado basado en los puertos de sus dispositivos. Tenga en cuenta que, en el mercado, SFP+ es el diseño dominante en la red 10G.

2. ¿Son iguales las longitudes de onda del módulo DWDM sintonizable y del módulo DWDM de longitud de onda fija?

El módulo transceptor DWDM sintonizable funciona con una longitud de onda de banda C de 50GHz con una separación de 0,4nm. Y suele admitir canales de C16 a C61. Pero esto depende de los fabricantes del switch o del router (como Cisco o Juniper) y de los canales que admitan. Los transceptores DWDM estándar admiten longitudes de onda de banda C de 50GHz (espaciado de 0,4nm) y 100GHz (espaciado de 0,8nm). Y como los canales de 50GHz incluyen los canales de 100GHz, significa que el DWDM sintonizable con 50GHz puede trabajar en longitud de onda de 100GHz. Por lo tanto, no hay grandes diferencias entre ellos.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.2k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.3k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
28.9k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.8k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.0k