Español

Configuración VLAN de switches mediante CLI e interfaz web

Actualizado el 28 de septiembre de 2021 por
1.1k

La VLAN (Red de Área Local Virtual) permite segmentar la LAN en redes más lógicas. Suele estar compuesta por uno o más switches Ethernet y está asociada a dominios de difusión. Este post le mostrará cómo configurar VLAN a través de CLI e Interfaz web, incluyendo información básica sobre la funcionalidad de CLI e interfaz web de un switch de datos y procedimientos específicos de configuración de VLAN de switches.

 

¿Qué son la CLI y la interfaz web?

CLI (Command Line Interface) es una interfaz basada en texto que se navega tecleando comandos para configurar y gestionar dispositivos de red. Una vez introducidos los comandos de configuración, el software de red los reconocerá para ayudarle a supervisar el estado de sus dispositivos de red. La siguiente figura muestra la CLI del switch Ethernet S5850-48T4Q de FS.

PHOTO 1

La Interfaz Web o Interfaz Web de Usuario (Web UI) también se denomina Interfaz Gráfica de Usuario (GUI). Proporciona indicaciones visuales y utiliza convenciones que le permiten configurar sus switches de datos en un navegador web. La siguiente figura muestra el aspecto de una interfaz web de usuario en el navegador web. En la interfaz web, puede ver la información básica de los dispositivos que están conectados y realizar algunos cambios en las redes implicadas.

PHOTO 2

 

¿Cómo acceder a la interfaz CLI y web en los switches de datos?

Como ya se ha mencionado, la configuración de la VLAN de los switches puede realizarse a través de la CLI o de la interfaz Web. Aquí también tomamos el switch 10G - S5850-32S2Q de FS como ejemplo para demostrar los procedimientos específicos para acceder a la CLI y a la interfaz web respectivamente.

Pasos para acceder a la CLI

La forma más sencilla de acceder a la interfaz CLI es establecer una conexión serie directa entre el ordenador y el switch de datos. Como se muestra en el vídeo anterior, tiene que conectar el ordenador al puerto de consola del switch con un cable de consola y, a continuación, realizar los siguientes pasos.

1. Instale y ejecute el software SecureCRT en el ordenador.

2. Compruebe el puerto COM del ordenador para asegurarse de que está enlazado con el switch de datos correctamente.

3. Configure la velocidad en baudios y otros parámetros básicos del puerto COM3 para obtener una conexión rápida en el arranque.

4. Introduzca el comando #enter.

Si no aparece ningún mensaje de parada, significa que ha entrado en la CLI correctamente.

Pasos para acceder a la interfaz web

Acceder a la interfaz web es algo más complejo. Después de conectar el ordenador al switch, siga los procedimientos que se indican a continuación:

5. Ejecute el software SecureCRT en el ordenador

#configure terminal para acceder al modo de configuración global

6. Seleccione el archivo "http" y active el servicio "http", que es la función Web.

#show interface eth-0-1 para comprobar el estado del puerto eth-0-1 en el switch

#interface eth-0-1 para entrar en el puerto eth-0-1

#no switchport para poner el puerto eth-0-1 en modo L3 para convertirlo en el puerto enrutado

7. Asignar una dirección IP al puerto eth-0-1

#no shutdown para activar el puerto eth-0-1

8. Establece la dirección IP del ordenador para asegurarte de que está en la misma red que el puerto eth-0-1

9. Haz ping a la dirección IP del ordenador para comprobar que no hay errores en los pasos anteriores

10. Inicie sesión en la web UI con la dirección IP correspondiente

 

¿Cómo configurar una VLAN mediante CLI e interfaz web?

En las implementaciones VLAN, una LAN se divide en múltiples redes VLAN con un solo switch físico. Al mismo tiempo, deben realizarse algunas configuraciones en el switch para adaptarse a los cambios particulares de sus arquitecturas de red. Vea el siguiente vídeo para aprender a configurar una VLAN a través de la interfaz CLI y Web con el switch de hoja para centros de datos S5850-32S2Q de FS.

Configuración de VLAN mediante CLI

Como se muestra en el vídeo anterior, hay cuatro pasos para configurar una VLAN a través de la CLI. Ejecute el comando de configuración de la VLAN que se indica en el siguiente cuadro y podrá ver y gestionar todas las VLAN creadas en su switch.

Procedimiento Comando Propósito
Paso 1 #enter Acceder a la interfaz CLI
Paso 2 #configure terminal Acceder al modo de configuración global
Paso 3 #vlan database Acceder al modo de configuración VLAN
Paso 4 #show vlan all Comprobar los detalles de todas las VLAN en este switch

Configuración de la VLAN a través de la interfaz web

La configuración de la VLAN en la interfaz web es bastante sencilla. Realice los tres siguientes pasos y podrá añadir o eliminar la VLAN en la gestión de servicios de la interfaz web.

Paso 1: Abra su navegador y escriba la dirección IP 192.168.1.1.

Paso2: Inicie sesión con el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta para acceder a la interfaz web.

Paso3: Puede añadir o eliminar la VLAN en la gestión de servicios.

 

Conclusión

Tanto la CLI como la interfaz web son métodos de configuración para gestionar y supervisar switches de datos. Los switches de gama alta suelen admitir la funcionalidad CLI. Sin embargo, a los switches Ethernet con configuración de bajo nivel sólo se puede acceder a través de la interfaz web en lugar de la CLI. Los switches Ethernet de las series S5800/S5850/S8050 de FS pueden configurarse tanto a través de la CLI como de la interfaz web de usuario. Los cables de consola y los cables de tierra utilizados para conectar los switches también se incluyen en nuestros paquetes de productos. Para obtener más información, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de sales@fs.com.

Artículo relacionado:Comprender la tecnología LAN virtual (VLAN)

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.3k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.0k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.8k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.0k