Español

VPN vs MPLS: ¿Qué diferencia hay?

Actualizado el 16 de junio de 2022 por
8.6k

Switches para Centros de Datos de FS

Hoy en día, la VPN y la MPLS son dos tecnologías «rivales» que realizan funciones de almacenamiento y protección de datos. Pero, ¿qué son exactamente y en qué se diferencian? En este artículo ofreceremos una introducción detallada sobre las diferencias entre la VPN y la MPLS, además, aclararemos cómo tomar la decisión adecuada a la hora de escoger entre ellas.

VPN vs MPLS: ¿Qué es la VPN?

La VPN, también conocida como red privada virtual (Virtual private network), es básicamente una red virtual dentro de una red física. Generalmente se despliega para operar como un túnel de red de alta seguridad a través del cual los datos viajan de forma altamente encriptada. Así, cualquier dato circulante por la VPN es invisible para la red física circundante. Las VPN pueden crearse mediante varios tipos de cifrado, como el IPsec (el más popular), el SSL y el TSL.

VPN vs MPLS: VPN

VPN vs MPLS: ¿Qué es la MPLS?

MPLS son las siglas inglesas de conmutación de etiquetas multiprotocolo (Multi-protocol label switching). Se trata de un protocolo que utiliza etiquetas en lugar de direcciones IP para el enrutamiento de paquetes. Esta tecnología maneja y transporta datos entre los nodos de red, permitiendo así la creación de enlaces virtuales directos entre ellos independientemente de la ubicación y la distancia. A diferencia de la VPN, la MPLS es un mecanismo de protocolo y datos cuyo funcionamiento es independiente de la topología física de la red. La flexibilidad de esta tecnología ha favorecido el desarrollo de numerosos switches de red adaptados a esta plataforma. Por ejemplo, el switch FS S5800-48F4S 10GbEpermite el intercambio de información de enlace de etiquetas entre los routers de conmutación de etiquetas de la red MPLS para soportar el reenvío salto a salto.

VPN vs MPLS: MPLS

VPN vs MPLS: ¿Cuál es la diferencia?

Aparte de los aspectos mencionados hasta el momento, la VPN y la MPLS también se diferencian en el coste, el rendimiento, la aplicación, etc. La siguiente tabla enumera las diferencias entre estas plataformas:

Parámetros VPN MPLS
Tipo de tecnología Tecnología punto a punto y multipunto. Tecnología multipunto
Capa OSI Funciona hasta la capa 7 Funciona entre las capas 2 y 3
Cifrado Usa cifrado No requiere cifrado
Coste Bajo Alto
Priorización de tráfico No es posible Posible
Soporte de la plataforma Soportada en router (con licencia de seguridad relevante) y cortafuegos La MPLS puede terminarse en cualquier dispositivo de capa 3, como routers, cortafuegos, switches Gigabit Ethernet de capa 3, etc.
Soporte multi-difusión La IPsec VPN no la soporta. Requiere la implementación de encapsulación de enrutamiento genérico a través de IPsec, lo que implica configuración y gastos adicionales Soporta el tráfico multidifusión
Cliente objetivo Apropiada para pymes Apropiada para grandes empresas
Aprovisionamiento y gestión El cliente debe realizar la configuración y el aprovisionamiento de la VPN a través de una caja compatible con IPsec El proveedor de servicios es responsable de la provisión y el mantenimiento de la conectividad MPLS, lo que alivia la carga de configurar los dispositivos para los clientes
Decisiones de control de tráfico y enrutamiento El cliente tiene el control en cuanto al enrutamiento del tráfico El proveedor de servicios tiene un mayor control sobre el tráfico y el enrutamiento
Limitación de la ubicación Requerimiento básico es la terminación Internet en las instalaciones del cliente y las del proveedor Limitada a las ubicaciones donde el proveedor servicios tiene la red desplegada o una red otro proveedor de servicios asociado
Sensibilidad al retardo y al tráfico de misión crítica Menor preferencia y fiabilidad para el tráfico sensible al retardo y las aplicaciones empresariales críticas Mayor fiabilidad, proporciona una mejor experiencia del usuario porque se ha implementado la calidad del servicio
Duración del despliegue y disponibilidad de red Despliegues fáciles y rápidos, como la VPN de acceso remoto SSL/IPsec para el uso doméstico remoto a través de Internet. Despliegues fáciles y rápidos, como la VPN de acceso remoto SSL/IPsec para el uso doméstico remoto a través de Internet.
Servicios basados en la nube Amplia gama de servicios basados en la nube disponibles para los clientes a través de Internet mediante la conectividad basada en VPN Disponibilidad limitada de los servicios basados en la nube para los clientes a través de la MPLS.

Preguntas frecuentes sobre la VPN y la MPLS

¿La MPLS es más segura que la VPN?

En realidad, la VPN puede proporcionar un mayor grado de seguridad y privacidad que la MPLS.

    • MPLS: Al tratarse de una red privada con infraestructura y protocolos de enrutamiento propios, la MPLS es inmune al pirateo del tráfico. Sin embargo, si se configura incorrectamente, los datos de los usuarios serán puestos en peligro. Además, como esta tecnología no encripta los datos, si alguien entra en la red, la privacidad de los usuarios se ve amenazada. Esto puede conllevar graves pérdidas de datos para los usuarios, como contraseñas, cuentas bancarias y otra información sensible.

    • VPN: En comparación con la MPLS, la VPN funciona con mayor eficacia en términos de seguridad de los datos. En primer lugar, suele utilizar múltiples capas de defensa para proteger la información privada de los usuarios y dificultar que los hackers entren en la red. Además, la encriptación de los datos los protege en caso de ataque porque los hackers no pueden dar sentido a la información sustraída. Por otro lado, muchas empresas también dotan a las VPN de funciones de seguridad adicionales, como la incorporación de un interruptor de corte.

¿La MPLS es más rápida que la VPN?

En realidad, no hay una respuesta precisa a esta pregunta. Puesto que la velocidad de estas plataformas depende de la configuración específica de las redes.

Tradicionalmente, la MPLS goza de una mayor velocidad cuando se trata de la conexión a Internet, ya que no utilizan la encriptación del tráfico, lo que supone un gran ahorro de tiempo. Además, el uso de etiquetas en lugar de direcciones IP para el enrutamiento de paquetes puede mejorar la velocidad de conexión en cierta medida. Además, al ser más pequeña e inclusiva, la MPLS también permite lograr una conexión de datos más rápida que la VPN.

Por el contrario, la VPN ralentizará ligeramente la velocidad de conexión a Internet, ya que los datos tienen que ser encriptados y enrutados a través de un servidor virtual, lo que requiere mucho tiempo. Sin embargo, esta tecnología también puede acelerar el tráfico. Por ejemplo, el uso de la VPN puede ayudar a los usuarios a ocultar su actividad en línea a los proveedores de servicios de Internet (ISP, Internet service provider), evitando así el estrangulamiento de Internet

VPN vs MPLS: ¿Cuál elegir?

Las dos tecnologías tienen sus ventajas y desventajas. Por lo tanto, lo más acertado sería analizar los costes y los beneficios antes de decidir cuál vas a desplegar. De hecho, la elección de VPN o MPLS depende de los requisitos de tu empresa, que pueden reducirse a factores como el coste, la seguridad, la disponibilidad, la calidad de servicio, la velocidad, etc. Por ejemplo, si tu empresa ejecuta aplicaciones críticas en tiempo real a través de la red (como voz, vídeo o escritorio remoto), la MPLS es una solución perfecta. Mientras que la VPN es adecuada para aquellos que quieren ahorrar costes y requieren un menor nivel de calidad de servicio, velocidad, etc.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.3k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.0k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.8k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.0k