Español

¿Para qué se suele utilizar el 10 Gigabit Ethernet?

Actualizado el 10 de febrero de 2022 por
10.0k

switch 10g

¿Qué significa el 10 Gigabit Ethernet?

El 10 Gigabit Ethernet (10GbE) es una tecnología de telecomunicaciones que ofrece velocidades de datos de hasta 10.000 millones de bits por segundo. Es 10 veces más rápido que el estándar Gigabit Ethernet tradicional y puede manejar eficazmente cualquier equipo de red. Es por esto que muchas empresas y hogares han empezado a utilizar el 10GbE en sus redes.

switch 10gbe

Gigabit Ethernet vs 10 Gigabit Ethernet

La principal diferencia entre 1 Gigabit Ethernet y 10 Gigabit Ethernet radica en sus velocidades máximas de transferencia de datos. Mientras que 1 Gigabit Ethernet ofrece velocidades de hasta 1.000 Mbps, 10 Gigabit Ethernet alcanza velocidades de hasta 10.000 Mbps. Este enorme aumento de la velocidad sitúa a 10 Gigabit Ethernet como la opción definitiva para aplicaciones de gran ancho de banda y redes a gran escala que requieren un rendimiento excepcional.

Aunque comparte algunas similitudes con el tradicional Gigabit Ethernet, el 10 Gigabit Ethernet ofrece un enfoque más eficiente y rentable para transportar datos en conexiones troncales entre redes: el protocolo full-dúplex envía datos en ambas direcciones simultáneamente empleando switches de red para enlazar dispositivos.

Parámetro
Gigabit Ethernet
10 Gigabit Ethernet
Velocidad
Hasta 1000 Mbps
Hasta 10,000 Mbps
Escalabilidad
Limitada
Alta
Cobertura
Redes de área local (LAN)
LAN y redes de área metropolitana (MAN)
Coste
Rentable
Coste más elevado
Tipo de cable
Cobre y fibra óptica
Cobre y fibra óptica
 

Además, las tramas de datos del 10GbE tienen el mismo formato que las de otras versiones de Ethernet, por lo que esta tecnología es totalmente interoperable con otros protocolos Ethernet y fácil de desplegar en las redes existentes.

¿Para qué se suele utilizar el Ethernet 10G?

Redes de PYME y corporaciones

La red 10G se aplica a pequeñas y grandes empresas que necesitan mover grandes conjuntos de datos. En este mundo cada vez más digitalizado, Internet de alta velocidad es cada vez más importante para las empresas, ya que cada vez más aplicaciones intensivas se ejecutan en servidores y servicios en la nube. 10GbE elimina todos los cuellos de botella que podrían surgir al utilizar 1Gbit/s. Proporciona medios rentables para los requisitos de alta velocidad y baja latencia de las nuevas aplicaciones informáticas, como vídeo, streaming, copias de seguridad periódicas de datos, etc.

En una red 10G, los switches de red son vitales para la mayoría de las empresas. Por lo general, las empresas utilizan los switches de red 10G para suministrar redes de capa 2 para las aplicaciones de red de alta velocidad, más aún en una sala de servidores o centro de datos.

switch para centro de datos

Redes de centros de datos

Dado que la virtualización se utiliza ampliamente en los centros de datos, muchas organizaciones se han subido al carro de la virtualización de servidores para ayudar a aprovechar mejor el hardware del servidor y aumentar la eficiencia. Una red 10G puede proporcionar el caudal necesario para una comunicación eficiente entre las máquinas virtuales de los centros de datos.

Muchos fabricantes de servidores y plataformas de almacenamiento ofrecen ahora E/S de 10GbE para centros de datos con el fin de aliviar los cuellos de botella provocados por el aumento del tráfico de E/S de procesadores más potentes y multinúcleo. Tiene sentido aprovechar al máximo estas E/S de mayor velocidad actualizándose a 10GbE.

Redes domésticas

Para las redes domésticas o de estudio a pequeña escala, herramientas como el almacenamiento en la nube permiten colaborar fácilmente. Sin embargo, cuando los archivos se hacen más grandes, surgen las barreras entre los dispositivos de red debido a las horas de espera necesarias.

Con 10 Gigabit Ethernet, el almacenamiento unificado es más factible. Almacena las películas o música de forma superrápida y transmítalas desde cualquier dispositivo autorizado. Abre un archivo de diseño de gran tamaño en segundos y colabora fácilmente con tus amigos; o haz una copia de seguridad de tu ordenador a través de la red en cuestión de minutos sin necesidad de una memoria USB, etc. Con una red de 10 Gbps, todas estas tareas le llevarán sólo una décima parte del tiempo que con una red Gigabit.

¿Tu red necesita 10G Ethernet?

Los usuarios que actualmente utilizan Gigabit Ethernet pueden sentirse confusos sobre la conveniencia de migrar a 10 Gigabit Ethernet. Estas son las situaciones que demuestran la necesidad de actualizar tu red, lo que puede ayudarte a tomar una decisión adecuada.

Para individuales

  • Realizas tareas de edición de vídeo, streaming, producción de audio, etc., que consumen una gran cantidad de datos.

  • Tu flujo de trabajo de alta calidad siempre se retrasa debido a la lentitud de las transferencias.

Para empresas

  • Tu empresa utiliza con frecuencia el streaming en alta definición y suele tener muchos archivos con los que lidiar.

  • Tu empresa está creciendo y el número de empleados aumenta, lo que provoca que tu red experimente congestión de usuarios.

  • Tus racks de red se están llenando, lo lógico es sustituir tus switches de 1Gb por un switch de 10G, añadiendo más conectividad a la vez que ahorras espacio.

Conclusión

Cada vez son más los usuarios de redes que desean conectarse con cualquier dispositivo, en cualquier momento y lugar para disfrutar de conexiones de alta calidad, súper rápidas y libres de periodos de inactividad. La tecnología 10G Ethernet lo hace posible. La transición a la red 10GbE requiere varios dispositivos, como switches de red, transceptores, cables de cobre o fibra óptica, etc. En FS ofrecemos una variedad de dispositivos y soluciones de cableado para tu red. Visíta FS.com para obtener más información.

También podría interesarte

Conocimiento
See profile for Howard.
Howard
Soluciones de cableado Ethernet 10G
feb 10, 2022
1.4k
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.6k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.7k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.1k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.9k