¿Qué es un servidor dedicado?
A medida que la transformación digital toma forma y las empresas deben hacer frente a las crecientes demandas del mercado, muchas se están replanteando sus planes de alojamiento para garantizar una infraestructura fiable y escalable que satisfaga sus necesidades de datos actuales y futuras.
Se está generalizando la adopción de los planes de alojamiento de servidores dedicados debido a varias razones. Esta guía explicará qué son los servidores dedicados, cómo funcionan, sus ventajas y los criterios de selección.
¿Qué es un servidor dedicado?
Se trata de un servidor remoto o físico reservado específicamente para una organización, individuo o aplicación. Es altamente personalizable y ofrece a las empresas varias opciones para alojar y gestionar el tráfico del sitio.
Puedes utilizar este servidor para alojar servicios y aplicaciones o para el almacenamiento de datos y las copias de seguridad de los servicios, además, como no es compartido, también puedes utilizarlo internamente para alojar y aprovisionar servicios especiales, por ejemplo, implementar servidores de red y de archivos dedicados.
Principio de funcionamiento de los servidores dedicados
Los servidores dedicados funcionan igual que los servidores ordinarios, en este artículo explicaremos cómo los proveedores de alojamiento configuran los servidores para proporcionar servicios críticos a sus abonados. En el mejor de los casos, un proveedor de alojamiento utilizará un software de servidor con funciones especiales para dividir un ordenador servidor en ordenadores de usuario separados (es decir, alojamiento compartido) o máquinas virtuales para el alojamiento VPS (servidor privado virtual). Las cuentas o máquinas virtuales creadas se alquilan a los usuarios a cambio de una tarifa.
Los servidores configurados para el alojamiento VPS tienen capacidad para entre 10 y 15 VPS diferentes, mientras que el alojamiento compartido puede albergar miles de cuentas de usuario. Por el contrario, los servidores dedicados sólo están disponibles para un único usuario, puesto que el proveedor de alojamiento alquila un ordenador servidor entero con todos sus recursos a un solo cliente.
En función de tu elección de servicios de servidores dedicados, puedes obtener un servidor bare-metal, que debe configurarse desde cero, o un servidor preconfigurado diseñado para una función específica, como videojuegos, alojamiento web, base de datos, etc.
Ventajas de los servidores dedicados
La adopción de servidores dedicados está más extendida entre empresas que manejan grandes cantidades de tráfico de sitios web o que desean un control total sobre la máquina del servidor. A continuación procederemos a enumerar las principales ventajas:
Mayor rendimiento
Los servidores dedicados superan a otras opciones de alojamiento porque ponen una mayor cantidad de recursos informáticos a tu disposición. Ofrecen un mayor ancho de banda, lo que reduce significativamente las probabilidades de colapso de tu sitio web, especialmente cuando se maneja un tráfico masivo durante las horas punta.
Recursos dedicados
El hecho de no compartir el espacio del servidor con otros usuarios significa que no tienes que preocuparte de que los errores de otros usuarios afecten al tiempo de actividad de tu servidor. También tendrás una dirección IP única, así evitarás el riesgo de compartir la dirección IP con un sitio de spam y los perjuicios relacionados con ello, como el posible declive del rango de tu sitio web.
Mayor seguridad de los datos
Con un servidor dedicado, disfrutarás de un tiempo de actividad máximo y podrás personalizar la configuración de seguridad del servidor para garantizar una mayor estabilidad y fiabilidad. Además, como tú utilizas el servidor exclusivamente, se minimizan los riesgos de compartir el espacio y los recursos del servidor con un sitio web malicioso o un potencial spammer. Esto es crucial cuando se manejan datos sensibles o transacciones sobre la capa de sockets seguros (SSL, Socket security layer) o el protocolo de transferencia de archivos (FTP, File transfer protocol).
Más opciones de personalización
Otro beneficio clave de los servidores dedicados es que puedes solicitar a tu proveedor que personalice el hardware instalado en el servidor para que se ajuste a tus necesidades únicas. Obviamente, esto no es posible cuando se comparten los recursos del servidor con otros usuarios porque sería muy difícil para el proveedor de alojamiento adaptarse a las necesidades únicas de cada cliente. En el caso de que no necesites ningún tipo de personalización, siempre puedes adquirir un servidor dedicado prefabricado que satisfaga sus necesidades.
Servidores dedicados y planes de alojamiento
Como se ha señalado anteriormente, los servidores dedicados son servidores bare-metal o piezas de hardware informático localizadas habitualmente en las instalaciones. Las empresas tienen que comprar todo el hardware o el inventario necesario y, además, incurrir en costes de servicio y mantenimiento de vez en cuando. En el caso de las grandes empresas, esto podría significar la contratación de un especialista o técnico informático interno. Hay quienes prefieren contratar un servicio de alojamiento de servidores dedicados para ahorrar en costes de mano de obra y hardware. Si dicho ahorro es importante para ti, esta opción podría ser la adecuada, a continuación te explicamos los factores clave a la hora de escoger un proveedor de alojamiento de servidores dedicados.
Calidad de la red
Se trata de un factor esencial porque afectará al rendimiento de tu negocio. Si el proveedor de alojamiento está situado lejos de tus instalaciones, habrá más posibilidades de sufrir problemas de calidad de la red. Asegúrate de probar la velocidad y la calidad de la red para evitar decepciones en el futuro. También necesitas comprobar el tiempo de actividad y el potencial de escalabilidad del proveedor.
Características de seguridad
En todo momento, el proveedor de servicios debe garantizar que cuenta con los cortafuegos y las medidas de prevención de virus, malware e intrusiones adecuadas. Elige siempre a un proveedor de servicios que haya invertido en la protección de los datos de sus clientes.
Presupuesto y precios
Un plan de servidor y alojamiento dedicado tiene un precio elevado. Presta atención a los precios mensuales finales, incluidos los gastos de instalación, los cargos por licencias de software, los gastos de actualización, los gastos de mantenimiento, etc. Puedes minimizar el coste de alojamiento eligiendo un proveedor de servicios que ofrezca soporte técnico y otros servicios adicionales.
Resumen
En el mundo digital y altamente interconectado actual, el acceso a los datos e información deseados en el momento necesario es una prioridad. Las empresas con perspectivas de futuro están redoblando esta capacidad invirtiendo en infraestructuras de datos de alta fiabilidad, como los servidores dedicados. Si tienes la convicción de que se trata de una opción apropiada para tu modelo de actividad de red, ten en cuenta los factores enumerados en este artículo para ayudarte a elegir el proveedor de alojamiento de servidores dedicados adecuado.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
![Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS](https://media.fs.com/images/community/erp/dwXEY_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsMrsPe.webp)
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021