¿Qué es un inyector PoE y cómo utilizarlo?
La tecnología PoE (Power over Ethernet) ha ganado una gran notoriedad, pues mejora la agilidad y escalabilidad de la red de forma efectiva. Esta tecnología es capaz de suministrar energía y datos simultáneamente en cableado Ethernet de par trenzado y también ha obtenido una aceptación universal en aplicaciones que incluyen cámaras IP, teléfonos VoIP, puntos de acceso inalámbrico y sistemas de videovigilancia. Existen varios estilos de dispositivos PoE, como el switch Gigabit PoE, el inyector y divisor PoE, y el adaptador PoE. En esta oportunidad nos centraremos en los aspectos básicos del inyector PoE y en cómo nos podemos beneficiar de este.
¿Qué es un inyector PoE?
Un inyector PoE, o midspan, soporta velocidades Gigabit al mismo tiempo que alimenta dispositivos compatibles mediante un solo cable (Cat5e/Cat6/Cat6a). El inyector añade energía (de la fuente de alimentación externa) a los datos que provienen de un switch no PoE al "endpan" (cámaras IP, puntos de acceso inalámbricos e iluminación LED). El inyector PoE es perfecto para dispositivos de baja potencia que deben instalarse en lugares donde no hay una toma de corriente disponible. De este modo, permite una mayor flexibilidad al ofrecer acceso a la instalación de dispositivos en zonas de difícil acceso, reduciendo al mínimo el impacto sobre las estructuras y en el presupuesto preexistente. En el siguiente video se introducen los principios básicos del inyector PoE.
Las siguientes son algunas de las características específicas del inyector PoE:
-
Permite la conectividad PoE a dispositivos de punto final compatibles con 802.3af/802.3at.
-
Permite que los puntos de acceso inalámbricos se instalen en lugares donde no hay energía externa disponible.
-
Añade capacidad PoE a un switch o router Ethernet que no sea PoE.
Además, podríamos beneficiarnos al utilizar el inyector PoE de la siguiente manera:
-
Fácil instalación: Conecta el inyector PoE al punto final PoE y a un switch Ethernet para proporcionar datos y alimentación de forma sencilla.
-
Permite la expansión de la red: añade capacidades PoE a los switches Ethernet que no son PoE con el fin de proporcionar una combinación de alimentación y datos a través del cable Ethernet para una mejor conexión.
-
Ahorra dinero: El inyector PoE te permite ahorrar pues utiliza los equipos Ethernet existentes y la infraestructura de cableado, reduciendo al mínimo el impacto en el presupuesto.
¿Cómo utilizar un inyector PoE?
El inyector PoE se destaca en el envío de datos al tiempo que proporciona PoE a dispositivos PoE y PoE+ que cumplen con los estándares. Si tienes un switch que no es PoE, se debe utilizar un inyector PoE para alimentar dispositivos, como por ejemplo, puntos de acceso a la red. A continuación te mostramos los pasos a seguir para proporcionar alimentación a una cámara IP (podrían ser otros dispositivos habilitados para PoE) con un inyector PoE y un switch de red que no sea PoE. Todo lo que necesitas son cámaras IP, inyectores PoE (dependiendo del número de cámaras IP alimentadas), un switch de red estándar y un cable Ethernet Cat5e, Cat6 o Cat6a.
1. Comprueba todos los equipos para asegurarte de que la cámara IP, el inyector PoE y la gestión de la cámara funcionan. Realiza todas las configuraciones de vídeo y de red antes de montar la cámara IP.
2. Conecta el cable Ethernet en el puerto de alimentación/datos del inyector PoE y en el puerto PoE de la cámara IP.
3. Monta tu cámara IP en un lugar donde haya suficiente luz para que ésta pueda capturar una imagen nítida en la pantalla.
4. Utiliza un cable Ethernet que conecte el puerto de datos del inyector y el switch Ethernet.
5. Conecta el cable de alimentación del inyector a una toma de corriente alterna local.
Consideraciones a la hora de comprar inyectores PoE
¿Qué hace que el inyector PoE sea el adecuado?
-
Número de cámaras: Un inyector PoE normalmente alimenta uno y hasta dos dispositivos. Para más de dos cámaras, utilizar el inyector PoE no es una opción rentable. En ese caso, el switch PoE constituye una mejor alternativa si se dispone de más de dos cámaras.
-
Fuente de alimentación - PoE vs PoE+: Existen dos estándares PoE principales: PoE y PoE+. También se les conoce como 802.3af (Hasta 15.4W) y 802.3at (Hasta 30.8W) respectivamente.
-
Voltaje de suministro de energía (12V vs 24V): Las cámaras de seguridad PoE utilizan de 12 a 24 voltios. Comprueba siempre las especificaciones de la fuente de alimentación de tu inyector PoE para que coincidan con las de tus cámaras y así evites sobrecargas o problemas de funcionamiento.
Conclusión
Por muy pequeño que sea, el inyector PoE mejora enormemente la flexibilidad y la escalabilidad de la red mediante la alimentación remota de los dispositivos PoE en los puntos donde no hay ninguna tomacorriente disponible. Además, también resuelve el problema de conexión de los switches Ethernet no PoE en dispositivos habilitados para PoE. FS.com ofrece inyectores Gigabit PoE robustos y fáciles de usar para la alimentación eléctrica y la comunicación de datos Ethernet PoE.
Preguntas frecuentes sobre el inyector PoE
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
![Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS](https://media.fs.com/images/community/erp/dwXEY_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsMrsPe.webp)
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021