Español

¿Qué es un switch de agregación?

Actualizado el 13 de febrero de 2023 por
2.3k

Las tres capas de un diseño de red tradicional de tres capas son la capa de núcleo, la capa de agregación y la capa de acceso. Juntas, estas capas pueden ofrecer a los consumidores una red segura, fiable y asequible. Como parte física de la capa de agregación, los switches de agregación suelen desempeñar un papel crucial en la arquitectura general de la red. ¿Qué es un switch de agregación? ¿Cómo funciona? Examinémoslo en detalle.

¿Qué es un switch de agregación?

Un switch de agregación es un dispositivo de red que permite agrupar varias conexiones de red en un único enlace. Esto permite aumentar el ancho de banda y mejorar el rendimiento de la red.

Normalmente, los switches de agregación utilizan protocolos de agregación de enlaces, como protocolo de control de agregación de enlace (LACP) y agregación Ethernet, para combinar varios enlaces en una única conexión lógica. Por tanto, pueden ofrecer una gran flexibilidad y escalabilidad, lo que permite ampliar o reconfigurar la red de forma rápida y sencilla.

En la mayoría de los casos, los switches de agregación se utilizan en redes con niveles de tráfico elevados o un gran número de usuarios, ya que pueden distribuir datos de forma eficiente a través de múltiples enlaces.

¿Qué papel desempeña el switch de agregación en la red?

Instalado en el centro de la arquitectura de red, el switch de agregación se encarga de controlar los datos enviados desde la capa inferior (switch de capa de acceso), a la vez que informa de los datos a la capa superior (switch de capa de núcleo). Esto permite un flujo eficiente del tráfico de red y ayuda a mejorar el rendimiento de la red.

Después de que el switch de agregación reciba los datos del switch de acceso, realiza el enrutamiento local, el filtrado, el equilibrio del tráfico y la gestión de prioridades de QoS. A continuación, procesará los datos para los mecanismos de seguridad, la traducción de direcciones IP y la gestión de multidifusión. Por último, según el resultado del procesamiento, reenviará los datos al switch de capa de núcleo o realizará el enrutamiento local para garantizar el funcionamiento normal de la capa de núcleo.

En general, los switches de agregación superan a los de acceso en cuanto a rendimiento y velocidad de conmutación. Pueden proporcionar una importante capa de redundancia y escalabilidad para la red, así como enrutar el tráfico de red y aplicar las políticas de seguridad de la red.

¿Es lo mismo la capa de distribución que la de agregación?

La capa de distribución y la capa de agregación son dos capas distintas de la arquitectura de red.

La capa de distribución es responsable de reenviar el tráfico desde el núcleo de la red a la capa de acceso, mientras que la capa de agregación recoge el tráfico de la capa de acceso y lo reenvía al núcleo.

Las dos capas están conectadas por un enlace de Capa 2, que permite la comunicación directa entre ambas. Las funciones de las dos capas son diferentes, pero trabajan juntas para proporcionar una arquitectura de red segura y eficiente.

Arquitectura de red de tres capas

Switches de agregación frente a switches de acceso: ¿Cuál es la diferencia?

La principal distinción entre switches de acceso y switches de agregación es su nivel de funcionamiento y rendimiento.

  • Nivel operativo. El switch de acceso se encuentra en la red, donde los usuarios pueden conectarse o acceder directamente a la red. En cuanto al switch de agregación, se utiliza para reducir la carga de los equipos de la capa de núcleo, y realiza la carga y distribución, así como otras funciones como la implementación de políticas, la seguridad y el acceso a grupos de trabajo.

  • Características. Los switches de agregación requieren más rendimiento que los switches de capa de acceso para gestionar todo el tráfico de los dispositivos de capa de acceso, menos interfaces y velocidades de conmutación más rápidas. Por su parte, los switches de acceso proporcionan principalmente un ancho de banda adecuado para el acceso a la capa de acceso e incluyen funciones de gestión de usuarios como la autenticación de direcciones, la autenticación de usuarios y la recopilación de información de usuarios.

Aspectos a tener en cuenta al seleccionar switches de agregación

Ancho de banda del backplane y velocidad de reenvío de paquetes

Si el ancho de banda del backplane y la velocidad de reenvío de paquetes son limitados, la capacidad de procesamiento de datos del switch se verá comprometida, lo que provocará congestiones. Sin embargo, la mayoría de los switches de marca disponibles actualmente en el mercado, como el switch FS S5800-48T4S, admiten conmutación a velocidad de cable.

Como resultado, al seleccionar un switch de agregación, basta con seleccionar el adecuado en función de las necesidades reales para evitar el desperdicio de recursos.

Tipo y número de puerto

Los datos procedentes de varios switches de acceso deben ser combinados por el switch de agregación antes de ser reenviados al switch de núcleo. A la hora de elegir el switch de agregación, hay que tener en cuenta el tipo y la cantidad de puertos de enlace ascendente de los switches de acceso de la red.

A la hora de elegir un switch de agregación, lo mejor es tener en cuenta la escala de la red. A medida que la red se actualiza y amplía, la empresa debe seleccionar un switch de nivel empresarial con puertos escalables como un switch de agregación.

Velocidad del puerto

El enlace ascendente y descendente deben tenerse en cuenta al determinar la velocidad del puerto del switch de agregación. Las velocidades de los puertos pueden ser iguales o diferentes.

Por ejemplo, cuando se necesita interconectar un switch de agregación 10G con un switch de acceso 10G, se debe seleccionar un puerto de enlace descendente 10G.

Gestión funcional

  • Agregación de enlaces. Los enlaces de agregación de gran ancho de banda que se conectan a los switches de núcleo son necesarios para los switches de agregación. Por lo tanto, los switches de agregación deben soportar la agregación de enlaces para garantizar que la capa de acceso dispone de suficiente ancho de banda y que puede seguir funcionando, aunque se corte uno de los enlaces.

  • Calidad de servicio (QoS). Para garantizar la calidad de servicio de un determinado tipo de tráfico, la política de prioridad QoS puede darle prioridad durante la transmisión. El rendimiento y la calidad de las comunicaciones de audio y vídeo no pueden garantizarse durante la transmisión de la red a menos que elija un switch de nivel empresarial que admita QoS como switch de agregación cuando realice la compra.

  • Estrategia de seguridad. El switch de agregación puede seleccionar un switch de nivel empresarial que admita controles de seguridad para impedir el acceso no autorizado y la entrada de información maliciosa en la red. La ACL (lista de control de acceso) puede especificar los tipos de comunicación de tráfico permitidos, impedir eficazmente que se transmitan algunas formas de tráfico y mantener la seguridad de la red.

Redundancia

La seguridad de la red está garantizada por la capacidad de redundancia. La redundancia de alimentación es crucial para los switches de agregación, ya que les permite seguir funcionando incluso si una de sus fuentes de alimentación falla o necesita ser sustituida, evitando cualquier interrupción en las operaciones regulares de la red.

Resumen

Los switches de agregación son indispensables en la arquitectura de red. A la hora de seleccionar uno adecuado para su empresa, tenga en cuenta los factores mencionados anteriormente, como la velocidad de los puertos, la redundancia, etc. También puede consultar FS.com para obtener más información al respecto.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.1k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.2k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
28.9k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.8k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
30.9k