¿Qué es el cable loopback y cómo se utiliza?
Para las aplicaciones de prueba, existen muchas herramientas para esta función, como el localizador visual de fallos, el medidor de potencia óptica, el OTDR, etc. ¿Sabe que el cable loopback puede utilizarse como herramienta de prueba en las telecomunicaciones? Por supuesto, la señal loopback se utiliza para diagnosticar problemas de red. Los cables loopback pueden proporcionar un medio sencillo y eficaz de probar las capacidades de los equipos de red, y se suelen utilizar para aplicaciones de pruebas de fibra óptica o restauraciones de redes.
¿Qué es un cable loopback ?
Un cable loopback también se conoce como enchufe loopback o adaptador loopback , que es un enchufe utilizado para probar los puertos físicos para identificar el problema de la red. Proporciona a los ingenieros de pruebas de sistemas una forma sencilla pero eficaz de comprobar la capacidad de transmisión y la sensibilidad de recepción de los equipos de red. En una palabra, es un dispositivo de conexión que se enchufa a un puerto para realizar una prueba loopback . Existen conectores loopback para muchos puertos diferentes, como puertos serie, puertos Ethernet y conexiones WAN.
![Loopback Cable](https://media.fs.com/images/community/wp-content/uploads/2012/11/Loopback-Cable.jpg)
Tipo de cable loopback
Cable loopback de fibra
El loopback de fibra óptica incorpora dos conectores de fibra óptica que se enchufan en el puerto de salida y entrada del equipo, respectivamente. Por lo tanto, los cables de fibra óptica loopback se pueden clasificar por los tipos de conector, como LC, SC, FC, MTRJ. Estos conectores loopback de fibra óptica cumplen las especificaciones IEC, TIA/EIA, NTT y JIS. Además, los cables loopback de fibra óptica también se pueden dividir en loopback de fibra monomodo y multimodo. Para describir claramente este artículo, tomaré como ejemplo el cable loopback de fibra óptica LC, que es uno de los cables más populares (como se muestra en la siguiente figura). Los cables loopback de fibra óptica LC admiten la prueba de transceptores con interfaz LC. Pueden cumplir con la interfaz de estilo RJ-45 con baja pérdida de inserción, baja reflexión trasera y alineación de alta precisión. Los cables de bucle de retorno LC pueden ser de fibra monomodo 9/125, multimodo 50/125 o multimodo 62,5/125.
![Fiber Loopback Cable](https://media.fs.com/images/community/wp-content/uploads/2012/11/Fiber-Loopback-Cable.jpg)
Cable loopback RJ45
Un cable loopback Gigabit RJ45 es un comprobador de cables extremadamente fácil de usar. A primera vista parece un simple enchufe, pero su diseño compacto y resistente lo hace muy portátil y utilizable en los rincones más estrechos. Todo lo que tiene que hacer es simplemente enchufar loopback Gigabit RJ45 en la toma que desea probar o en la que tiene sospechas. Si el LED de enlace de su switch está activo, significa que la conexión funciona perfectamente. El cable loopback RJ45 le evitará tener que cargar con un voluminoso concentrador de red.
¿Cómo utilizar el cable loopback ?
Los cables loopback se suelen utilizar junto con software de pruebas para "enlazar" el tráfico de vuelta al puerto. Si los datos enviados al conector loopback son idénticos a los datos recibidos del conector loopback , se puede suponer que las funciones básicas de comunicación del puerto funcionan correctamente. Por lo tanto, la aplicación común del cable loopback es la prueba de loopback.
![Loopback Test](https://media.fs.com/images/community/wp-content/uploads/2012/11/Loopback-Test.jpg)
El cable loopback de fibra se utiliza a menudo para comprobar si el módulo transceptor funciona perfectamente según lo diseñado. Como todos sabemos, el módulo transceptor tiene dos puertos, uno transmisor y otro receptor. El primero sirve para enviar señales láser y el segundo para recibir señales. Al realizar la prueba de loopback, el cable loopback de fibra puede conectarse directamente al puerto de salida y al de entrada del módulo transceptor respectivamente (los puertos de los extremos de la conexión deben ser compatibles). De este modo, durante el proceso de prueba, el cable loopback dirige directamente la señal láser desde el puerto transmisor hasta el puerto receptor. Entonces podemos comparar el patrón transmitido con el patrón recibido para localizar un nodo defectuoso en la red. La prueba loopback de fibra óptica es la forma más sencilla de garantizar que el transceptor funciona sin fallos. Al seleccionar un loopback de fibra adecuado para el transceptor, debemos tener en cuenta el tipo de conector, el tipo de pulido y el tipo de cable.
¿Cómo hacer un cable loopback ?
Crear un cable loopback físico puede ayudar a diagnosticar un supuesto problema de hardware. Esta acción es recomendable porque le permite probar y verificar los puertos de transmisión y recepción. Si un ingeniero de campo no está disponible para crear el loopback físico, puede configurar un loopback local para la interfaz. Los siguientes pasos ilustrados sirven para crear un cable loopback para una interfaz Ethernet RJ-45:
Paso 1: Consigue un par de cables Cat5 de aproximadamente 4 pulgadas de longitud.
(Asegúrese de crear torsiones apretadas para tener en cuenta las interferencias de señal en una longitud tan corta).
Paso 2: Deje aproximadamente 1/2 pulgada al final y empiece a retorcer, muy apretado.
(Nota: Es mejor que utilice una herramienta para ayudarle a retorcer el cable para evitar hacerse daño en los dedos). Fíjate en lo apretado que está el cable. Si las torsiones no están lo suficientemente juntas, el loopback no funcionará.
Paso 3: Una vez terminado el trenzado, doble el cable y alinee los extremos. Corte si es necesario para alinear los cables. Alinee los cables de forma que queden correctamente alineados para prepararlos para su inserción en el extremo RJ-45.
Paso 4: Inserte el cable en el extremo RJ-45 (no lo engarce todavía). Redirija la patilla 4 a la patilla 8 y la patilla 5 a la patilla 7 para un cable Gigabit Ethernet RJ-45 loopback .
Paso 5: Inserte el tubo de plástico sobre el cable y en el extremo RJ-45. Ahora engarce el extremo con una herramienta de engarce.
Paso 6: Lo creas y luego haga una prueba con el loopback físico.
Conclusión
En definitiva, los cables loopback desempeñan un papel importante en la resolución de problemas en laboratorios y entornos de fabricación. Facilitan la comprobación de problemas de red sencillos y están disponibles a muy bajo coste. Hay muchos fabricantes de cables loopback en el mercado, que ofrecen conectores loopback de fibra óptica monomodo y multimodo disponibles con conectores FC, LC, MT-RJ y SC. FS.com es uno de los proveedores de cable loopback de fibra, todos los cables de bucle están terminados con precisión y cuentan con características de pérdida extremadamente baja para un funcionamiento transparente en el entorno de prueba.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
![Servicio de garantía y mantenimiento | FS](https://media.fs.com/images/community/erp/YWYAW_1xYXDST.webp)
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021