¿Qué es el splitter PoE y cómo funciona?
La alimentación a través de Ethernet (PoE) es una tecnología que permite que los cables de red transmitan la energía eléctrica. Entre las ventajas que aporta se incluyen la flexibilidad, el ahorro en costes, la fiabilidad, etc. Si se trata de productos de alimentación a través de Ethernet, el splitter PoE debe figurar entre los productos de la lista. Este artículo pretende ayudarte a comprender en qué consiste el splitter PoE, cómo funciona, cómo elegirlo y cómo usarlo, y algunas preguntas frecuentes al respecto.
¿Qué es un splitter PoE?
Los splitters PoE son dispositivos que se utilizan junto con los switches PoE y los inyectores PoE. Suministra energía separándola de los datos y enviándola a una fuente de alimentación independiente que puede ser utilizada por un dispositivo sin PoE. Tal y como se muestra en la imagen 1, en un lado del splitter PoE se hallan dos cables de salida: uno que suministra datos y el otro la alimentación. En general, los splitters PoE se utilizan a menudo cuando hay dispositivos remotos sin PoE y sin enchufes de corriente alterna cercanos.
¿Cómo funciona un splitter PoE?
Hay dos tipos de redes en las que se utiliza un splitter PoE: en la red con switches PoE o en la red con dispositivos que no son PoE, tales como switches pequeños, routers, etc.
Como se indica en la imagen 2, el equipo de suministro eléctrico: el switch PoE proporciona la corriente en el cable Ethernet. En esta caso, el cable de entrada del splitter PoE puede conectarse directamente con el switch. Una línea de salida transmite datos y la otra energía. Cuando un splitter recibe una señal PoE unificada, esta separa los datos y la alimentación en las dos líneas diferentes a los dispositivos finales sin PoE, tales como cámaras IP y puntos de acceso inalámbricos.
Si hay una combinación de dispositivos compatibles e incompatibles con PoE, el splitter PoE nunca debe conectarse directamente con el switch sin PoE, sino que es necesario recurrir a un inyector PoE para suministrar la energía. Por ejemplo, en la imagen 3 de abajo, un splitter PoE se conecta a un inyector PoE para que la energía y los datos puedan ser enviados a la cámara por último.
¿Cómo instalar un splitter PoE?
Por lo general, se requieren splitters PoE cuando los dispositivos conectados a la red, tales como cámaras IP, teléfonos VoIP, radios WiFi y dispositivos IP de control de acceso a puertas, no utilizan PoE. En esta sección utilizaremos como ejemplo el splitter PoE para instalar un teléfono IP en una red que incluye un switch PoE.
Las instalaciones se pueden completar con facilidad en cuestión de minutos. Previo a la instalación, se preparará un splitter PoE, un switch de red PoE, una cámara IP y cables UTP. El splitter PoE que se utiliza en este caso es el cable splitter PoE de FS con una salida de 12 V de corriente continua.
Conecta los dos cables de salida del splitter PoE a las interfaces de la cámara IP, uno para la transferencia de energía y el otro para los datos. Después, puedes conectar un extremo del cable UTP a la interfaz de entrada del splitter PoE y otro extremo del cable UTP al puerto RJ45 del switch. Una vez finalizado este proceso, los datos y la alimentación se transferirán a la cámara IP.
Guía de compra de splitters PoE
Si no sabes cómo elegir un splitter PoE, aquí encontrarás una guía práctica para comprar un splitter PoE.
En primer lugar, asegúrate de que el splitter PoE que quieres comprar funcione bien con los dispositivos alimentados de tu red. Generalmente, los splitters PoE disponibles en el mercado cumplen con los estándares IEEE 802.3af/802.3at. Los splitters PoE se pueden alimentar mediante una entrada PoE 802.3af si la salida total es inferior a 15,4 W, o mediante una entrada 802.3at si la salida total requerida es inferior a 30 W. El voltaje de entrada de los dispositivos alimentados debe coincidir con dichas especificaciones. Además, asegúrate de que la velocidad de transmisión de datos del equipo de suministro de energía corresponda con el divisor PoE.
Preguntas frecuentes acerca del splitter PoE
Splitter PoE vs inyector: ¿Cuál es la diferencia?
Tanto el splitter PoE como el inyector PoE se utilizan con frecuencia como dispositivo de potencia, sin embargo, funcionan de forma diferente. Un inyector PoE, también conocido como midspan, añade potencia a los datos que provienen de un switch sin PoE o "endspan". Este suministra energía a través del cable de red a equipos PoE tales como AP inalámbrico. Un splitter PoE también suministra energía al dispositivo, pero la principal diferencia consiste en que divide la energía de los datos en una entrada separada para que el dispositivo pueda utilizarla.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
![Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS](https://media.fs.com/images/community/erp/dwXEY_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsMrsPe.webp)
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021