¿Qué es el cableado de telecomunicaciones?
El cableado de telecomunicaciones, también conocido como cableado telecom o tendido telecom, hace referencia a la infraestructura de cableado utilizada para transportar comunicaciones de voz y datos entre diferentes ubicaciones dentro de un edificio o a través de varios edificios, lo que tiene un impacto significativo en el rendimiento de las redes de comunicación. Y para garantizar una comunicación fluida, es esencial disponer de un cuarto de telecomunicaciones (TR) correctamente diseñado. En este artículo, presentaremos los cuartos de telecomunicaciones y el cableado de telecomunicaciones y ofreceremos varios consejos para el diseño del cableado de telecomunicaciones.
¿Qué es un cuarto de telecomunicaciones?
Un cuarto de telecomunicaciones es una zona segura y controlada designada dentro de un edificio donde se instalan y gestionan todos los cables y equipos de telecomunicaciones. Desempeña un papel fundamental en la creación de redes, ya que conecta la infraestructura informática con los usuarios finales para las redes de comunicación y ayuda a realizar un seguimiento de los cables, incluidos los de datos, voz, vídeo y sistemas de seguridad. Un TR bien diseñado puede ayudar a evitar accesos no autorizados y garantizar la seguridad y fiabilidad de las redes de comunicación.
¿Qué es el cableado de telecomunicaciones?
Como se ha mencionado anteriormente, un cuarto de telecomunicaciones es un espacio que contiene terminaciones de cables y cableado de conexión cruzada asociado. Y todos los cables y alambres requieren un cableado de telecomunicaciones organizado para ofrecer instalaciones flexibles, actualizaciones de red simplificadas y un rastreo de cables más sencillo. La mayoría de los cables de telecomunicaciones se montan de dos formas: horizontal o verticalmente. En el cableado de telecomunicaciones se suelen utilizar herramientas de gestión de cables como armarios de fibra, casetes de fibra, paneles adaptadores de fibra, paneles de conexión cat6/cat7 y gestores de cables verticales para enrutar y gestionar cables masivos. El sistema de cableado de telecomunicaciones es un componente vital de la red de comunicaciones, que puede garantizar una buena transmisión de datos de los equipos del área de trabajo, como ordenadores, puntos de acceso Wifi, cámaras IP, etc. Entonces, ¿cómo construir un buen cableado de telecomunicaciones?
Consejos para el diseño del cableado de telecomunicaciones
Estos son algunos consejos generales que deben tenerse en cuenta al diseñar un sistema de cableado de telecomunicaciones para garantizar que la infraestructura de cableado satisfaga las necesidades de la red y funcione de forma fiable.
1. Evalúe las necesidades de la red: Antes de diseñar el sistema de cableado, es importante evaluar las necesidades de la red, incluidos los requisitos de ancho de banda, el tráfico de datos y los tipos de dispositivos y aplicaciones que se utilizarán en la red. Esto ayudará a determinar el tipo y la cantidad de cables, conectores y otros componentes necesarios.
2. Proporcione espacio suficiente para el cableado de telecomunicaciones: El tamaño del TR debe ser adecuado para alojar el cableado de telecomunicaciones y equipos como bastidores o armarios de red. También hay que tener en cuenta el espacio necesario en el suelo y el techo para que los técnicos puedan desplazarse fácilmente por el sistema de cableado de telecomunicaciones para solucionar problemas y mantener las distancias adecuadas.
3. Elija los tipos de cable: Seleccione los tipos de cable adecuados en función de las necesidades de la red y de la infraestructura de cableado de telecomunicaciones. Los cables de cobre con mayor ancho de banda, como Cat6, Cat6a y Cat7, se utilizan habitualmente para aplicaciones de 10GBASE-T, y Cat8 para 25 Gbps o 40Gbps, mientras que los cables de fibra óptica como OS2 y OM3/OM4/OM5 pueden soportar conexiones de hasta 100G.
4. Tenga en cuenta la gestión y el mantenimiento del cableado: A la hora de seleccionar un sistema de gestión de cables, es aconsejable elegir bastidores abiertos para facilitar el acceso a los cables de telecomunicaciones y garantizar una fácil identificación y solución de problemas. Otras soluciones avanzadas de gestión del cableado son los paneles de conexión de telecomunicaciones y los casetes de fibra con un diseño modular de fácil manejo, que permiten una gestión y un mantenimiento del cableado económicos y eficientes.
5. Planificar una futura escalabilidad: Teniendo en cuenta el crecimiento previsto de la red de comunicaciones, la infraestructura de cableado de telecomunicaciones debe estar diseñada para adaptarse a futuras ampliaciones sin interrupciones significativas ni costes adicionales.
Conclusión
El diseño de un cuarto de telecomunicaciones ideal requiere una planificación cuidadosa y la consideración de los requisitos de la red de comunicaciones. Un cuarto de telecomunicaciones bien diseñado, que incluya cableado y equipos de telecomunicaciones, puede ayudar a garantizar el funcionamiento eficaz de la red de comunicaciones, evitar tiempos de inactividad y facilitar el acceso para el mantenimiento.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021