Español

Qué es un punto de acceso inalámbrico y cómo elegirlo

Actualizado el 25 de agosto de 2021 por
15.8k

En los últimos años hemos presenciado una drástica aceleración en el avance de las tecnologías de acceso inalámbrico. A diferencia de las toscas cajas de antaño, que eran difíciles de manejar, los puntos de acceso inalámbrico actuales son fáciles de usar, instalar y mantener.

Dado que cada vez hay más empresas que actualizan su entorno de red inalámbrica, es crucial elegir el mejor punto de acceso WiFi. Te invitamos a seguir leyendo este artículo para entender qué es un punto de acceso inalámbrico y para ayudarte a elegir el que mejor se adecúe a tus necesidades.

Definición — ¿Qué es un punto de acceso inalámbrico?

Como su nombre indica, un punto de acceso inalámbrico o WAP (wireless access point) es un dispositivo utilizado para crear una red de área local inalámbrica (WLAN, wireless local area network). Las grandes oficinas y los edificios de empresas utilizan habitualmente puntos de acceso inalámbricos en sus redes. Un cable de Ethernet conecta este dispositivo a un concentrador de Internet (internet hub), un router de cable o un switch mediante un cable Ethernet. Entonces, el punto de acceso inalámbrico proyecta señales WiFi a las zonas designadas.

En comparación con el extensor de alcance, el punto de acceso inalámbrico es más eficiente para las empresas modernas por varias razones: admite hasta 60 conexiones simultáneas, por ejemplo. Sin embargo, para disfrutar de estas ventajas, debes utilizar el mejor punto de acceso inalámbrico para uso empresarial. De hecho, también puedes utilizar WAPs en casa, sobre todo si quieres ampliar la cobertura WiFi hasta el jardín o la terraza.

Guía de compra de puntos de acceso inalámbricos

A la hora de elegir el mejor punto de acceso para uso doméstico y empresarial debes tener en cuenta los siguientes factores:

Sin controladores de hardware

Hace unos años, los puntos de acceso WiFi eran unas cajas que debían ser manejadas desde un ordenador por alguien con conocimientos de informática,sin embargo, han quedado obsoletas con el  avance de la tecnología. Los puntos de acceso modernos, como el novedoso punto de acceso WiFi 6, utilizan controles basados en software dentro de la red, por tanto, no requieren controladores externos.

Punto de acceso wifi-6 vs wifi-5

Obviamente, los controles basados en software tienen muchas ventajas en comparación con los anticuados puntos de acceso dependientes del hardware. El WAP no sólo reduce la cantidad de hardware, sino que además también evita que la red se vea afectada por un punto único de fallo. Con los sistemas modernos, ningún hardware puede provocar fallos en la red.

Acceso para invitados potente

Las filtraciones de datos y otros problemas de ciberseguridad que afectan a las redes de área local van en aumento. Sin embargo, debes elegir un punto de acceso inalámbrico asequible para tus invitados. Los clientes de tu negocio quieren utilizar sus smartphones y tabletas en tu red sin problemas de seguridad.

Los sistemas modernos cuentan con sistemas inteligentes de acceso para invitados que aplican políticas de seguridad corporativas. Esto garantiza que tu invitado permanezca seguro mientras utilice tu red. Además, no tendrás que preocuparte de que un dispositivo peligroso o inseguro acceda a tu red.

Opciones de transmisión

Puedes elegir entre una amplia gama de antenas WiFi. La decisión correcta se reduce a tus necesidades básicas de Internet, para ello, tendrás que tener en cuenta el tamaño de la zona que cubrirá tu punto de acceso y si se encontrará en un espacio de interior o  de exterior. Ten en cuenta que los puntos WiFi para antenas grandes son limitados. D , las unidades para exteriores requieren cierto blindaje

Gestión en la nube

También son preferibles los puntos de acceso inalámbrico que admiten la administración del sistema a través de la nube. El moderno software de red y los aparatos de seguridad alojados virtualmente permiten acceder a los puntos de acceso inalámbricos modernos desde cualquier lugar, de este modo, desaparecen las restricciones geográficas que se necesitaban inicialmente para controlar los AP.

Tecnología WiFi

En función de las necesidades de tu empresa, tendrás que elegir un dispositivo que utilice las tecnologías de punto de acceso MESH, MIMO y/o POE. La tecnología MESH puede utilizarse para dispositivos domésticos y empresariales. La tecnología MIMO (Multiple-input, Multiple-output) reduce significativamente los efectos de obstrucción que afectan a las señales WiFi y ralentizan la velocidad de los datos. La POE (Power over Ethernet) utiliza una tecnología de cableado de baja potencia que transmite señales de hasta 100 M.

Antena de ganancia

A diferencia de los routers, los WAP tienen las antenas incorporadas: estas son importantes porque determinan la potencia y el alcance de transmisión del punto de acceso. Dicho esto, recomendamos que elijas un sistema con una antena de alta ganancia.

Alcance

También hay que tener en cuenta la distancia que cubre el AP. Los WAP con mejoras adicionales son especialmente provechosos porque reducen la cantidad total de puntos de acceso y, como consecuencia, los gastos totales de compra. La mayoría de los puntos de acceso empresariales ofrecen una cobertura de entre 5 000 y 10 000 m².

Conclusión

Los puntos de acceso inalámbricos son importantes si deseas ampliar la cobertura WiFi de tu hogar o empresa. Utiliza los consejos mencionados a lo largo de este artículo para seleccionar el mejor dispositivo de punto de acceso inalámbrico.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
50.4k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
42.3k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
19.1k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.5k