¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de comprar cámaras de seguridad para empresas?
La seguridad es imprescindible para cualquier negocio y por eso las cámaras de seguridad para empresas se están utilizando ampliamente. Independientemente del tamaño de tu compañía, las cámaras de seguridad son necesarias para la protección de los empleados, prevenir los robos y aumentar la productividad.
Un sistema de videovigilancia está compuesto por cámaras de seguridad, monitores/pantallas y grabadores. Hay una amplia variedad de tipos de cámaras de seguridad, pueden ser analógicas o IP/digitales, entonces, ¿qué hay que considerar a la hora de comprar las cámaras de seguridad para la propia empresa? Te lo explicamos en este artículo.
Ventajas de las cámaras de seguridad para empresas
Uno de los mayores beneficios, especialmente para los minoristas y las pequeñas empresas, es que un sistema de videovigilancia eficaz ayudará a disuadir y prevenir los robos o hurtos en las tiendas: es menos probable que los ladrones intenten robar si saben que están siendo vigilados. Además, algunas de estas cámaras incluyen funciones de detección y alarma que notificarán al propietario cuando detecten intrusos o posibles robos, evitando así mayores pérdidas.
En el caso de las industrias manufactureras, las cámaras de seguridad pueden ayudar a aumentar la productividad de los empleados y mejorar la seguridad en el lugar de trabajo. Permiten a los empresarios optimizar la protección de su corporación, lo que incluye su capital, su inventario y, por supuesto, sus empleados.
Estos tipos de cámaras también son muy importantes para los bancos y la administración pública porque pueden proteger a los datos sensibles, los secretos comerciales y otros activos importantes contra una exposición innecesaria.
Además, es muy importante que los usuarios de las cámaras tengan acceso a las grabaciones en tiempo real, puesto que un sistema de videovigilancia puede proporcionar pruebas legales para proteger sus intereses en caso de accidentes o incidentes delictivos.
¿Cómo comprar cámaras de seguridad y videovigilancia para empresas?
Aspectos a tener en cuenta sobre las cámaras
-
Resolución- Probablemente sea lo más importante a la hora de comprar las cámaras de seguridad para tu negocio: necesitarás al menos 1080p de alta resolución o 4K para poder identificar personas u objetos con más claridad.
-
Velocidad de fotogramas- Este es otro aspecto clave de una cámara porque determina la fluidez del vídeo. Cuanto mayor sea la velocidad de fotogramas, más fluido será el vídeo, una baja velocidad de fotogramas dará lugar a un metraje más entrecortado. Para un uso comercial medio, recomendamos especialmente utilizar una cámara de seguridad comercial que admita al menos una frecuencia de imagen de 30 FPS.
-
Campo de visión- El campo de visión, especialmente el horizontal, determina la amplitud que puede cubrir la cámara. Cuanto más amplio sea el ángulo de visión, mayor será el área de cobertura de la videovigilancia. Hay cámaras con ángulos de visión amplios, por encima de los 60° e incluso de los 180°. El tipo de ángulo de visión que elijas dependerá de la amplitud del área que quieras supervisar.
-
Tecnología WDR- En protección de empresas, el amplio rango dinámico (WDR, wide dynamic range) es una de las características imprescindibles para una cámara de seguridad. Cuando una parte de la imagen es extremadamente oscura y otra parte es demasiado brillante, la diferencia de iluminación impide ver los detalles. Las cámaras con esta tecnología pueden ayudar a equilibrar automáticamente la iluminación para poder ver imágenes nítidas.
-
Detección de movimiento- Se trata de una tecnología básica disponible en la mayoría de los sistemas de cámaras de seguridad modernos, los más avanzados también cuentan con un software de análisis de vídeo para detectar y clasificar objetos, incluyendo personas, vehículos, así como eventos específicos. Las funciones de análisis hacen que las cámaras de seguridad comerciales sean más inteligentes. Si las cámaras detectan algún sonido o movimiento inusual, alertarán al propietario del negocio mediante una notificación a su aplicación móvil.
-
Módulos- Los módulos más comunes en el mercado son las cámaras domo, turret y bullet. Estos tres tipos de cámaras difieren en muchos aspectos y te resultará muy útil conocer sus distinciones a la hora de decidir cuál te conviene más. Las cámaras domo y turret están diseñadas con un aspecto más discreto, mientras que las bullet suelen ser más grandes y más fáciles de instalar.
Aspectos a tener en cuenta sobre los grabadores de vídeo en red
-
Resolución de grabación y decodificación- Si no quieres que la pantalla de visualización pierda la alta calidad de la imagen registrada por tus cámaras, necesitarás grabadores que puedan grabar y decodificar imágenes en resolución 4K. Las imágenes de mayor calidad permiten detectar y distinguir más fácilmente los distintos movimientos y actividades. En ese caso, un grabador de vídeo en red (NVR, network video recorder) de alta resolución es tan esencial como una cámara de alta resolución.
-
Capacidad de compresión y almacenamiento- Para guardar imágenes de vídeo de alta definición, se necesita un espacio de almacenamiento enorme capaz de guardar todos los datos grabados. Las técnicas de compresión de más calidad pueden ayudar a optimizar el almacenamiento.
-
Número de canales- Este depende del número de cámaras que desees instalar en tu sistema de videovigilancia. Normalmente, recomendamos que dispongas de una cantidad de canales mayor que el número de cámaras que tienes actualmente por si deseas añadir más cámaras en el futuro. Por ejemplo, si tienes 5 cámaras en tu sistema, necesitarías un grabador con 8 o 16 canales.
-
Compatibilidad- No importa lo avanzado que sea tu NVR, es necesario que sea compatible con las cámaras de tu sistema. Si es demasiado complicado, en FS te ofrecemos todas las soluciones de videovigilancia para acabar con tus preocupaciones.
Otros aspectos a tener en cuenta sobre la videovigilancia empresarial
-
Instalación- Las grandes empresas con configuraciones complicadas pueden necesitar contratar a un profesional para completar la instalación. En cuanto a la elección de sistemas cableados o inalámbricos, las empresas suelen optar por los cableados porque son rápidos, eficientes y actualmente están equipados con la mejor tecnología del momento. En cambio, los sistemas inalámbricos se adaptan más al uso doméstico.
-
Precio y garantía- Para establecer un presupuesto adecuado, tendrás que sopesar el coste, las características y las ventajas de cada tipo de sistema de vigilancia. Con un presupuesto elevado, puedes fijarte en aquellos dispositivos con tecnologías específicas de gama alta. Si tienes un presupuesto reducido, es posible que tengas que hacer concesiones en algunas características, pero definitivamente no en las cruciales, como la resolución, el almacenamiento, la calidad de los cables, etc. Además, asegúrate de que tu sistema de vigilancia tiene al menos un año de garantía.
Preguntas frecuentes sobre el sistema de videovigilancia para empresas
1. ¿Cuántas cámaras de seguridad necesito para mi negocio?
Esto depende del tamaño del negocio y de la distribución de la zona que quieras vigilar. De promedio, se recomienda tener una cámara por cada 110 m2 en el caso de un sistema digital y por cada 55 m2 en el de un sistema analógico.
2. ¿Dónde se guardan las imágenes?
Por lo general, hay dos lugares: la propia cámara a través de una tarjeta de memoria SD incorporada, o bien un grabador de vídeo en red correspondiente. Recomendamos encarecidamente adquirir un grabador de vídeo en red para cualquier sistema de seguridad empresarial.
3. ¿Qué ocurrirá con el sistema de videovigilancia de la empresa si se produce un corte de luz?
Los grabadores volverán a funcionar en cuanto se restablezca el suministro eléctrico. Si necesitas que la videovigilancia de tu negocio siga en línea aunque se corte la corriente, puedes obtener energía de reserva brevemente a través de un dispositivo de protección contra sobretensiones llamado sistema de alimentación ininterrumpida (SAI).
4. ¿Cómo puedo proteger mi sistema de videovigilancia empresarial de los piratas informáticos?
Asegura la red de tu empresa: cambia los nombres de usuario y las contraseñas por defecto con regularidad y utiliza una gestión adecuada de las contraseñas.
5. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las cámaras de seguridad para empresas?
Las cámaras de seguridad para empresas pueden evitar pérdidas comerciales al proteger tu propiedad de robos, hurtos, incendios e inundaciones. Además, pueden mejorar la seguridad de tus empleados. En cuanto a las desventajas, las cámaras de seguridad para empresas a veces pueden ser caras, dependiendo de los requisitos de tu negocio, pero en general descubrirás que merecen la pena.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021