Guía de cableado Ethernet doméstico: ¿Cómo conseguir una red doméstica por cable?
Al mudarse a una nueva casa, la mayoría de la gente suele elegir el Wi-Fi para conseguir la red, ya que el tendido de cables en la casa es demasiado complicado y hace que la habitación esté desordenada. Pero la red cableada es más rápida y segura para el acceso a Internet, el intercambio de archivos, la transmisión multimedia, los juegos en línea y otras cosas. Así que, comparativamente, la red cableada es mejor que la inalámbrica. Entonces, ¿cómo conectar el cable Ethernet? Comprueba los siguientes párrafos para el cableado de tu red Ethernet doméstica.
Cosas que hay que saber antes del cableado Ethernet doméstico
La base de su red doméstica cableada será Ethernet. Esta palabra tiene un significado técnico muy específico, pero en el uso común, es simplemente la tecnología que está detrás del 99% de las redes informáticas. La mayoría de los ordenadores ya vienen equipados con un adaptador de Ethernet, es decir, el agujero cuadrado que acepta los cables de Ethernet.
Para el cableado de Ethernet, la conexión de banda ancha, que suele ser por cable DSL o cualquier otra cosa, pasará primero por algún tipo de dispositivo que suele llamarse módem. El trabajo del módem es convertir la señal de banda ancha en Ethernet. Conectarás esa Ethernet desde el módem de banda ancha a un rúter de banda ancha. El rúter, como su nombre indica, se utiliza para "enrutar" la información entre los ordenadores de tu red doméstica y entre éstos y la conexión de banda ancha a Internet. Cada uno de tus ordenadores ya tiene un adaptador Ethernet. Un cable Ethernet irá de cada ordenador al rúter y otro cable conectará el rúter al módem.
Diagrama de cableado Ethernet doméstico
¿Qué cable de red Ethernet debe elegir para el cableado Ethernet de su casa?
Como ya sabemos, la conexión de red doméstica por cable se basa en el cable Ethernet, a continuación, tendrá que decidir qué tipo de cable quiere utilizar.
Cable Ethernet de red Cat5e, Cat6 o Cat7
Existen cables Ethernet Cat5e, Cat6 y Cat7, entre los cuales el cable Cat6 es muy recomendable por su mayor velocidad y su precio más económico en comparación con los cables Cat5e y Cat7. Cablear su casa le llevará mucho tiempo y siempre es mejor hacerlo bien a la primera. Se recomienda calcular la longitud del cable antes de comprarlo para evitar el desperdicio de material y tener en cuenta que el cable debe ser más largo de lo que realmente necesita.
Cable Ethernet UTP o STP
Si ya ha tomado la decisión sobre el cable, entonces tendrá que considerar qué tipo de cable necesita: ¿UTP o STP? UTP significa par trenzado no apantallado, mientras que STP significa par trenzado apantallado. El apantallado es mucho más caro porque añade una capa de protección en el exterior de los cables. Para el uso doméstico, el no apantallado es suficiente.
Cable Ethernet trenzado o sólido
A continuación, existe la opción de cable trenzado o sólido. Esto significa, básicamente, que el interior del cable está formado por hilos trenzados o por una pieza sólida. Esto se reduce a la cantidad de maniobras que tendrá que hacer con el cable. Si vas a trabajar en espacios reducidos, un cable de núcleo sólido es mucho más fácil de mover porque es rígido. El inconveniente del núcleo sólido es que es más difícil de conectar a la toma de corriente o al enchufe de plástico. El cable trenzado es más fácil de conectar a la toma de corriente, pero es bastante endeble si intentas meterlo por las rendijas.
Guía de cableado Ethernet doméstico: ¿Cómo conseguir una red doméstica cableada?
Ahora que ha tomado una decisión sobre los tipos de cables Ethernet que va a utilizar, entonces necesita saber cómo cablearlos. Normalmente, este trabajo incluye la instalación de las placas de pared, el tendido del cable y la conexión de los cables a las tomas. Antes de la instalación, recuerda comprobar que tienes todo el equipo necesario para hacer el trabajo, así no tendrás que parar en mitad del proceso porque te falta algo. En la tabla siguiente se enumeran las herramientas básicas para que puedas consultarlas.
Conjuntos de cables | Herramientas y comprobadores de red |
---|---|
Acopladores en línea | Placas de pared Keystone |
Conector Keystone | Herramientas para prensar cables |
Conectores/enchufes | Pelacables |
Protector de arranque | Herramienta de punzonado |
Instalación de las placas de pared
Observe su croquis y busque dónde instalar las placas de pared. En primer lugar, alinee y mida el tamaño de la placa de pared. A continuación, dibuje los contornos en la pared para preparar el corte del agujero, es lo más difícil durante este proceso. Utiliza un localizador de montantes antes para asegurarte de que no golpeas un montante. El siguiente paso es cortar el agujero. En este paso, simplemente deja fuera las placas de la pared.
Instalación del cable de red
Antes de hacer pasar el cable, haga una medición para ver la longitud del cable para cada tramo. Puede medir a partir de los planos de la planta, hacer un tendido, etc. Si lleva un cable a cada habitación desde la sala de distribución, extráigalo con cuidado y haga pasar otro cable igual. A continuación, despeje el camino en las paredes y perfore los agujeros. Una vez que hayas perforado los agujeros, puedes tender el cable y asegurarte de que no hay ningún cable extra metido en la pared. Después, puedes etiquetar los cables en ambos extremos y medir la longitud exacta del cable. Acuérdate de dejar cables de repuesto para pelar y empalmar.
Conectar el cable a los enchufes
Ahora tienes que conectar los cables. Pele aproximadamente una pulgada de la cubierta exterior del cable y empuje los hilos hacia el conector Keystone para que coincidan con el código de color marcado en él (normas T568A o T568B). Conecte los cables a las tomas Keystone (o al panel de conexiones) con una herramienta ponchadora. Cuando tengas todos los cables conectados, puedes encajar las tomas en las placas de pared. Por último, fije la placa mural en la pared con los tornillos suministrados. Puede consultar el siguiente vídeo para obtener más detalles.
Pruebe su red doméstica cableada
Una vez que todos los cables estén conectados, pruebe la red con el comprobador de cables de red. Si los LED del comprobador se iluminan, significa que el enchufe Ethernet está conectado correctamente, de lo contrario, significaría que el enchufe Ethernet no está bien conectado y debes comprobarlo. Después de que todo esté bien preparado, puedes conectar la red.
Resumen
Construir una red doméstica es muy fácil. Este artículo habla de los pasos detallados del cableado Ethernet doméstico. FS ofrece cables Ethernet cat5e, cat6 y cat6a con muchas opciones de color y longitud. El diseño de cables de conexión Ethernet de arranque sin enganches evita los enganches no deseados del cable durante la instalación y proporciona un alivio de tensión adicional. Además, también se ofrece un servicio personalizado. Para más detalles, visite www.fs.com o póngase en contacto con nosotros en sales@fs.com.
Artículos relacionados:
¿Cómo conseguir una red doméstica de 10 Gb/s por menos de 60 dólares?
Descripción general de cables de red Ethernet Cat5, Cat5e y Cat6
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021