Cable SFP+ 10 Gigabit Ethernet para Switch y Adaptador (Tarjeta) de Red
El cableado de la red ha sufrido profundos cambios a lo largo de los años, dado un gran salto a cables de fibra de alta velocidad. Pero en algunos casos, cable twinax de cobre, tales como cable SFP+ o cable twinax SFP+ DAC todavía como una solución para aplicaciones 10GbE sobre cortas distancias. Este texto introducirá algunas informaciones básicas sobre cable SFP+ DAC y consideraciones para el desarrollo de cable SFP+ 10 Gigabit Ethernet.
Los conceptos básicos de cables SFP+: definición & tipos
El cable twinax SFP+ DAC es una interconexión de cobre utilizado un conjunto de cable twinax que conecta directamente a la carcasa SFP+. Elimina con eficaz el transceptor óptico de costo prohibitivo requerido en el equipo y reduce el consumo de potencia, latencia y el tiempo de instalación. Por eso, cable SFP+ DAC se ha convertido en una opción optimizada para aplicaciones modernas de corta distancia, alta velocidad de 10 Gigabit Ethernet. Aunque sólo tiene 10m, 10G SFP+ DAC cable se usa comúnmente para conexiones en rack y de rack a rack: incluido interconexión de top-of-rack switches con servidores y dispositivos de almacenamiento dentro de un rack o racks adyacentes.
El cable de conexión directa 10 Gigabit SFP+ se puede clasificar en cable de conexión directa (DAC) y cable óptico activo directo (AOC). Cable DAC pude ser pasivo o activo. Cable óptico activo directo AOC une la conexión de fibra en extremo del transceptor creando un conjunto completo de cable fibra muy similar a un cable de cobre de conexión directa, pero con una capacidad de alcance de 3-200 metros. La figura anterior muestra los principales tipos de cables de conexión directa pasivos y activos para la interconexión ToR del centro de datos.
Cable pasivo DAC & cable activo DAC
El cable pasivo DAC no contiene componentes eléctricos, pues tiene un mínimo consumo de potencia <0.15w, pero el enlace de distancia es limitado a 5m. Mientras que, el cable de cobre activo contiene componentes eléctricos en los conectores que se pueden aumentar niveles de señales, permitiendo alcanzar mayores distancias (5m o más) a través de medios de cobre y garantiza la mayor cantidad de transmisión. Esto hace que los cables de cobre activos sean ligeramente más caros y consuman más energía que los cables de cobre pasivos de conexión directa. Los detalles se muestran en la siguiente tabla.
Consideraciones de compra de Cable SFP+
Cable SFP+ DAC de marca o compatible
Como OEM o proveedor de cables twinax SFP+ de marca son más costosos, los usuarios se inclinan a elegir cable SFP+ DAC compatible hecho con el mismo estándar industrial, pero a solo una fracción del costo. FS.com SFP+ a cable SFP+ se ha probado y está compatible con los el equipo de los principales proveedores. También diseñamos especialmente un conjunto de cable twinax SFP+ DAC con carcasas compatibles con diferentes marcas en los dos lados y se pueden personalizar según sus necesidades. De esta manera, la conexión de switches de múltiples proveedores ya no es un obstáculo.
Leer los detalles de los productos del cable Twinax SFP+ DAC
Para satisfacer sus necesidades específicas, los vendedores deden considerar completamnete el cumplimiento ROHS, temperaturas de almacenamiento y las características de cumplimiento MSA con respecto a los cables twinax SFP+ DAC. Esto es muy importante para el correcto funcionamiento de su sistema de red.
AWG también es un Factor Importante
Otro importante factor relacionado con cables de cobre SFP+ DAC es el AWG. Existe varias opciones de longitud y calibre de alambre de cable twinax SFP+ DAC, como 24AWG, 28AWG y 30AWG. Siempre debe recordar una regla al elegir el AWG: si la distancia es más larga, la calificación será más menor. Como se muestra en la figura a continuación, el calibre de cable SFP+ 2m es 30AWG, mientras que el cable SFP+ 5m es 24AWG.
Consejos de implementación de cable SFP+
Aquí damos respuetas a algunas preguntas más frecuentes sobre cable twinax SFP+ DAC. Esperamos que puedan resolver sus dudas sobre cable de cobre SFP+ DAC.
¿Debo elegir el cable pasivo o activo SFP+ DAC?
El cable Twinax Pasivo DAC no contiene componentes eléctricos, pues necesita un poco o sin potencia para operar. Por el contrario, cable de cobre SFP+ activo no requiere potencia DC para integrar el circuito de procesamiento de señal en sus conectores integrados, lo que lo hace más costoso. Se recomienda utilizar SFP+ DAC pasivo cuando la distancia no alcanza 7m. En cuanto a la distancia de enlace supera a 7 m (como ToR a EoR), se necesitarían DAC activos.
¿Puedo utilizar un cable compatible SFP+ DAC en Cisco Switches?
Sí, al igual que los transceptores ópticos, los cables twinax SFP+ DAC compatibles se fabrican con el mismo estándar industrial como Cisco cables. Un cable SFP+ 10 GbE calificado debe ser probado y reconocido completamente por el equipo de Cisco para garantizar el funcionamiento correcto. Obtenga un fabricante de cable de conexión directa confiable para comprar cable twinax SFP + DAC, para que su cable compatible SFP + DAC pueda funcionar bien igual que el de marca, con un costo significativamente reducido.
¿Puedo utilizar un cable SFP+ DAC en puertos SFP?
Sí, cables SFP+ son compatibles con puertos SFP y funcionan bien. Pero, cables SFP no son compatibles con Puertos SFP+. Cables SFP se pueden insertar en puertos SFP+ pero no diseñan para velocidades de datos 10Gb/s.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021