Descripción de la solución DWDM coherente de 100G
Las redes actuales se están actualizando a los 100G para proporcionar alta capacidad, rapidez y eficiencia. Esto se debe a la creciente demanda de aplicaciones basadas en la nube y de tecnologías como la IA, el aprendizaje automático y la RA/VR, que plantean mayores requisitos al sistema de transmisión óptica. La transición de la red óptica a velocidades 100G requiere soluciones de alto rendimiento y fiabilidad. Una de estas soluciones es la tecnología DWDM coherente de 100G, cuyo proceso gradual de desarrollo y maduración ha sido impulsado por una fuerte demanda.
Tecnologías DWDM coherentes para la transmisión óptica de 100G
La combinación de tecnologías coherentes, como la modulación avanzada (QPSK/QAM), la detección coherente y el procesamiento digital de señales (DSP, Digital signal processing), representa la vanguardia en la transmisión DWDM eficiente. La tecnología DWDM coherente permite que las redes que originalmente operaban a 10G por canal DWDM ahora alcancen los 100G por canal DWDM, permitiendo así la transición de las redes 10G/40G al 100G Ethernet para obtener un mayor ancho de banda y utilización del espectro.
Además de aumentar la capacidad de los canales ópticos, las tecnologías DWDM coherentes de 100G pueden utilizarse para optimizar la rentabilidad y la fiabilidad del transporte óptico 100G. La modulación de orden superior ofrece una mayor utilización del ancho de banda ya que permite mayores velocidades de datos dentro de un ancho de banda determinado. La detección coherente se caracteriza por su alta sensibilidad, gran tolerancia a las deficiencias ópticas y alta eficiencia espectral. El procesamiento digital de la señal proporciona una forma rentable para que los transceptores coherentes compensen la distorsión de la señal provocada por las dispersión de la fibra, la dispersión del modo de polarización y el ruido de fase de la portadora. Además, gracias a su capacidad de transportar velocidades de datos de 100G a través de una sola longitud de onda en largos recorridos y con alto rendimiento óptico, la tecnología DWDM coherente de 100G ofrece una solución rentable para las redes troncales de larga distancia.
En resumen, las tecnologías DWDM coherentes contribuyen a crear un sistema de transmisión óptica más avanzado y sofisticado para un transmisión de 100G de alta velocidad y capacidad.
Solución DWDM coherente de 100G
Las tecnologías DWDM coherentes de vanguardia han fomentado la maduración gradual de las soluciones DWDM coherentes de 100G, incluyendo los módulos ópticos coherentes de 100G y ,ls equipos de transporte OTN. La siguiente figura muestra como los módulos coherentes conectados con un transpondedor/muxpondedor permiten la transmisión de 100G a distancias ultra-largas con ayuda de dipositivos Mux/Demux, amplificadores de fibra dopados en erbio (EDFA, Erbium doped fiber amplifier) y otros dispositivos.
El Mux/Demux se conecta a la perfección con el transpondedor, el muxpondedor y el amplificador, formando una solución DWDM a medida, rentable y de gran capacidad.
El transpondedor/muxpondedor permite una transición fluida de las interfaces de cliente de 10G/40G a 100G ofrece la flexibilidad y la escalabilidad ideales para la conectividad de fibra óptica en redes WDM.
Los amplificadores EDFA y Raman se utilizan para amplificar la señal óptica y compensar la pérdida de fibra, funciones esenciales para las conectividades de punto a punto regionales y de larga distancia.
La solución DWDM coherente de 100G se utiliza principalmente en la transmisión óptica del lado de la línea del sistema WDM de 100G y es adecuada para aplicaciones metropolitanas, regionales y de larga distancia.
Ventajas de la solución DWDM coherente de 100G
Esta solución se ha convertido en la opción preferida para muchos escenarios de aplicación debido a sus evidentes ventajas:
Larga distancia - Soporta la transmisión óptica de 100G a distancias que pueden alcanzar hasta 1000 km.
Gran ancho de banda - La combinación de la detección coherente y la técnica DSP puede compensar diversas deficiencias de transmisión de la fibra y simplificar la transmisión del enlace, permitiendo así un mayor ancho de banda.
Actualización sin fisuras - Permite la actualización sin fisuras de los sistemas de transmisión óptica de larga distancia de redes 10G/40G a 100G Ethernet sin cambiar la infraestructura original.
Rentabilidad - En comparación con otros módulos ópticos del lado de la línea, la DWDM proporciona un mejor rendimiento y sensibilidad en cuanto a la relación señal óptica/ruido de salida, también tiene una mejor tolerancia al retardo de grupo diferencial (DGD, Differential group delay).
Reflexión final
La solución DWDM coherente de 100G ofrece una forma rentable de dar cabida a las necesidades actuales y futuras de las aplicaciones basadas en la nube que exigen un gran ancho de banda. Goza de un amplio reconocimiento en el sector y ha sido desplegada de manera masiva.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021