100G CWDM4 vs 100G LR4 vs 100G CLR4 vs 100G SWDM4
¿Qué es QSFP28 100G CWDM4?
El QSFP28 100G CWDM4 es un transceptor óptico de conexión en caliente, full-duplex e fotónico integrado diseñado para cumplir con el QSFP MSA, CWDM4 MSA y partes del estándar IEEE P802.3bm. Cuenta con conector LC dúplex, que puede proporcionar transmisión de 100Gbps con una distancia máxima de 2km a través de fibra monomodo. QSFP 100G CWDM4 adopta la tecnología WDM que permite que cuatro longitudes de onda se multiplexen para transmitir en una sola fibra, lo que ahorra en gran medida los recursos de fibra óptica. Más informaciones sobre WDM, consulta: ¿Cuál es la diferencia entre la tecnología CWDM y DWDM?
¿Qué es QSFP28 100G LR4?
El QSFP28 100G LR4 es es un transceptor óptico de conexión en caliente de cuatro canales y de full dúplex para transmisión de larga distancia hasta 10km en 100G Ethernet con un ancho de banda de 1295nm a 1310nm. Para los requisitos crecientes de la distancia de transmisión, proporciona una solución ideal para centros de datos de escala muy grande. Además, los módulos QSFP 100G LR4 están completamente compatibles con el estándar IEEE 802.3ba.
¿Qué es QSFP28 100G CLR4?
QSFP28 100G CLR4 es una nueva especificación de óptica 100G abierta, de múltiples proveedores, creada por 100G CLR4 Alliance, que consta de clientes finales, empresas de sistemas y empresas ópticas. Es una solución 100G-CWDM rentable y de bajo consumo que enruta cuatro transmisiones ópticas de 25 Gbps por una fibra monomodo para alcances de hasta 2 km. CLR4 Alliance está diseñado para abordar los requisitos del mercado de los grandes clientes de centros de datos. La especificación CLR4 admite aplicaciones FEC (corrección de errores de avance) y aplicaciones que no son FEC. Más informaciones sobre FEC, consulta: Corrección de errores hacia adelante (FEC) en transmisión de datos 100G
¿Qué es QSFP28 100G SWDM4?
QSFP28 100G SWDM4 adopta la tecnología de multiplexación por división de longitud de onda corta. Por primera vez, la tecnología de multiplexación por división de longitud de onda se aplica a la fibra multimodo de longitud de onda corta, y la señal óptica de 4 bandas se transmite en una fibra multimodo de un solo núcleo. Las ventanas de las cuatro bandas en la fibra multimodo son 850nm, 880nm, 910nm y 940nm respectivamente. El punto más alto de rendimiento de ancho de banda utilizando una nueva generación de fibra multimodo WBMMF está alrededor de la banda de 880nm y el punto de ancho de banda es más alto que la fibra multimodo OM4 tradicional.
Las diferencias entre 100G CWDM4 vs 100G LR4 vs 100G CLR4 vs 100G SWDM4
Estándar | Protocolo | Conector | Tipos de fibra | Longitud de onda | Distancia de transmisión |
---|---|---|---|---|---|
100G PSM4 | CWDM4 MSA | LC dúplex | Fibra monomodo,4λ×25G CWDM | 1271nm, 1291nm, 1311nm y 1331nm | 2km |
100G LR4 | IEEE | LC dúplex | Fibra monomodo,4λ×25G WDM | 1310nm | 10km |
100G CLR4 | 100G CLR4 Alliance | LC dúplex | Fibra monomodo,4λ×25G CWDM | 1271-1331nm | 150m |
100G SWDM4 | SWDM Alliance | LC dúplex | Fibra monomodo,4λ×25G SWDM | 850-950nm | 150m |
100G CWDM4 vs 100G LR4
QSFP28 100G CWDM4 de hasta 2km a través de fibra monomodo usando cuatro longitudes de onda de 1271nm, 1291nm, 1311nm y 1331nm. QSFP28 100G CWDM4 de hasta 10km a través de fibra monomodo usando longitude de onda de 1310nm. QSFP28 100G LR4 tiene un mayor consumo y un mayor costo del láser que QSFP 100G CWDM4. Por lo tanto, 100G CWDM4 compensan el inconveniente de que el costo de QSFP 100G LR4 que transmite 2km es más barato.
100G CWDM4 vs 100G CLR4
100G CWDM4 y 100G CLR4 incluyen función FEC(no en el módulo sino como parte del diseño del sistema), pero mientras que FEC es fundamental para 100G CWDM4, es opcional para 100G CLR4. La especificación 100G CLR4 es totalmente interoperable con la especificación 100G CWDM4 para enlaces que utilizan FEC. Pero como FEC solo como una opción para CLR4, la interfaz de CLR4 Alliance evita el retraso asociado con FEC, por lo que es más adecuado para su uso en aplicaciones como el comercio de alta frecuencia donde la latencia es un problema.
100G CWDM4 vs 100G SWDM4
100G CWDM4 es un modelo de transmisión 100G basado en tecnología de multiplexación por división de longitud de onda gruesa, QSFP28 100G SWDM4 adopta la tecnología de multiplexación por división de longitud de onda corta. El principio de multiplexación por división de longitud de onda es similar al de CWDM monomodo, mientras que SWDM es la primera vez que la tecnología de multiplexación por división de longitud de onda se aplica a la banda de longitud de onda corta de fibras ópticas multimodo.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021