Cable óptico activo (AOC) - Estrella emergente de mercados de transceptores de telecomunicaciones y datacom
A medida que las velocidades de datos aumentan y los clústeres de centros de datos crecen en tamaño, la tecnología de cables de cobre se ve sometida a tensiones. Las ensamblajes de cables ópticos activos (AOC) fueron diseñados para reemplazar la tecnología de cobre en centros de datos y aplicaciones de cómputo de alto rendimiento (HPC) debido a su estabilidad y flexibilidad. En la era de las redes ópticas, el cable AOC captura una parte importante del mercado mundial de interconexión óptica de alta velocidad.
Wiki del cable óptico activo AOC
El cable óptico activo (AOC) se puede definir como un cable de conexión de fibra óptica terminado con transceptores ópticos en ambos extremos. Utiliza conversión eléctrica a óptica en los extremos del cable para mejorar el rendimiento de velocidad y distancia del cable sin sacrificar la compatibilidad con interfaces eléctricas estándar. Para comprender la estructura del cable AOC, la siguiente figura muestra la estructura detallada:
Los cables ópticos activos incorporan componentes eléctricos y ópticos activos para impulsar y recibir señales a través de fibra óptica. Se están convirtiendo en una de las soluciones de cableado más populares en los centros de datos. En el mercado moderno, se han lanzado diversas opciones de cables AOC para aplicaciones de 10G/40G/100G, incluyendo AOC SFP+ de 10G, AOC SFP28 de 25G, AOC QSFP+ de 40G, AOC QSFP+ de 56G, AOC QSFP+ de 40G a 4x SFP+, AOC QSFP+ de 40G a 8x LC, AOC QSFP28 de 100G, AOC QSFP28 de 100G a 4x SFP28 y AOC CXP de 120G, entre otros. Estas ópticas AOC se utilizan comúnmente para comunicación de datos en carriles múltiples a corta distancia y aplicaciones de interconexión entre dos dispositivos, como interconexión de rack a rack, estante a estante, almacenamiento, hubs, switches, routers, servidores, etc.
¿Por qué utilizar un cable óptico activo (AOC) en lugar de un DAC o un transceptor de fibra?
Para la transmisión 10/40/100G, existen muchas opciones para satisfacer las crecientes necesidades de velocidad y rendimiento. ¿Por qué necesitamos elegir un cable óptico activo? La siguiente parte demostrará las ventajas potenciales del cable AOC comparándolo con el cable DAC y el transceptor de fibra óptica.
A partir del gráfico, podemos concluir que:
1. El menor peso y el radio de curvatura más pequeño de los cables AOC permiten una gestión de cables más sencilla en implementaciones de alta densidad.
2. Los cables AOC más delgados liberan mucho espacio para aumentar el flujo de aire, lo que ayuda a equilibrar el calor generado en sistemas congestionados.
3. Los AOCs tienen grandes ventajas sobre los DACs, especialmente cuando la distancia de transmisión supera los 15 metros.
4. La fibra óptica en los AOCs tiene una considerada constante dieléctrica, por lo que su resistencia a interferencias electromagnéticas (EMI) es considerablemente alta.
5. El AOC es una opción rentable y flexible para conexiones directas de corto alcance (≤100m) en el sistema de interconexión.
6. Dado que los conectores del AOC están preterminados en fábrica, se ve menos afectado por enchufes repetidos durante el uso diario. También se ha demostrado que el AOC tiene una mayor fiabilidad que los transceptores.
¿Cómo se utilizan los cables AOC en los centros de datos?
Los cables AOC son muy superiores en rendimiento y sus ventajas son innegables. Al planificar para velocidades de 10G/25G en los servidores y 40G/100G en las estructuras de conmutación, varios operadores de centros de datos a escala hiper están abandonando por completo el uso de cables de cobre en favor de los cables AOC. Los AOCs ofrecen un medio rentable para conectar switches de fila superior (ToR) a switches de agregación de fila de extremo (EoR). Además, los AOCs también se utilizan para conectar el switch ToR con subsistemas de almacenamiento a distancias mayores que los límites de los DACs de 3-7 metros. Los siguientes tres escenarios muestran aplicaciones específicas.
Escenario 1: Un cable AOC puede usarse para conectar dos switches directamente.
Escenario 2: El cable breakout AOC dividida puede ofrecer una forma altamente rentable de conectarse dentro de racks y entre racks adyacentes. La siguiente figura muestra un cable AOC QSFP+ de 40GbE a 4 x SFP+ conectando a un switch con puerto 40G QSFP+ en un extremo y a cuatro switches con puertos SFP+ de 10G en el otro extremo.
Escenario 3: Para la transmisión de larga distancia entre los dos switches, se sugiere una solución adecuada para utilizar cable monomodo, converses OEO y cables AOC, que pueden proporcionar una integración perfecta de diferentes tipos de fibra mediante la conversión de fibra multimodo a fibra monomodo.
¿Qué considerar al comprar un cable AOC?
Similar a la compra de otras fibras ópticas, hay muchos detalles a considerar al elegir cables AOC:
Velocidad de datos del cable AOC
Los cables AOC están diseñados para velocidades de datos que incluyen 10Gb/s, 25Gb/s, 40Gb/s, 100Gb/s y 120Gb/s, lo que acelera la conectividad de almacenamiento, datos y cómputo de alto rendimiento. En el mercado de AOC, los gerentes de centros de datos parecen apreciar la asequibilidad de una conexión de 40G de alta capacidad que ofrece AOC.
Longitud del cable AOC
Los cables AOC están diseñados para superar las limitaciones de tamaño y distancia del cobre. Los conjuntos de cables AOC suelen usarse en centros de datos para longitudes de enlace de 1 a 100m. En cuanto a cómo tomar la decisión final sobre la longitud del cable, depende de tu situación específica. Demasiado largo o demasiado corto, es susceptible de dificultar la gestión del tendido de cables.
Confiabilidad del cable AOC
Otra aspecto a considerar al elegir un AOC es la confiabilidad. A medida que aumentan las velocidades de datos y los clientes se vuelven menos tolerantes a los errores y fallas, la confiabilidad de todos los equipos se vuelve más crítica. Los pequeños componentes electrónicos integrados en el transceptor tienen un potencial de falla. Es una buena acción elegir un proveedor de AOC que pueda realizar pruebas que confirmen la confiabilidad del producto.
Precio y proveedor del cable AOC
Por otro lado, ¿qué marca deberíamos elegir para los cables AOC? Cisco, Juniper, HP, etc. son las marcas más comunes, sin embargo, los productos de estas marcas solo se pueden aplicar en los switches correspondientes y el precio de las piezas originales es muy alto. Desde el punto de vista económico, muchos técnicos de TI se inclinan más por una alternativa decente a la óptica de terceros.
Mercado de AOC
Si bien hay muchas marcas de AOC disponibles en el mercado, no todas son iguales. A medida que las velocidades de datos aumentan, la preocupación por el consumo de energía y la generación de calor también aumentará. Los ensamblajes de cables AOC de bajo consumo de energía se volverán cada vez más importantes a medida que los operadores de centros de datos se esfuercen por reducir la huella de carbono y los costos energéticos.
Ensamblajes de cables ópticos activos de FS.com
FS.com va más allá que otros proveedores de terceros, utilizamos los mismos códigos de software que el proveedor original para las ópticas de marcas principales, y nuestros transceptores genéricos pueden ser compatibles con casi todas las marcas. Toda la compatibilidad se prueba y controla estrictamente. Más importante aún, puedes personalizar tus cables AOC de acuerdo con tus necesidades. A continuación, te ofrecemos la solución de FS.com para ensamblajes de cables ópticos activos:
Tipo | Descripción | Precio |
---|---|---|
Cable 10G SFP+ AOC | Cable óptico activo Cisco SFP-10G-AOC1M 1m (3ft) | $ 42.00 |
Cable AOC 25G SFP28 | Cable óptico activo Cisco SFP28-25G-AOC1M 1m | $ 220.00 |
Cable AOC QSFP+ 40G | Cable óptico activo Cisco QSFP-H40G-AOC1M 1m | $ 120.00 |
Cable AOC 40G QSFP+ a 4xSFP+ | Cable óptico activo Cisco QSFP-4X10G-AOC1M 1m | $ 190.00 |
Cable 40G QSFP+ a 8xLC AOC | Cable óptico activo Cisco QSFP-8LC-AOC5M 5m (16ft) | $ 140.00 |
Cable AOC 100G QSFP28 | Cable óptico activo Cisco QSFP-100G-AOC1M 1m | $ 480.00 |
Cable AOC 100G QSFP28 a 4x SFP28 | Cable óptico activo Cisco QSFP-4SFP25G-AOC1M 1m (3ft) | $ 720.00 |
Para obtener más información sobre el cable FS AOC, contáctanos a través de sales@fs.com.
Artículo relacionado: ¿Qué es cable DAC y las características de cable DAC?
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021