Clasificación de la chaqueta del cable Ethernet: CM vs. CMR vs. CMP
Al instalar un cable Ethernet en paredes o techos, puede encontrar términos como CM, CMR, CMP o algunos otros como PVC y LSZH. ¿Sabe qué significan realmente estos términos y cuál necesita realmente su proyecto? Entre todos estos términos, CM, CMR y CMP son las clasificaciones de cable Ethernet más comunes especificadas por el Código Eléctrico Nacional (NEC). Se nombran por la capacidad de resistir el fuego para garantizar la seguridad en caso de que no haya utilizado el cable adecuado clasificado para el uso previsto. Esta publicación brindará un análisis explícito sobre las clasificaciones de la chaqueta del cable Ethernet CM, CMR y CMP y las situaciones en las que son adecuadas.
Chaqueta del cable Ethernet CM
CM significa “Comunicaciones multipropósito”. Es una clasificación de la chaqueta del cable resistencia al fuego definida en el artículo 800 del NEC. En el caso de CM, el estándar describe el uso general o el uso en casos en los que el código de incendios no impone restricciones sobre el tipo de cable.
Los cables CM son generalmente las clasificaciones mínimas de chaqueta adecuadas para la instalación de cables Ethernet en la pared, y son adecuados para la instalación dentro de una residencia o un edificio comercial de un solo piso. Al igual que con cualquier cable clasificado para empotrar en la pared, el objetivo es evitar que el fuego se propague a lo largo de un cable de una parte de un edificio a otra. Los cables Ethernet que están etiquetados como "Tipo CM" deben pasar una prueba de inflamabilidad estandarizada antes de que los cables se pongan en uso.
Chaqueta de cable Ethernet CMR
El cable CMR significa "Cable de comunicaciones multipropósito, elevador". Es una clasificación de resistencia al fuego de la chaqueta del cable definida en el artículo 800 del NEC. El cable CMR también se conoce como "cable con clasificación de contrahuella" y está diseñado para evitar que los incendios se propaguen entre los pisos a través de contrahuellas o ejes verticales.
El objetivo del cable CMR es ser lo suficientemente ignífugo para evitar la propagación del fuego de un piso a otro. Los requisitos de resistencia al fuego para CMR son mucho más estrictos que los de CM, lo que significa que el cable CMR se puede utilizar como sustituto en cualquier área donde se requiera cable CM. El cable CMR es más ignífugo y, en consecuencia, más caro que el cable CM.
Chaqueta de cable Ethernet CMP
El CMP significa "Cable de Comunicaciones multipropósito, Plenum" Es una clasificación de resistencia al fuego de la chaqueta del cable definida en el Artículo 800 del NEC. El cable CMP también se conoce como "cable con clasificación plenum" y está construido para restringir la propagación de la llama a no más de cinco pies y limitar la cantidad de humo emitido durante un incendio.
Dado que el aire viaja a través de un edificio a través de espacios plenum, es fundamental que los cables instalados en dichos espacios utilicen material en la construcción de la chaqueta que no emite humos tóxicos si se quema.
Por lo tanto, los cables CMP o plenum están diseñados con materiales que se queman más limpiamente y se autoextinguen más fácilmente. El cable CMP es adecuado para su instalación en espacios plenum. Un ejemplo de los tipos más comunes de espacios plenum sería un falso techo o un piso elevado. Como los requisitos de inflamabilidad de los cables CMP son más estrictos que los cables CM y CMR, los cables CMP se pueden utilizar como sustitutos en cualquier área donde se requieran CM y CMR.
CM vs. CMR vs. CMP: ¿Cuál elegir?
CM es el forro de cable más básico clasificado para uso general. CMP tiene una clasificación más alta que CMR. La diferencia más significativa es que son adecuados para diferentes situaciones con varios tipos de espacio aéreo. Tanto el revestimiento del cable CM como el CMR están hechos de cloruro de polivinilo (PVC) relativamente económico. El precio y la flexibilidad son las ventajas del PVC, pero el material de PVC puede liberar humo espeso y gases peligrosos como el cloruro de hidrógeno en un incendio. Mientras que la chaqueta del cable CMP está hecha de un cloruro de polivinilo (PVC) de bajo humo o un polímero de etileno fluorado (FEP)..
Nota:
Dado que el requisito de material de la chaqueta para CMP es más estricto que el de CM y CMR, su resistencia al fuego y los rangos de aplicación son diferentes.
El cable CM para uso general no puede reemplazar a los cables CMR y CMP, pero tanto los cables CMP como los CMR Ethernet pueden ser institutos de cables CM Ethernet.
Los cables Ethernet con chaqueta CMP siempre pueden reemplazar los cables con chaqueta CMR, pero el cable CMR no puede reemplazar el cable CMP en espacios plenum.
¿Qué es PVC, LSZH, OFNR y ONFP?
Como se mencionó anteriormente, el PVC es el material que forma las chaquetas de los cables Ethernet con clasificaciones CM, CMR y CMP. Es por eso que a menudo podemos ver que los cables Ethernet están etiquetados como PVC CM, PVC CMR o PVC CMP en las chaquetas. Debido a diversas aplicaciones, los cables Ethernet se dividen en tipo Riser, Plenum y LSZH para elegir en la práctica. Entre ellos, los cables LSZH (Low Smoke Zero Halogen) están construidos con un material de chaqueta libre de halógenos. El cable LSZH es ligeramente inferior al tipo Plenum y se comercializa principalmente en Europa.
Otros términos relacionados con los que puede sentirse confundido incluyen OFNR (Riser de fibra óptica no conductora) con una chaqueta para el espacio aéreo de la contrahuella y OFNP (Plenum de fibra óptica no conductora) con una chaqueta adecuada para el espacio aéreo de plenum. En comparación con los cables Ethernet CMR y CMP de cobre, OFNR y OFNP son más superiores y retardadores de llama, ya que son cables de fibra óptica fabricados con materiales que no conducen electricidad.
Bobina de cable Ethernet de chaqueta CMR/CMP de FS.com
Para maximizar el rendimiento del cableado, es importante asegurarse de que el tipo de cable seleccionado cumpla con los estándares descritos para su proyecto en particular. En términos generales, el cable CMP se recomienda más comúnmente, ya que se puede utilizar para cualquier tipo de necesidad de cable. El cable CMP más seguro puede permitir la tranquilidad de saber que si ocurriera un incendio en la casa, habría menos riesgo de inhalación de vapores tóxicos. Sin embargo, el cable CMR también puede ser una excelente opción si no se requiere que los cables pasen por conductos de aire. Dado que muchos propietarios pueden tender cables sin el uso de conductos de aire, el cable CMR ya es suficiente para la mayoría de los home run.
En FS.com, nuestro almacenamiento y envío global puede proporcionarle muchos de estos estilos de cables comunes. A continuación, se enumeran nuestros cables CMR y CMP Cat5e, cables Cat6, cables Cat6a y cables Cat7 más rentables con artesanía innovadora para un máximo rendimiento y seguridad.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021