FS refuerza su compromiso con la innovación en los centros de datos al unirse a Open Compute Project (OCP) como miembro de la comunidad
10 de abril de 2024 – FS, proveedor profesional de soluciones de red, se enorgullece de haber aceptado la solicitud para unirse al Open Compute Project (OCP) como miembro de la comunidad. Este movimiento estratégico subraya la dedicación de FS a fomentar la innovación en el sector de los centros de datos. Además, mediante la colaboración con colegas del sector y partes interesadas dentro de la comunidad OCP, FS desea impulsar estándares y avances que beneficien a todo el ecosistema de redes.
OCP es una comunidad internacional de amplia colaboración lanzada conjuntamente por gigantes de la tecnología. Al unir a empresas líderes de diversos sectores como internet, servidores y centros de datos, la OCP fomenta la confianza mutua y la colaboración entre sus miembros y desarrolla soluciones más innovadoras.
FS se centra en ofrecer soluciones y productos de red profesionales y fiables a los clientes de centros de datos. Utilizando la completa cartera de más de 80000 productos de red y otras tecnologías esenciales desarrolladas internamente, FS ha introducido siete soluciones de red, entre las que se incluyen HPC Computing Solution, IDC Solution, Enterprise Network Solution, OTN Solution, Fiber Cabling Solution, Wireless Link Solution, Copper and Power Solution. Además, con una mentalidad activamente abierta, FS colabora continuamente con los líderes del sector para desarrollar soluciones innovadoras, impulsando el avance y el desarrollo de las redes de centros de datos. La cooperación actual entre FS y OCP puede aprovechar mejor la experiencia para crear soluciones o tecnologías de red de vanguardia que satisfagan las necesidades cambiantes de los clientes.
La adhesión a OCP se alinea perfectamente con los valores fundamentales de FS de apertura, interoperabilidad y orientación al cliente. FS concede gran importancia a la pertenencia a OCP y está preparada para aportar su experiencia y recursos a OCP y explorar la posibilidad de soluciones de red innovadoras que impulsen la eficiencia y el rendimiento con los líderes del sector. FS cree que, participando activamente en el proyecto, podemos ofrecer a los clientes una mayor flexibilidad y capacidad de elección a la hora de construir y gestionar sus entornos de centros de datos.
Acerca de FS
FS.com Inc (www.fs.com) es un proveedor de productos y soluciones de red de alta velocidad para conectar y proteger centros de datos, empresas y redes de telecomunicaciones de todo el mundo. FS se dedica a suministrar sistemas de productos de red de alta velocidad y soluciones de proyectos a medida para empresas tecnológicas globales con servicios inmediatos mediante el desarrollo de sus talentos, laboratorios y centros de servicio locales. Gracias a las continuas actualizaciones tecnológicas, la cadena de suministro profesional de extremo a extremo y la asociación de marca con los principales proveedores, FS presta servicios a clientes de casi 200 países, con la cartera de soluciones más completa e innovadora del sector.
Acerca de OCP
El Open Compute Project (OCP) es una comunidad colaborativa de operadores de centros de datos de hiperescala, telecomunicaciones, proveedores de colocación y usuarios de TI empresariales, que trabaja con el ecosistema de proveedores de productos y soluciones para desarrollar innovaciones abiertas desplegables desde la nube hasta el extremo. Las innovaciones abiertas desarrolladas por la Comunidad OCP se esfuerzan por beneficiar a todos, optimizadas a través de la lente del impacto, la eficiencia, la escala y la sostenibilidad. Más información en: www.opencompute.org
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021