Español

¿Cómo elegir un switch 10G para redes de área local?

Actualizado el 09 de febrero de 2023 por
1.7k

Switches de Campus de FS

A medida que crece el tráfico de datos y avanza la tecnología de las redes de área local, aumenta la demanda de las empresas para actualizar las antiguas redes LAN. En este punto, la red 10GbE destaca sobre la competencia por su menor precio y mejor rendimiento. Entonces, ¿cómo seleccionar el switch 10G para empresas adecuado para sus negocios? Averigüémoslo.

¿Qué es una red de área local?

Una red de área local (LAN) es una red informática formada por cables, routers, switches empresariales, etc. Permite que los dispositivos se conecten a servidores web y servidores internos dentro de un mismo edificio, campus o red doméstica, y a otras redes LAN a través de redes de área extensa (WAN) o redes de área metropolitana (MAN).

Además, los dispositivos de una red LAN (normalmente estaciones de trabajo y ordenadores personales) pueden compartir archivos y acceder entre sí a través de una única conexión a Internet. Normalmente, una red LAN puede ser por cable o inalámbrica.

Una red LAN inalámbrica (o WLAN) utiliza ondas de radio para comunicarse. Por tanto, los usuarios móviles pueden conectarse a una red de área local a través de una conexión inalámbrica y desplazarse por un espacio reducido mientras siguen conectados a la red.

Una red LAN cableada requiere cables Ethernet para conectar físicamente todos los ordenadores de la red a un switch. Dado que todos los dispositivos deben estar conectados por cable al switch de la red, puede haber requisitos para los números de puerto del switch. En una red LAN cableada, un switch de red no sólo sirve para conectarse al router y facilitar la comunicación entre los dispositivos conectados, sino que también puede ampliar el número de puertos LAN disponibles en la red.

Arquitectura de red LAN

¿Por qué necesita un switch 10G para configurar una LAN de alta velocidad?

Los ordenadores están utilizando muchos más datos como resultado de las mayores velocidades de Internet, más servicios en la nube y aplicaciones más intensivas que se ejecutan en los servidores. Para satisfacer las demandas de un Internet más rápido, Ethernet de 10 gigabits aparece gradualmente como la columna vertebral de las redes LAN, lo que alivia la presión de la red y acelera el acceso a servicios críticos en algunas empresas.

Para instalar Ethernet de 10 gigabits en una red LAN, es posible que necesite un switch empresarial de 10 G que le ayude a conseguirlo. Los switches de 10 gigabits vienen en una variedad de tipos, cada uno diferente de otro en términos de rendimiento, especificaciones y características. El siguiente contenido le guiará principalmente sobre cómo seleccionar un switch 10G para una red LAN de alta velocidad.

Switches 10G de FS

¿Cómo elegir un switch 10G para una red LAN?

Número de puertos

Antes de construir una red de área local, hay que identificar el número de dispositivos, lo que determina el número de puertos necesarios. Un switch puede ampliar el número de puertos del router a medida que aumenta el número de dispositivos cableados. FS ofrece una amplia gama de opciones de switches 10G de 12, 24, 32 y 48 puertos, con un precio de venta al público a partir de sólo 719 dólares.

Tipos de puertos

Si desea ampliar su red LAN, los switches empresariales 10G de FS le ofrecen diferentes opciones con múltiples tipos de puertos, como puertos 10G SFP+ y puertos 10GBASE-T.

Los switches 10G SFP+ ofrecen un rendimiento superior en latencia y caudal de red, soportando altas velocidades de hasta 10Gbps por puerto SFP+. Los switches 10G SFP+ se están convirtiendo en opciones muy populares para aplicaciones sensibles a la latencia. Se pueden conectar mediante cables de fibra óptica o cables DAC/AOC, etc. Para redes LAN que requieren una latencia ultra baja y un gran ancho de banda, un switch 10G SFP+ puede ser una elección adecuada.

El switch 10GBASE-T puede conectarse directamente utilizando cables de cobre, lo que lo convierte en una solución muy rentable para abordar los problemas de cuellos de botella de las LAN y crear un gran retorno de la inversión y rendimiento. Además, es totalmente compatible con versiones anteriores de 100/1000BASE-T y funciona con los sistemas de cableado estructurado existentes, lo que proporciona a los técnicos informáticos la máxima flexibilidad en la colocación de servidores.

Switch administrable o no administrable

Un switch no administrable es una configuración plug-and-play. En él, los operadores de red no admiten ningún control ni gestión personalizados. Este tipo de switches es ideal para cualquiera que sólo quiera configurar una red y no quiera interferir en su gestión. Si su aplicación implica controlar el tráfico de la red, necesitará las características de un switch gestionado.

Los switches gestionables son adecuados para redes de gran carga de trabajo en las que se requiere una gestión personalizada, supervisión de la seguridad y control del tráfico. Admiten la división VLAN (red de área local virtual) y SNMP (protocolo simple de gestión de red), que es fácil de manejar incluso si no se es un profesional.

FS ofrece varios switches administrables 10G, compatibles con Web, Telnet, CLI, etc. para facilitar la configuración, supervisión y solución de problemas del dispositivo en tiempo real. Permiten controlar el acceso entre departamentos dentro de la red LAN y ejecutar simultáneamente muchas aplicaciones que consumen mucho ancho de banda, lo que ahorra mucho tiempo valioso y garantiza que los recursos se utilicen para el desarrollo.

Switch no PoE o PoE

La alimentación a través de Ethernet (PoE) utiliza los cables de red existentes para alimentar los dispositivos conectados, como teléfonos VoIP, puntos de acceso inalámbricos y cámaras de vigilancia. Si necesita esta funcionalidad y quiere ahorrar dinero, busque un switch empresarial 10G con puertos Ethernet PoE. PoE elimina la necesidad de tender cables de alimentación adicionales a los dispositivos, lo que ahorra dinero en cables de alimentación, tomas de corriente y equipos de infraestructura necesarios para la instalación eléctrica.

Además, asegúrese de que la potencia por puerto (en vatios) y el presupuesto de potencia total de los puertos PoE satisfacen las necesidades de sus dispositivos electrónicos. Si la alimentación no le preocupa, puede utilizar el switch 10G sin PoE, muy adecuado cuando hay un gran número de dispositivos de red sin alimentación en la red.

FS S5860-20SQ

Resumen

Hoy en día, el estándar de Internet 10G es cada vez más popular en hogares, empresas o redes corporativas. Los switches de red, como parte integrante de la red LAN, proporcionan la velocidad y eficacia necesarias para gestionar el tráfico de datos. Por eso, si se pasa a una red 10G, un switch 10G también es un dispositivo indispensable. Para obtener más información sobre switches 10G, puede visitar nuestro sitio web FS.com.

También podría interesarte

Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
LAN vs MAN vs WAN: ¿Cuál es la diferencia?
jul 26, 2021
77.7k
Conocimiento
See profile for Paul Nganga.
Paul Nganga
Guía completa de la red de área de campus
dic 30, 2022
5.8k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
46.8k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
39.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
27.8k
Conocimiento
Conocimiento