- Inglés
- Alemán
- Francés
- Español
- Japonés
- Italiano
- Chino
- Chino tradicional
Lo más buscado
- Actualizaciones de Productos
- Compartir FS
- Switch PoE
- Red General
- Dispositivos de Red
- Inicio
- Blog
- Estudio de Casos
- Centro de Conocimiento
- Historias
- Vídeo
-
- Inicio
- Blog
- Estudio de Casos
- Centro de Conocimiento
- Historias
- Vídeo
- Español
Lo más buscado
- Actualizaciones de Productos
- Compartir FS
- Switch PoE
- Red General
- Dispositivos de Red
¿Cómo elegir y comprar el mejor cable de red?
Al comprar un cable de red, generalmente consideramos dos aspectos: uno es la calidad y el otro es el precio. Dado que el precio es visible para nosotros, entonces es especialmente importante distinguir la calidad de los cables de red. Los cables de red de calidad garantizada pueden evitar el reemplazo frecuente que puede ser causado por los inferiores. Entonces, ¿cómo podemos comprar el mejor cable de red de alta calidad?
En realidad, se pueden tener en cuenta muchos factores para comprar el mejor cable de red. Aquí, hemos resumido cinco características principales que debe tener un cable de alta calidad. Simplemente lee toda la publicación y luego elige el cable que desees.
¿Cuáles son las características del mejor cable de red?
Para comprar el mejor cable de red, vale la pena considerar cinco características principales que se enumeran a continuación.
1) Pasar las pruebas de Fluke
La prueba de Fluke (emitida por Fluke Networks) ahora se considera el criterio más autorizado para determinar la calidad de un cable de red. Puede probar la calidad de un cable de acuerdo con diferentes estándares, como ANSI/TIA, ISO/IEC 11801, etc. Esta prueba incluye pruebas de cable de conexión y prueba de canal para cables de red, y prueba de enlace permanente para bobinas de cable de red. La diferencia entre la prueba del cable de conexión y la prueba del canal es que la primera es mucho más estricta, por lo tanto, los cables que pasan la prueba del cable de conexión tienen un mayor rendimiento.
En general, un cable de red utilizado en redes pequeñas (red doméstica, por ejemplo) solamente necesita pasar la prueba del canal. Mientras tanto, los cables de red (como Cat6 o categoría superior) instalados en grandes centros de datos debe pasar la prueba de cable de conexión. Cabe señalar que todavía no existe un estándar de prueba específico en la industria para el cable Cat7. En cuanto a las bobinas de cables, la longitud total del enlace permanente generalmente no supera los 90 m.
Aunque muchos proveedores conocen la prueba Fluke, no todos ellos pueden garantizar que sus cables de red hayan pasado el 100% de la prueba Fluke. Para evitar comprar cables inferiores, los clientes deben hacer compras desde proveedores que puedan proporcionar el informe de prueba de Fluke. Aquí hay un ejemplo de un informe de prueba de cable de conexión de Fluke de un cable Cat6 proporcionado por FS.com.
Para obtener más información sobre la prueba de Fluke, puedes ver el siguiente vídeo:
2) Tener baja diafonía
Normalmente, un cable con baja diafonía (interferencia electromagnética) siempre tiene un buen rendimiento. Pero, ¿cómo saber si un cable de red tiene poca diafonía?
Para cables UTP (par trenzado sin blindaje), la velocidad de torsión (por distancia de torsión, el tono del par trenzado) determina en gran medida la diafonía. En condiciones generales, cuanto más apretado es el par trenzado, más baja es la diafonía. Cabe destacar que cada uno de los cuatro pares trenzados en un cable de red debe tener diferentes velocidades de torsión para minimizar la diafonía entre los pares.
Para cables blindados, el blindaje influye mucho en la diafonía. Cuanta más capa de blindaje tenga un cable, menos diafonía sufrirá. Hay dos tipos comunes de cable blindado que se ofrecen en el mercado, los cuales son cable FTP (cable de par trenzado apantallado) y cable SFTP (cable de par trenzado blindado y de alumnio). El anterior tiene una capa adicional de protección con blindaje envuelto alrededor de los cables trenzados individuales, lo que reduce la diafonía de los cables de cobre vecinos. Mientras que el posterior tiene un blindaje de aluminio alrededor de los cables trenzados individuales y una pantalla de trenza general que cubre todo el cable.
3) Usar alambre de cobre sin oxígeno
El material del cable, especialmente el conductor de cobre, es el que tiene el mayor impacto en el precio de un cable de red. Los cables de red fabricados por diferentes proveedores pueden tener distintos tipos de conductores. Mientras que, los prioritarios son los cables de aluminio revestidos de cobre y los cables de cobre (incluidos el cable de cobre puro, el cable de cobre libre de oxígeno y el cable de cobre desnudo). Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos? ¿Cuál deberíamos elegir? En realidad, la mayor diferencia entre ellos es la pureza del cobre, que determina la calidad del cable de red. Cuanto más puro sea el cobre, menos pérdida de señal sufrirá. La pureza del cobre aparece en orden descendente: cable de cobre libre de oxígeno > cable de cobre puro > cable de cobre desnudo > cable de aluminio revestido de cobre. Por supuesto, este también es el orden de precios ya que la mayor pureza siempre tiene un precio más alto. Por lo tanto, para un alto rendimiento (menos pérdida de señal), es mejor elegir un cable de cobre libre de oxígeno con una pureza de cobre de hasta el 99.95%. Sin embargo, si solo deseas cables de ahorro de costos, puedes elegir cables de aluminio revestidos de cobre.
4) Utilizar conectores chapados en oro de 50µm
El material de los conectores o contactos en un enchufe de cable es vital para el mantenimiento constante de la señal. Como todos sabemos, la plata tiene la mejor conductividad, seguida del oro y el cobre, nuevamente el aluminio, y luego el níquel y el hierro. Sin embargo, la plata y el aluminio son extremadamente oxidables. El oro apenas se oxida en el medio ambiente natural. Dada esta situación, el oro es el material ideal para lograr una conexión a Internet fuerte y duradera para que no pierdas tu señal ni gastes más dinero en reemplazar los cables constantemente.
Además, el grosor del chapado en oro (medido en micras) también es muy importante. Normalmente, el chapado de bajo micrón se desgastará en poco tiempo. Un más grueso durará mucho más. Cuanto más grueso, mejor. El chapado en oro más grueso disponible es de 50 micras, que es el grosor óptimo para mantener una conexión a Internet rápida y estable.
5) Contar con cubierta retardante de llama
La cubierta del cable de red está compuesta de dos tipos de materiales, no retardante de llama y cubierta retardante de llama. La Los cables con cubierta retardante de llama están diseñados para resistir la propagación del fuego en una nueva área, mientras que los cables no ignífugos no pueden. Por lo tanto, por cuestiones de seguridad, es mejor que compres cables que sean ignífugos. Además, los tipos y clases de retardantes de llama son dignos de atención. Aparecen hay muchos tipos, así como CM, CMR, CMP, LSZH, etc. Normalmente, los cables de red con PVC CM y LSZH se utilizan comúnmente en entornos de cableado de parcheo. Si necesitas desplegar cables en el sistema de aumento de presión de retorno de aire, debes usar un cable CMP (cable de plenum) en los conductos de ventilación o en el equipo de manejo de aire. Para obtener información más detallada, puedes consultar Clasificaciones de la cubierta del cable de red..
Conclusión
Por encima de todo, te darías cuenta de que hay muchos aspectos importantes que a menudo los usuarios descuidan al elegir el mejor cable de red. Sin embargo, no todos los proveedores pueden cumplir con todas las buenas características mencionadas anteriormente. Cuando deseas comprar cables de red, puedes comparar el precio de diferentes proveedores y tomar todas las características mencionadas en consideración.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021