¿Cómo elegir el cable Cat6a adecuado para sus redes 10G?
El espectacular crecimiento del rendimiento de los centros de datos ha provocado un aumento del uso y la demanda de la red 10G. La solución de cableado Cat6a está diseñada para 10GbE de alto rendimiento y superior. El cable de categoría 6a, también conocido como cable Cat6a, es actualmente el cable Ethernet preferido para cumplir y superar los requisitos de las aplicaciones 10GBASE-T. Varios tipos de cable de red Cat6a como UTP vs. SFTP pueden confundirle, y ¿qué otros factores deben tenerse en cuenta al seleccionar los cables Ethernet Cat6a? Este artículo puede servirle de inspiración para la selección de su cable Cat6a.
Visión general del cable Ethernet Cat6a
¿Qué es el cable Cat6a?
El cable Ethernet Cat6a utiliza cuatro hilos trenzados y suele terminar con un conector RJ45 en el cable de conexión. Está definido por ANSI/TIA-568-C.2, que puede soportar 10GBASE-T hasta 100 metros de longitud de canal, lo que garantiza que puede soportar las aplicaciones Ethernet más rápidas. Cat6a amplía las especificaciones eléctricas a 500 MHz desde los 250 MHz del cable Cat6. Compatible con cables de conexión Cat5e y Cat6..
¿Qué es ANEXT para el cable Cat6a?
La medida del parámetro eléctrico de la diafonía extraterrestre (ANEXT) ayuda a garantizar que el sistema de cableado Cat6a pueda ejecutar correctamente una transmisión de 10 Gigabits, que inicialmente no era motivo de preocupación para Cat5e y Cat6 cuya frecuencia era de hasta 100MHz y 250MHz respectivamente. Sin embargo, debido al funcionamiento a una frecuencia más alta de 500MHz para Cat6a, es importante tener en cuenta el efecto de diafonía ANEXT. La cantidad de ANEXT depende de varios factores, como el tipo de cable, la cubierta del cable, la longitud del cable, la densidad de torsión del cable, la proximidad de cables y conectores adyacentes y la EMI (interferencia electromagnética). Los paneles de conexión y el hardware de conexión también se ven afectados por ANEXT. Cat6a cumple plenamente la especificación de reducción de la diafonía alienígena, lo que garantiza una transmisión fiable.
Aplicaciones de cableado estructurado Cat6a
-
10 gigabit Ethernet: En comparación con el cableado de fibra, el cable Ethernet Cat6a admite velocidades de 10 Gigabits a más de 100 metros a un coste inferior, siendo la opción principal para nuevas instalaciones.
-
Alta potencia a través de Ethernet: Cat6a puede soportar la creciente demanda de PoE, incluyendo 4PPoE (99 vatios) sin riesgo de cable o circuito.
-
Redes inalámbricas: Para beneficiarse de un mayor ancho de banda, se recomienda Cat6a para el cableado horizontal a puntos de acceso wifi.
-
Conectividad HDBaseT: La Alianza HDBaseT especifica el cableado Cat5e, Cat6 UTP y Cat6a UTP como tipos de medios compatibles, pero con resultados de rendimiento variados. El Cat6a recomendado es más capaz de soportar señales de mayor ancho de banda, como 4K, con el mejor rendimiento.
Tipos de cable Cat6a para 10GBase-T: UTP vs. F/UTP vs. SFTP
El cable de parcheo de categoría 6a ha sido ampliamente probado y demostrado para soportar redes 10GBASE-T. Hay muchos tipos de cables Cat6a que se suman a diferentes materiales de protección. Los tres tipos principales de cable Cat6a son: par trenzado no apantallado (UTP), par trenzado apantallado o con lámina (S/UTP o F/UTP), y par trenzado apantallado y con lámina (SFTP). La siguiente tabla muestra los tres tipos de cables Ethernet de cobre: UTP, F/UTP y SFTP:
UTP | S/UTP o F/UTP | SFTP |
---|---|---|
Par trenzado sin apantallar | Par trenzado apantallado o trenzado con láminas | Par trenzado apantallado y con láminas |
El cable UTP presenta pares de hilos trenzados y cada uno de ellos está blindado individualmente mediante una lámina metálica, lo que aumenta el diámetro exterior del cable. | Los cables S/UTP y F/UTP presentan pares no apantallados que están protegidos por una única lámina metálica, lo que ayuda a evitar que el ruido eléctrico interfiera. | Al ser la combinación de S/UTP y F/UTP, el cable SFTP posee un blindaje de lámina alrededor de cada uno de los hilos trenzados, lo que le permite prestar el máximo nivel de protección frente a las interferencias. |
Con características como el espacio aéreo interno adicional entre los pares trenzados, el cable UTP Cat6a puede minimizar la diafonía y el ANEXT en redes 10GBASE-T. Pero los efectos de ANEXT no se eliminan. Por lo tanto, la medición de ANEXT es esencial para el cable UTP Cat6a, lo cual es complejo y requiere mucho tiempo.
El cable Cat6a S/UTP o F/UTP es hasta cierto punto mejor que el cable UTP. El blindaje de lámina actúa como una barrera que refleja el ruido de la maquinaria, las luces, los motores y otras fuentes de EMI y RFI. Además, el blindaje también puede proteger las señales de datos de las fugas del cable de cobre. Además, el cable Cat6a F/UTP elimina mucho mejor el ANEXT que el Cat6a UTP, prestando un margen significativamente mayor para 10GbE sobre cobre.
En comparación con los cables UTP y F/UTP Cat6a, el cable de conexión SFTP Cat6a presta el máximo nivel de protección contra interferencias y se encuentra en los cables de mayor rendimiento. Con el doble apantallamiento, el cable SFTP Cat6a permite la transmisión más rápida y estable para redes 10GBASE-T. Además, la lámina adicional en los pares individuales puede limitar eficazmente la cantidad de diafonía y ANEXT. El cable de conexión SFTP Cat6a se utiliza actualmente en diversos sectores verticales, como la administración pública, la sanidad y la educación.
SFTP es sin duda una buena opción para el despliegue de redes 10G. El siguiente vídeo presenta la estructura interna, las aplicaciones típicas y la prueba de Fluke del cable de conexión Cat6a SFTP de FS..
Factores a tener en cuenta para elegir el mejor cable Cat6a
Después de saber cómo elegir entre cables Cat6a UTP vs F/UTP vs SFTP, algunos otros parámetros de los cables Cat6a también afectan al rendimiento. Aquí hay varias consideraciones clave a tener en cuenta al elegir el cable Cat6a adecuado.
Tamaño y peso del cable
El cable Cat6a funciona a frecuencias de hasta 500 MHz, el doble que el Cat6. Al controlar el ruido y la diafonía a frecuencias más altas, el cable Cat6a es hasta un 50% más grande que su predecesor Cat6. Un tamaño mayor significa que caben menos cables en una bandeja o conducto, lo que supone una gran preocupación en las instalaciones de reequipamiento. Aunque muchas de las opciones Cat6a disponibles siguen siendo significativamente más grandes y pesadas, algunos de los cables Cat6a más recientes son sólo un 15% más grandes que los Cat6.
Radio de curvatura
Los cables Cat6a de mayor diámetro tienen un radio de curvatura mayor, lo que es importante cuando se tienden cables en espacios reducidos, como cavidades en el interior de paredes. El radio de curvatura también afecta a la capacidad de enrutar los cables para obtener el máximo flujo de aire dentro de los bastidores. Cuanto menor sea el radio de curvatura, más fácil será tender e instalar el cable.
Instalación
La mayoría de los cables Ethernet Cat6a son más grandes porque tienen más materiales y gruesos. Más torsiones en los pares de cobre, estrías más grandes que separan los pares y cubiertas exteriores más gruesas. Todo ello hace que se tarde más tiempo en preparar y terminar los cables Cat6a. Normalmente, los cables más finos tardan menos en instalarse.
Blindaje EMI
Existe la percepción de que el cable apantallado presta una mejor inmunidad al ruido, pero la eficacia del apantallamiento depende de la calidad y fiabilidad de la terminación del apantallamiento, el equilibrio de los pares trenzados y la calidad de la conexión a tierra local y remota. La impedancia de la conexión a tierra puede aumentar las frecuencias más altas y las diferencias de potencial de tierra pueden acoplar ruido a los conductores. Los diseños de cables que rodean eficazmente los conductores con una jaula de Faraday pueden prestar una barrera electromagnética sin los posibles inconvenientes de la conexión a tierra.
Infraestructura de red
Al seleccionar el cable adecuado para su empresa, también debe tener en cuenta la infraestructura general de la red, por ejemplo, si su empresa es propietaria o alquila el edificio. También debe tener en cuenta aspectos como el uso principal de su red 10G, los posibles cambios en la infraestructura, etc.
En resumen
Antes de decidirse por el mejor cable Cat6a, hay que sopesar todos los factores para que el cable Ethernet Cat6a que compre esté preparado para el futuro de sus redes 10GBASE-T. Existen cables Cat6a UTP, S/UTP, F/UTP y SFTP para 10GBASE-T. El cable de conexión SFTP Cat6a con mejor rendimiento muestra más ventajas en las implantaciones de redes 10GBASE-T.
Además, debe evaluar sus necesidades de datos actuales y futuras. La infraestructura de cableado Cat6a requiere un diseño, planificación, productos y prácticas de instalación adecuados. Antes de elegir el cable Cat6a adecuado, tenga en cuenta los factores mencionados para conseguir un sistema de cableado estructurado Cat6a optimizado para sus redes Ethernet de 10 gigabits.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021