Español

¿Cómo diseñar el nivel y la relación de división de su red FTTH?

Actualizado el 13 de diciembre de 2022 por
3.6k

En el diseño de la red FTTH, los divisores ópticos desempeñan un papel importante en la red óptica pasiva (PON), ya que permiten compartir una única interfaz PON entre muchos abonados. Los divisores ópticos se instalan en cada red óptica entre el OLT (terminal de línea óptica) de la PON y los ONT (terminales de red óptica) a los que sirve el OLT. Para diseñar y desplegar una red FTTH con éxito, el nivel y la relación de división FTTH son un problema que debe resolverse.

FTTH network

Elija el divisor FTTH adecuado: ¿Divisor óptico PLC o divisor óptico FBT?

La elección del divisor FTTH adecuado es el primer paso para iniciar el diseño del nivel y la relación de división. Existen dos tipos de divisores ópticos en el diseño actual de redes FTTH: los divisores PLC y los divisores FBT. Las diferencias entre estos dos tipos de divisores ópticos determinan cuál es el más adecuado para las redes FTTH. A continuación, se presenta una sencilla comparación entre ambos:

Parámetros Divisor PLC Divisor FBT
Rango de longitudes de onda 1260-1650 nm Ventana simple/dual/triple
Relación de división División equitativa (1x2/4/8/16,etc.) División igual o desigual
Dimensiones Pequeño Gran tamaño para el multicanal
Sensibilidad de la longitud de onda Bajo Alta
Coste Canal de división bajo, precio alto El precio es menor para el divisor de canales pequeño

Con el rápido crecimiento de FTTH en todo el mundo y la necesidad de configuraciones de división más grandes (1x32, 1x64, etc.), estas redes también han crecido con el fin de servir a los abonados masivos, ya que los divisores PLC ofrecen divisiones muy precisas y uniformes con una pérdida mínima en un paquete eficiente y ofrecen una mejor solución para las redes FTTH de hoy en día que los divisores FBT.

Diseño del nivel de división de la red FTTH

El PON es la infraestructura de fibra óptica de una red FTTH. Es una red de fibra óptica punto a multipunto sin elementos activos en el recorrido de la señal. Utiliza una fibra óptica compartida para conectar la oficina central con un divisor óptico pasivo que es capaz de acomodar múltiples conexiones ópticas con los clientes. La división PON puede realizarse mediante la división centralizada (un nivel) o en cascada (dos niveles o más).

Un enfoque centralizado suele utilizar un divisor de 1x32 situado en un concentrador de distribución de fibra (FDH). El divisor se conecta directamente a través de una sola fibra a una OLT en la oficina central. Al otro lado del divisor OLT, 32 fibras se dirigen a los hogares de 32 clientes, donde se conectan a una ONT. Así, la red PON conecta un puerto OLT a 32 ONT.

ftth network design, centralized splitting

Un enfoque en cascada puede utilizar un divisor 1x4 que reside en un recinto exterior de la planta. Éste se conecta directamente a un puerto OLT en la oficina central. Cada una de las cuatro fibras que salen de este divisor de nivel 1 se dirige a un terminal de acceso que alberga un divisor de nivel 2 de 1x8. En este escenario, también habría un total de 32 fibras (4x8) que llegarían a 32 hogares. Es posible tener más de dos niveles de división, lo que se denomina división multinivel en un sistema en cascada, y la relación de división global puede variar (1x16 = 4x4, 1x32 = 4x8, 1x64 = 4x4x4).

ftth network design, centralized splitting

Una arquitectura centralizada suele ofrecer mayor flexibilidad, menores costes operativos y un acceso más fácil para los técnicos. Un enfoque en cascada puede ofrecer un retorno de la inversión más rápido con menores costes de entrada y de fibra. Por lo general, la solución de división centralizada se utiliza en el centro de la ciudad o en zonas urbanas muy concurridas, con el fin de reducir los costes y facilitar el mantenimiento de los nodos de la red óptica distribuida (ODN). Por otro lado, las soluciones de división en cascada de dos niveles y de varios niveles se utilizan en lugares de acera o de pueblo, para cubrir ampliamente los nodos ODN, conservar los recursos y ahorrar dinero.

Diseño de la relación de división de la red FTTH

Los divisores FTTH más comunes desplegados en un sistema PON son divisores de potencia uniformes con una relación de división 1:N o 2:N (N=2~64), donde N es el número de puertos de salida. La potencia óptica de entrada se distribuye uniformemente entre todos los puertos de salida. Por lo general, los divisores con una relación 1:N se despliegan en redes en estrella y los que tienen una relación de división 2:N se despliegan en redes en anillo para proporcionar redundancia física a la red.

star network and ring network

Los divisores de diferentes proporciones pueden funcionar de manera diferente en su red, lo que afecta al diseño de la proporción de división en las redes FTTH. En el caso de las redes FTTH y otras redes PON, la configuración en estrella con una arquitectura de relación de división 1:N sería la más usada.

De acuerdo con el diseño de la relación de división FTTH mencionado anteriormente, los divisores OLT de 1x32 y 1x64 son los más utilizados en la solución de división centralizada, mientras que los divisores OLT de 1x4 y 1x8 se utilizan más a menudo en la solución de división en cascada. Normalmente, hay dos soluciones principales de relación de división en las redes FTTH-PON. Cuando la relación de división es de 1:32, su red actual puede recibir una señal de fibra óptica cualificada con una distancia de transmisión de 20 km. Si la distancia entre la OLT y la ONU de su red es corta, alrededor de 5 km, también puede considerar una relación de división de 1:64.

Conclusión

A la hora de diseñar el nivel de división de su red FTTH, tanto la división centralizada como la división en cascada tienen sus ventajas y desventajas. Hemos tenido que evaluar estos factores y seleccionar un nivel de división adecuado para nuestra red. En cuanto al diseño de la relación de división, para garantizar una transmisión fiable de la señal, cuanto mayor sea la distancia de transmisión, menor deberá ser la relación de división.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
48.3k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
40.5k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
28.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.6k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
30.6k