Switch de red vs Router de Red vs Cortafuegos de Red
El switch de red, el router de red y el cortafuegos son los tres dispositivos que casi se utilizan en cada red. Puede intergrase en cada dispositivo para pequeñas redes como las redes domésticas, sin embargo no se utilizarán para redes grandes. En este post, sabrá cómo funcionan y cómo se construyen en su red.
Switch conecta a sus dispositivos en su red
En la red de área local (LAN), las funciones del switch de red son similares a los pasos a desnivel en la ciudad lo que conectan a otros dispositivos de red, tales como, switches, routeres, cortafuegos y puntos de acceso inalámbrico (WAPs) y conectan a los dispositivos clientes, como computadores, servidores, cámara de red (IP) e impresora IP. Lo que proporciona un lugar central para la conexión de todos los dispositivos en la red.
¿Cómo funciona un switch?
Un switch intercambia data frames a través de una tabla de las direcciones de control de acceso de medios (MAC) que se han visto en cada puerto de switch. La dirección MAC es una marca incrustada en el hardware de un controlador de la tarjeta de red (NIC). Cada trajeta de red y cada puerto de los switches y los routeres tienen una dirección única MAC. El switch aprende las direcciones MSA desde origen y destino de data frames y los mantiene en la tabla. Se refiere a la tabla para determinar dónde enviar los marcos que recibe. Si recibe una dirección MAC de destino que no tiene en la tabla, inunda el marco de todos los puertos del conmutador, lo que se conoce como difusión. Si recibe una respuesta, pone la dirección MAC en la tabla y no necesita inundar la próxima vez.
Cortafuegos que protege su red
El cortafuegos es una pared que se utiliza para bloquear incendios en las situaciones emergentes. Construye una barrera entre una intranet/LAN y el Internet. Generalmente, un cortafuegos de red protege una interna/privada LAN desde los ataques exteriores y evita que se filtren los datos importantes. Mientras que los Routeres pasan ciegamente el tráfico entre dos redes separadas sin capacidad del cortafuegos, el cortafuegos monitorea el tráfico y bloquea el tráfico no autorizado. Además de separar la LAN desde el Internet, el cortafuegos de red también puede utilizarse para segmentar datos importantes de datos ordinarios dentro de una LAN. Para que la invasión interna también pueda evitarse.
¿Cómo funciona un router?
El router verifica las direcciones IP de origen y destino de cada paquete, busca en la tabla de enrutamiento IP del router el destino del paquete y luego reenvía el paquete a otro router o switch. El proceso continúa llegando a la dirección IP del destino y responde. Si hay varias formas de llegar a la dirección IP de destino, el router puede elegir inteligentemente la dirección IP más económica. Si el destino del paquete no figura en la tabla de enrutamiento, el paquete se envía al router predeterminado (si corresponde). Si el paquete no tiene destino, el destino será eliminado.
Generalmente, su Router es propuesto por sus proveedores de servicios de Internet (ISP). Su proveedor de Internet le asigna una dirección IP de Router que es una dirección IP pública. Cuando navega por Internet, la dirección IP pública lo identifica con el mundo exterior y su dirección IP privada está protegida. Sin embargo, la dirección IP privada de su computadora de escritorio, computadora portátil, iPad, dispositivo multimedia de TV, copiadora de red son completamente diferentes. De lo contrario, el Router no puede reconocer qué dispositivo está solicitando qué.
Cortafuegos que protege su red
El cortafuegos es una pared que se utiliza para bloquear incendios en las situaciones emergentes. Construye una barrera entre una intranet/LAN y el Internet. Generalmente, un cortafuegos de red protege una interna/privada LAN desde los ataques exteriores y evita que se filtren los datos importantes. Mientras que los Routeres pasan ciegamente el tráfico entre dos redes separadas sin capacidad del cortafuegos, el cortafuegos monitorea el tráfico y bloquea el tráfico no autorizado. Además de separar la LAN desde el Internet, el cortafuegos de red también puede utilizarse para segmentar datos importantes de datos ordinarios dentro de una LAN. Para que la invasión interna también pueda evitarse.
¿Cómo funciona un cortafuegos de red?
Un tipo común de corfuegos de red de hardware le permite definir las reglas de bloqueo, como por dirección IP, mediante el Protocolo de control de transmisión (TCP) o el Protocolo de diagrama de usuario (UDP) del puerto. Así que los puertos no deseados y las direcciones IP están prohibidos. Algunos otros firewalls son aplicaciones y servicios de software. Dichos firewalls son como un servidor proxy que interconecta las dos redes. La red interna no se comunica directamente con la red externa. La combinación de estos dos tipos suele ser más segura y más eficiente.
Switch, Router & Cortafuegos: ¿Cómo están conectados?
Generalmente, el router es lo primero que tendrá en su LAN, un cortafuegos de red se encuentra entre la red interna y el router para que todos los flujos entrantes y salientes se puedan filtrar. Entonces el switch sigue. Debido a que muchos proveedores de Internet ahora están brindando el Servicio de Fibra Óptica (FiOS), usted necesita un módem antes del firewall de red para convertir la señal digital en señales eléctricas que puedan transmitirse a través de cables Ethernet. Entonces, la configuración típica sería Internet-modem-firewall-switch. Luego, el switch conecta otros dispositivos de red.
En resumen
Todos estos tres componentes son imprescindibles en una red. Las pequeñas redes tendrá un dispositivo intregral de los tres, sin embargo, las grandes redes como redes empresariales, centro de datos, su proveedor de servicio de Internet tendrá estos tres para mantener comunicaciones múltiples, complejas y altamente seguras.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021