Router vs. Puerta de Enlace: Similitudes y Diferencias
Puerta de enlace y router son de términos que se confunden a menudo en el tema de los dispositivos de red y comunicación. Estos son vistos siempre como sinónimos y tienen algo en común aquí. Sin embargo, también debes tener una idea general sobre las diferencias entre puerta de enlace y router. Vamos a encontrar las respuestas en este artículo que discute el router, la puerta de enlace y sus principales diferencias.
¿Qué es una puerta de enlace?
Como su nombre indica, una puerta de enlace es una entidad de red, también conocida como convertidor de protocolo. Conecta los ordenadores de una red a otra y define los límites de la red. Si dos redes con protocolos diferentes quieren estar conectadas entre sí, ambas redes necesitan tener puertas de enlace que proporcionen un punto de presencia y entrada para que los ordenadores de ambas redes se comuniquen. En otras palabras, las puertas de enlace pueden unir sistemas diferentes.
Las puertas de enlace existen en routers, switches u ordenadores. Cuando la comunicación se realiza dentro del mismo segmento de red, no es necesario que intervenga la puerta de enlace. Sólo cuando el host o anfitrión se comunica con dispositivos fuera de este segmento de red, es necesario enviar todos los paquetes al dispositivo de puerta de enlace y luego reenviarlos a través del protocolo de procesamiento del dispositivo de puerta de enlace.
Figura 1: Potente seguridad proporcionada a través de la puerta de enlace
¿Qué es un router?
Un router es un dispositivo de conmutación que se encarga de recibir, analizar y reenviar los paquetes de datos de la red a los ordenadores conectados. Un router doméstico se conecta al módem y actúa como un director de tráfico en su red local, que conecta sus dispositivos a través de la señal WIFI o Ethernet, haciendo un túnel de información entre ellos y hacia el módem. El router para empresas tiene funciones más potentes que un router doméstico, como servicio VPN, memoria flash, etc. Además, hay opciones disponibles de routers inalámbricos y con cable. Si desea aumentar sus conocimientos sobre los routers, aquí le ofrecemos dos artículos que le servirá de ayuda: router empresarial vs. router doméstico y tipos de routers.
Puerta de enlace vs. router: ¿En qué se parecen?
Tanto los routers como las puertas de enlace son componentes de hardware de una red que regulan el tráfico y determinan su flujo entre dos o más redes. A veces, una red puede utilizar routers como punto final y como punto de acceso; en este caso, el rúter se convierte en una puerta de enlace.
Una puerta de enlace suele trabajar con un rúter y un conmutador para completar el proceso de enrutamiento. Cuando una puerta de enlace recibe un paquete, esta traduce el protocolo y el rúter lo dirige al siguiente rúter.
Hay que señalar que hay que insertar tarjetas de red tanto en las puertas de enlace como en los rúters para facilitar esta comunicación y que prácticamente todos los rúters y puertas de enlace llevan esta configuración de fábrica sin necesidad de que el usuario compre una tarjeta de red aparte.
Puerta de enlace vs. router: ¿Cuál es la diferencia?
Un router es un sistema de capa de red que se utiliza para gestionar y reenviar paquetes de datos a la red de dispositivos, mientras que una puerta de enlace es simplemente un hardware que actúa como puerta entre las redes. Además, los routers y las puertas de enlace son muy diferentes en su principio de funcionamiento.
Antes de llegar al router, los paquetes pasan primero por el canal de la puerta de enlace, que comprueba de inmediato la información de la cabecera. Después comprueba si hay algún tipo de error en la dirección IP de destino y en el paquete. Según las necesidades de la red de destino, esta lleva a cabo la conversión de datos y la conversión del protocolo en el paquete, que es también el paso más crítico. Finalmente, el paquete procesado se reenvía al router para establecer una comunicación inteligente entre las dos diferentes redes.
El router extrae la dirección de destino del paquete recibido, determina el número de red en la dirección y busca en la tabla de enrutamiento la entrada que corresponde a la red de destino. La tabla de enrutamiento determina la siguiente parada, el destino, la interfaz de salida y otros parámetros relacionados con el enrutamiento que coinciden con el paquete actual. Finalmente, el paquete se envía al ordenador con la mejor ruta.
Figura 2: Conectividad de la red (puerta de enlace y switch)
En términos sencillos, las puertas de enlace y los routers son como las puertas y ascensores de un castillo. Cuando los forasteros quieren entrar al castillo, primero deben pasar la inspección y el arreglo a través de la puerta, para que tengan las mismas características que otras personas en el castillo, y luego pueden ser enviados al ascensor. A continuación, la central del ascensor elegirá el ascensor más rápido para ellos según las características y el propósito de estos forasteros y finalmente, llegarán a su destino.
Diferencias | Router | Puerta de enlace |
---|---|---|
Función | Para garantizar que los paquetes de datos se conmutan a la dirección correcta con la mejor ruta | Para conectar dos redes de diferentes protocolos. Actúa como traductor |
Redes | Dirige los paquetes de datos a través de redes similares | Conecta dos redes distintas |
Soporte de enrutamiento dinámico | Sí | No |
Capa OSI | Trabaja en la capa 3 y la capa 4 | Trabaja en la capa 5 |
Funciones adicionales | Redes inalámbricas, enrutamiento estático, NAT, servidor DHCP, etc. | Control de acceso a la red, conversión de protocolos, etc. |
Hosted en | Dispositivo dedicado (hardware del router) | Dispositivo dedicado/virtual o servidor físico |
Tabla 1: Diferencias entre routers y puertas de enlace
Conclusión
La relación entre puerta de enlace y router se resume en una frase: una puerta de enlace es un concepto, mientras que un router es un dispositivo que implementa una puerta de enlace. Si tus dispositivos están en la misma red, entonces los routers y las puertas de enlace pueden ser tratados como iguales. Pero si lo que quieres es conectar dos redes diferentes con protocolos distintos, la puerta de enlace puede adaptarse a tus exigencias. Algunos rúters y puertas de enlace del mercado ya pueden sustituirse entre sí. La tecnología y las capacidades de las puertas de enlace y los rúters seguirán evolucionando y haciéndose más sofisticadas en los próximos años.
Artículos relacionados:
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021