Español

STP Cat6a vs UTP Cat6a: ¿cómo elegir?

Actualizado el 16 de julio de 2021 por
12.1k

La transición al cableado de cobre de par trenzado Cat6a ha sido impulsada por varios factores, entre los que se encuentran la compatibilidad con las redes 10 GbE, la adopción de la alimentación a través de Ethernet (PoE, Power over Ethernet) y las aplicaciones de puntos de acceso inalámbricos (AP, access points). Los cables Cat6a están ganando popularidad ya que los usuarios exigen un mayor ancho de banda y un mejor rendimiento. UTP Cat6a vs STP Cat6a. ¿Cómo elegir? ¿Cuáles son las diferencias?

 

Cable Cat6a: El presente y el futuro del cableado 10G

El cable Cat6a, también conocido como cable de categoría 6a, es capaz de soportar velocidades de transferencia de datos de hasta 10 Gb/s con un ancho de banda máximo de 500 MHz. El cable Cat6a tiene torsiones adicionales y más ajustadas con aislamiento adicional para reducir la diafonía. Es compatible con el cable Cat6 y el cable Cat5e. (Las velocidades estarán limitadas y funcionarán al nivel del cable o conector de menor categoría instalado en el enlace).

El Cat6a se está convirtiendo en una solución rentable, ya que se considera una solución de cable con perspectiva de futuro. Si la vida útil prevista de un nuevo sistema de cableado es de cinco o más años, la solución de cableado Cat6a debería considerarse como una opción. Si es de diez años o más, la adopción de Cat6a parece ser definitivamente la solución preferida, que se recomienda para las nuevas instalaciones que soportan sistemas inalámbricos que se basan en 10G y proporcionan un mayor rendimiento para PoE. Más informaciones sobre diferencias entre Cat6a y Cat6, consulta:Cable de red directo: Cat 6 vs Cat 7 vs Cat 8

Cable Cat6a para 10GBASE-T

 

STP Cat6a vs UTP Cat6a: ¿Cuáles son las diferencias?

Cables UTP Cat6a están trenzados en 4 conjuntos de pares. Cables SFP Cat6a tienen un blindaje en los cables para evitar que el rendimiento del cable se vea afectado por que la interferencia electromagnética. UTP Cat6a es fácil de terminar, al no tener apantallamiento ni hilo de drenaje, se reducen el tiempo y el costo de terminación. STP Cat6a correctamente instalados frenan automáticamente la EMI y la diafonía, lo que ayuda a garantizar la integridad de los datos y el rendimiento de alta velocidad. Este tipo de cables tienen que estar conectados a tierra para funcionar.

¿Qué es cable UTP Cat6a y cuáles son sus características?

Los cables UTP Cat6a están trenzados en 4 conjuntos de pares. Cada conductor de cobre desnudo está aislado y codificado por colores. Cada haz de cables UTP Cat6a se agrupa dentro de una cubierta general, como el PVC, y cada par de cables tiene una tasa de torsión diferente para minimizar la diafonía dentro del cable. El cable UTP Cat6a es fácil de terminar, al no tener apantallamiento ni hilo de drenaje, se reducen el tiempo y el costo de terminación. Más informaciones sobre colores RJ45, consulta: T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45

Cable UTP Cat6a

¿Qué es cable STP Cat6a y cuáles son sus características?

El cable STP Cat6a tiene un blindaje en los cables para evitar que el rendimiento del cable se vea afectado por que la interferencia electromagnética (EMI, electromagnetic interference) o la interferencia de radiofrecuencia (RFI, radiofrequency interference). Este blindaje también evita que las señales del cable interfieran con los cables y equipos circundantes. Los cables STP Cat6a correctamente instalados frenan automáticamente la EMI y la diafonía, lo que ayuda a garantizar la integridad de los datos y el rendimiento de alta velocidad. Este tipo de cables tienen que estar conectados a tierra para funcionar.

Nota: si eliges cables apantallados, no puedes mezclar y combinar: todo lo que se conecte a un cable apantallado debe estar también apantallado y conectado a tierra (como acopladores, jacks o incluso controladores de red). No puedes conectar cables STP y UTP.

Cable STP Cat6a

Abreviaturas que se utilizan frecuentemente para describir el apantallamiento del cable Cat6a:

 

  • U = Unshielded -> no apantallado

  • F = Foil Shield -> blindaje de papel

  • S= Braided Shield -> blindaje trenzado

  • TP = Twisted Pair -> par trenzado

Cable F/UTP Cat6a vs. U/UTP Cat6a vs. U/FTP Cat6a

Según las normas ISO/IEC, la primera letra indica el tipo de apantallamiento global, mientras que la segunda señala el tipo de apantallamiento de cada par. Por ejemplo, F/UTP, "F" describe el tipo de apantallamiento global, "U" indica el apantallamiento de los pares, "TP" significa los pares trenzados. Explore más sobre el apantallamiento de Cat6a en el siguiente cuadro:

Acrónimo Descripción Apantallamiento del cable Apantallamiento del par
UTP o U/UTP Par trenzado no apantallado No tiene No tiene
F/UTP Apantallamiento general de aluminio Papel de aluminio No tiene
U/FTP Apantallamiento de cada par No tiene Papel de aluminio
S/FTP Apantallamiento de cada par + Apantallamiento general trenzado TC Braid Papel de aluminio
SF/UTP Apantallamiento general de aluminio + Apantallamiento general trenzado Papel de aluminio + TC Braid No tiene
F/FTP Apantallamiento general de aluminio + Apantallamiento de cada par Papel de aluminio Papel de alumini
 

Cable STP Cat6a vs. cable UTP Cat6a: ¿Cómo elegir?

A la hora de elegir los cables Ethernet para tu red doméstica o empresarial, evalúa el entorno y el costo para seleccionar los cables apantallados o no apantallados adecuados que satisfagan tus necesidades de red.

En los hogares o las pequeñas empresas, los cables UTP Cat6a suelen funcionar bien, a menos que tu casa u oficina se encuentre cerca de líneas eléctricas o esté repleta de electrodomésticos. Normalmente, no hay demasiadas interferencias en un entorno doméstico o de pequeña empresa como para requerir cables Ethernet apantallados. En entornos más complicados para empresas más grandes, como los que tienen mucha maquinaria pesada, ascensores y luces fluorescentes que pueden generar una EMI más intensa, es aconsejable utilizar cables Cat6a apantallados que no reducirán la velocidad ni la calidad de la transmisión de datos. Los generadores, los aparatos de aire acondicionado y las impresoras también pueden causar EMI. Por lo tanto, los cables de par trenzado apantallados que se adaptan a esos entornos complejos se consideran normalmente una excelente opción para los entornos industriales y las instalaciones sanitarias.

Al sopesar los cables STP Cat6a frente a los cables UTP Cat6a, no hay que descuidar los gastos. El cableado apantallado(STP) Cat6a es más caro que su alternativa sin apantallar y más difícil de instalar; es más rígido, lo que lo hace menos flexible. En cambio, el cableado sin apantallar Cat6a es más barato, más flexible, más fácil de instalar y no requiere toma de tierra. El coste no es sólo el precio del cable: también puede tomar forma en el valor de la velocidad y la seguridad de su red, lo que hace que el cable apantallado parezca más una ganga.

¿Necesito un cable STP Cat6a? Si uno o más de los siguientes escenarios comunes se aplica, entonces se sugiere el cable blindado:

 

  • Instalación en exteriores

  • Proximidad a cableado o paneles de alta tensión

  • A pocos metros de generadores o motores eléctricos

  • Al lado o en paralelo con el cableado común de CA, especialmente en el interior de las paredes

  • Conexiones troncales críticas, como de conmutador a conmutador, de conmutador a servidor, o cuando la conexión debe tener absolutamente la mayor velocidad posible que los dispositivos de ambos lados puedan soportar.

En resumen, la decisión entre el cable apantallado Cat6a y el no apantallado debe basarse en sus entornos de cableado, junto con la consideración del presupuesto. Instale cables Cat6a de alta calidad para conseguir una mayor esperanza de vida de su instalación de cableado, y para reducir la sustitución a largo plazo y la mano de obra. Más informaciones: Cómo elegir y comprar el mejor cable de red

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
46.8k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
39.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
27.8k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.3k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
29.8k