El papel del IEEE, la ITU y el OIF en la definición del estándar Ethernet 100G
Los transceptores 100G han desempeñado un gran papel en las redes de transmisión óptica de 100 Gigabit Ethernet y de alta capacidad. Son un componente clave y están estandarizados para alcanzar la velocidad de datos de 100 Gb/s así como para ofrecer una calidad y fiabilidad garantizadas. El IEEE, la UIT y la OIF son organizaciones de estandarización que trabajan en la formulación de estándares de 100G Ethernet. Este artículo analizará el rol de estas organizaciones en la estandarización de los transceptores 100G y la definición de los estándares de 100G Ethernet.
¿Qué son el IEEE, la ITU y el OIF?
Antes de explicar cómo contribuyen a estandarizar los transceptores 100G y a definir los estándares de Ethernet 100G, veamos brevemente qué son el IEEE, la UIT y el OIF respectivamente.
Estándares del IEEE
El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers) fue creado en 1963 por el Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos (AIEE, American Institute of Electrical Engineers) y el Instituto Americano de Ingenieros de Radio (IRE, Institute of Radio Engineers). Cuenta con unos 430 000 miembros de 160 países y contribuye al avance de la innovación y la excelencia tecnológica. Además, desempeña sus funciones de elaboración y mantenimiento de normas a través de la Asociación de Estándares del IEEE (IEEE-SA).
Estándares de la UIT
La UIT, originalmente la Unión Telegráfica Internacional, es responsable de las cuestiones que conciernen a las tecnologías de la información y la comunicación. Como se muestra en la siguiente figura, la UIT comprende tres sectores (UIT-R, UIT-T y UIT-D), cada uno de los cuales gestiona un aspecto diferente de los asuntos tratados por la Unión. Creada en 1865, la UIT es uno de los 15 organismos especializados de las Naciones Unidas y está compuesta por 193 estados miembros y 700 sectores públicos y privados.
Estándares del OIF
Como organización sin ánimo de lucro fundada en 1998, el Foro de Interconexión de Redes Ópticas (OIF, Optical Internetworking Forum) se encarga de promover el desarrollo y el despliegue de productos y servicios de redes informáticas interoperables a través de acuerdos de implementación para productos de redes ópticas, elementos de procesamiento de redes y tecnologías de componentes. Esta organización creó el Grupo de trabajo 100G en 2004 y el Grupo de trabajo 400G en 2014.
¿Cómo contribuyen el IEEE, la ITU y el OIF a definir el estándar Ethernet 100G?
La siguiente imagen muestra la solución más popular de la red de transceptores de 100G, que se divide principalmente en el lado del cliente 100G, el mapeo de tramas 100G y el lado de la línea 100G. Esta es la base de las funciones que desempeñan el IEEE, la UIT y la OIF en la estandarización de los transceptores 100G y la definición de los estándares de Ethernet 100G.
El IEEE, la UIT y el OIF son responsables del lado del cliente 100G, del mapeo de tramas 100G y del lado de la línea 100G, respectivamente. En concreto, el IEEE define los estándares para los transceptores del lado del cliente, la UIT define las normas para la asignación de tramas y el OIF define los estándares para los transceptores del lado de la línea.
IEEE vs. ITU vs. OIF: Estándares de transceptores 100G
Ahora que ya sabemos que los estándares IEEE rigen el lado del cliente, los de la ITU el mapeo de tramas y los del OIF el lado de la línea, profundizaremos en cómo estas organizaciones desempeñan un papel diferente en la definición de los estándares del Ethernet 100G.
Los estándares IEEE se aplican en los transceptores 100G del lado del cliente, que suelen ser intercambiables en caliente y se utilizan para los puertos externos de las redes de transporte óptico (OTN, Optical transport network). Por lo general, el lado del cliente suele cubrir distancias cortas de entre 50 m a 10 km y solo emplea un transceptor conectado a una fibra, por lo que no requiere multiplexación por división de longitud de onda densa (DWDM, Dense Wavelength Division Multiplexing). Aunque la distancia de transmisión es relativamente corta, los estándares IEEE permiten utilizar transceptores 100G con cable de fibra óptica G652 o cable de fibra óptica multimodo.
Los estándares OIF se aplican en los transceptores 100G del lado de la línea. Utilizan ampliamente la multiplexación por división de longitud de onda (WDM), la multiplexación por polarización, la modulación coherente y otras tecnologías. El lado de la línea cubre distancias de transmisión mucho más largas, de 80 km, y utiliza la DWDM para que cada transceptor utilice sólo un canal de longitud de onda.Los estándares OIF permiten que los transceptores 100G del lado de la línea disfruten de una gran capacidad y una larga distancia de transmisión, a cambio, son relativamente más caros que sus homólogos 100G del lado del cliente.
Los estándares de la UIT se encargan del mapeo de tramas 100G, concretamente, se trata del mapeo de OTUC (Unidad de Transporte Óptico Totalmente Estandarizada) en la trama FlexO (OTN Flexible). La OTUCn, basada en el estándar UIT-T G. 709 y sus documentos complementarios, permite el transporte de servicios más allá de 100G y posibilita estructuras de transporte del lado de la línea de más de 1 Tb/s.
Resumen
Los transceptores 100G son ideales para obtener un mayor ancho de banda a un menor coste por bit. El IEEE, la UIT y el OIF se esfuerzan por formular estándares de Ethernet 100G. Aunque definen estándares relativos a diferentes aspectos, cada una de estas organizaciones desempeña un papel indispensable en el desarrollo rápido y constante de las redes ópticas modernas, especialmente de los transceptores ópticos.
Nota:
UIT-R: Sector de Radiocomunicaciones de la UIT
UIT-T: Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT
UIT-D: Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT
WTSA: Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones
WCIT: Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021