Todo sobre la temperatura de trabajo de los transceptores ópticos
Es ampliamente reconocido que un transceptor óptico calificado pasará por una serie de pruebas rigurosas antes de la entrega. Evidentemente, las pruebas de temperatura se consideran una de las partes importantes durante todo el proceso de prueba. ¿Cómo se define la temperatura de los transceptores ópticos? ¿Por qué es importante la temperatura de funcionamiento para los módulos? ¿Qué factores tendrán un impacto en la temperatura de trabajo de los transceptores ópticos? Este artículo aclarará las preguntas anteriores respectivamente.
Conceptos básicos de la temperatura de trabajo de los transceptores ópticos
El rango de temperatura del transceptor óptico determina el valor numérico de temperatura disponible del módulo. Los diferentes módulos vienen con diferentes variantes de temperatura según sus tipos, factores de forma, aplicaciones y fabricantes. Convencionalmente, los transceptores de fibra óptica se clasifican en tres niveles de temperatura en función de sus aplicaciones en la práctica:
-
Rango de temperatura comercial: 0°C a 70°C (denotado por "COM")
-
Rango de temperatura extendido: -20°C a 85°C (denotado por "EXT")
-
Rango de temperatura industrial: -40°C a 85°C (denotado por "IND")
En general, los transceptores de fibra óptica se utilizan principalmente en hogares y oficinas de pequeño tamaño y en centros de datos a gran escala. Sin embargo, es posible desplegar los transceptores ópticos en algunas regiones escasamente pobladas como desiertos, valles de ríos, océanos, montañas, etc. Al comprar, el parámetro del rango de temperatura de los módulos se presentará en la tabla de especificaciones. Es recomendable seleccionar uno de los tres tipos de rangos de temperatura mencionados anteriormente en función de las situaciones de aplicación específicas.
¿Por qué importa el rango de temperatura de funcionamiento de los transceptores ópticos?
Cada transceptor viene con un rango de temperatura de funcionamiento definido por el proveedor. Si la temperatura se vuelve demasiado alta o demasiado baja, es decir, supera o se encuentra más allá del rango normal de temperatura, entonces los módulos no funcionarán bien o incluso no funcionarán normalmente. Como resultado, existe el riesgo de retrasos o interrupciones en la red.
Un desafío de temperaturas más altas
La alta temperatura tiene un efecto en la comunicación óptica, por lo que se han creado varios métodos para abordar los problemas de calor, como instalar un sistema de enfriamiento en el centro de datos, entre otros. Si está considerando realizar un despliegue en algunos entornos severos, la temperatura es 100% no despreciable. Cuando la temperatura de funcionamiento es demasiado alta, el módulo se encontrará con un aumento repentino en la potencia óptica que resulta en una recepción incorrecta de señales y una operación desordenada. O incluso peor, el módulo se quemaría.
Una amenaza de temperaturas más bajas
Normalmente, el funcionamiento de un sistema de fibra óptica generará calor. A diferencia de las situaciones anteriores, el funcionamiento a temperaturas inferiores a las definidas por el proveedor se encuentra raramente en la industria de las comunicaciones de datos. Si la temperatura de funcionamiento es demasiado baja, la función del transceptor óptico también será inestable y anormal. Como resultado, se debe evitar instalar transceptores ópticos comerciales en un entorno con una temperatura por debajo de 0°C en la mayoría de los casos.
Nota: Se recomienda un sistema de monitoreo y control de temperatura para el monitoreo y la compensación en tiempo real, lo que garantiza que los módulos estén funcionando con una potencia luminosa estable y una relación de extinción de módulo correcta.
¿Qué afecta el rango de temperatura de trabajo de los transceptores ópticos?
Mala mano de obra
Los módulos con materiales de baja calidad y un diseño interno deficiente serán más sensibles a las desviaciones de temperatura, lo que resultará en una mala disipación de calor. La temperatura anormal del transceptor ocurrirá con frecuencia. Como resultado, no se puede evitar la operación inestable. La clave para resolver este problema no es complicada en absoluto. Encuentre un proveedor confiable que tenga un riguroso sistema de prueba de la temperatura de los módulos.
Reutilización de módulos de segunda mano
Como alternativa para algunos usuarios, adoptar módulos usados se considera "económico". De hecho, el precio de los módulos de segunda mano es más bajo y pueden funcionar normalmente en algunas situaciones. Pero aún así, vale la pena mencionar que los transceptores de segunda mano son más propensos a problemas de sensibilidad a la temperatura debido a algunas de sus partes internas. Si el rango de temperatura de trabajo de un nuevo módulo es de 0-70°C, entonces el módulo usado no alcanzará principalmente ese nivel. Una vez que funciona de manera anormal, el costo de reemplazo y mantenimiento será mucho más alto que el dinero que ha ahorrado al principio.
Resumen
Es fundamental mantener estable y dentro del rango la temperatura de funcionamiento de los transceptores ópticos, lo que beneficia la operación diaria. Existe una tendencia de que más proveedores de transceptores ópticos proporcionen diversos módulos que se ajusten a los requisitos de temperatura. FS, siguiendo el ritmo de las tendencias, ofrece varios tipos de transceptores ópticos, incluidos los comerciales e industriales. Cada módulo experimentó pruebas elaboradas, incluidas pruebas de temperatura, en el centro de pruebas de FS para garantizar una alta calidad y rendimiento.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021