Entendiendo en qué consiste el conversor de medios Power Over Ethernet (PoE)
A menudo se utiliza un conversor de medios para conectar cobre con fibra, lo que permite a los administradores de red contrarrestar los problemas de limitación de la distancia de transmisión del cableado de cobre tradicional. Al ser un tipo de conversor de medios de fibra, el conversor de medios PoE funciona igualmente en tales casos. ¿Qué sabes acerca del conversor de medios PoE? ¿Cómo utilizarlo? En este artículo explicamos la naturaleza del conversor de medios PoE para que conozcas mejor su funcionamiento.
¿Qué es un conversor de medios PoE?
Por lo general, los conversores de medios de fibra sólo pueden transmitir datos, pero los conversores de medios PoE no sólo le permiten a los usuarios crear un enlace de fibra Ethernet, sino que también actúan como un equipo de suministro de energía o PSE (Power Sourcing Equipment, por sus siglas en inglés) con la finalidad de suministrar energía a uno o dos dispositivos de alimentación o PD (powered devices, por sus siglas en inglés) a través de los cables de red UTP.
Si se utiliza el conversor de medios PoE, como por ejemplo, el conversor de medios PoE 10/100/1000M que se muestra a continuación, se obtiene una solución flexible y rentable para implementar y optimizar los enlaces de fibra. Además, los conversores de medios PoE, al igual que todos los demás conversores de medios Ethernet, eliminan la barrera de la distancia de los cables Ethernet y amplían la distancia de la red a través de la fibra a la PD remota, como por ejemplo, los teléfonos VoIP originales, los puntos de acceso inalámbricos, las cámaras de seguridad y los terminales de los puntos de venta en los sistemas de control de la temperatura, así como también los sistemas de entretenimiento que se utilizan por las compañías de aviación.
¿Cómo funciona un conversor de medios PoE?
El conversor de medios PoE funciona en dos aplicaciones: En suministro de datos o en el suministro de datos y energía. La siguiente imagen muestra cómo el conversor de medios PoE proporciona conexiones de fibra a cobre entre el switch de fibra y el punto de acceso inalámbrico y alimenta el punto de acceso simultáneamente.
La fibra se transmite a larga distancia hasta el conversor de medios PoE situado cerca de una fuente de alimentación de CA o CC adecuada, en la que realiza la conversión de fibra a cobre. En el otro extremo del cable UTP se encuentra el punto de acceso inalámbrico, situado a una distancia de hasta 100 metros del conversor de medios PoE.
¿Cómo utilizar un conversor de medios PoE?
Existen tres aplicaciones principales para los conversores de medios PoE: De fibra a cámaras IP, de fibra a puntos de acceso inalámbricos y de fibra a los ordenadores de escritorio. Aquí utilizamos como ejemplo la aplicación de fibra a cámaras IP para visualizar la aplicación del conversor de medios PoE.
Antes de iniciar el proceso de implementación, asegúrate de que tengas acceso a los siguientes dispositivos: un switch de fibra Gigabit, un conversor de medios PoE 10/100/1000M, una cámara IP, un cable de red (Cat5e/Cat6), un cable de fibra óptica (OS2/OM4) y dos transceptores de fibra óptica SFP.
Paso 1: Inserta un módulo SFP en el puerto de fibra del conversor de medios PoE y un módulo SFP en el puerto SFP del switch.
Paso 2: Conecta un cable de fibra óptica al módulo SFP del conversor de medios PoE y el otro extremo del cable al switch.
Paso 3: Conecta los puertos RJ45 del conversor de medios PoE y la cámara IP mediante un cable Ethernet UTP.
El siguiente vídeo te permitirá entender mejor cómo funcionan los conversores multimedia PoE.
Guía para comprar conversores de medios PoE
¿Cómo elegir el mejor conversor de medios PoE que se adapte a las necesidades de tu red? Hay ciertos puntos que debes tener en cuenta.
Velocidad de transmisión de datos: la velocidad de transmisión de datos del conversor de medios PoE es lo primero que hay que tener en cuenta. Hay conversores de medios PoE 10M, 100M, 1000M, 10/100M y 10/100/1000M en el mercado los cuales puedes elegir según tus necesidades.
Número de puerto y tipo de puerto: En la mayoría de los casos, un conversor de medios PoE cuenta con un puerto de fibra y un puerto RJ45, pero existen algunos conversores de medios PoE que tienen varios puertos, como uno o dos puertos de fibra y cuatro puertos RJ45.
Monomodo o multimodo: según el medio de transmisión, el conversor de medios PoE se puede dividir en monomodo y multimodo, lo cual afectará a la distancia de transmisión y los transceptores de fibra óptica que se pueden utilizar.
Modo dúplex: Dado que algunos conversores de medios PoE sólo se pueden utilizar como dúplex completo pero no como dúplex parcial, es posible que se produzca una pérdida de paquetes cuando se conecta con el switch o hub compatible con el dúplex parcial. Así que asegúrate de que es compatible con dúplex completo y dúplex parcial.
Temperatura de funcionamiento: Se debe tener especialmente en cuenta si se necesita un conversor de medios PoE industrial. Comprueba la temperatura de funcionamiento del conversor de medios para que determines si puede funcionar a una temperatura prolongada (de -40 °C a 125 °C).
Estándares: generalmente los conversores de medios PoE son compatibles con los estándares IEEE802.3af, IEEE802.3at o IEEE802.3bt. Comprueba que el conversor de medios PoE que deseas sea compatible con estos estándares para evitar problemas de compatibilidad.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021