Español

Diferencia entre puerto uplink y puerto normal

Actualizado el 11 de junio de 2021 por
41.6k

Cuando se trata del switch de red, solemos preguntar por los tipos de puertos del switch, como 24 puertos de 10/100/1000 Mb/s y 4 puertos SFP+. Si has utilizado switch administrable en tu implementación de red, debes conocer el puerto uplink o puerto de enlace ascendente y el puerto normal. ¿Hay alguna diferencia? ¿Es posible utilizar el puerto de enlace ascendente como un puerto normal o viceversa? En este artículo te explicamos en qué consisten estos dos tipos de puerto.

Para entender el puerto uplink y el puerto normal, es mejor que conozcamos primero los tipos de switches y los tipos de puertos más comunes. Dependiendo de las aplicaciones, el modelo jerárquico de funcionamiento entre redes puede dividirse en la capa de núcleo, la distribución y la de acceso. Correspondientemente, también hay un switch de núcleo, uno distribución y uno switch de acceso, los cuales proporcionan diferentes funciones en una red. De acuerdo con las diferentes funciones y configuraciones, los switches de red tienen dos categorías principales de puertos: el puerto de uplink (o puerto de enlace ascendente) y el puerto normal (o puerto de enlace descendente).

¿Qué es un puerto uplink y para que sirve?

El puerto uplink es un puerto de mayor velocidad y se sirve para conectar un dispositivo a otro dispositivo de la topología que tenga mayor velocidad, o bien para conectar una red local más pequeña a una red de mayor tamaño.

FS switch de 4 puertos uplinks

¿Qué es un puerto normal y para que sirve?

Los puertos normales son simplemente un conjunto de puertos utilizados principalmente para la transmisión regular de datos, de los cuales los más utilizados son el puerto RJ45, el puerto SFP, el puerto SFP+, el puerto SFP28, el puerto QSFP+ y el puerto QSFP28. Los puertos normales admiten cable de fibra o cable de red para la conexión de red y soportan distintas velocidades de datos y distancias de transmisión.

¿Cuáles son las diferencias entre puerto uplink de fibra y puerto normal?

Agregación ascendente

En un switch de fibra, los puertos uplinks tienen un mayor ancho de banda que los puertos normales, ya que agregan el tráfico entre diferentes capas. Como hemos mencionado anteriormente, el puerto uplink se utiliza para conectar un dispositivo a otros dispositivos de la topología que tengan una velocidad superior, o bien para conectar una red más pequeña a otra de mayor tamaño. Por ejemplo, el switch de borde se conecta «de forma ascendente» al switch gestionado de la capa de distribución. Las conexiones de enlace ascendente de fibra entre switches pueden contribuir a aumentar los tiempos de procesamiento y de respuesta de aquellas aplicaciones que plantean mayores exigencias a la red. Los enlaces ascendentes de fibra de 1 GB suelen utilizarse para aumentar el ancho de banda para las aplicaciones de bases de datos, de vídeo y de voz, por ejemplo. Son mucho más fáciles y sencillos de utilizar que los puertos normales de cobre.

Conexión del Switch Uplink

Apilamiento

Un puerto uplink puede ser un puerto de apilamiento. Es uno de los dos métodos para lograr el apilamiento aparte de utilizar un puerto dedicado. El puerto uplink ofrece un ajuste perfecto para el apilamiento de switches con más flexibilidad pero menos costo: basta con conectar los puertos de enlace ascendente en cada switch apilable con cables de conexión directa/cables ópticos activos, o transceptores ópticos y cables de conexión de fibra. Además, el uso de puertos de enlace ascendente de fibra para apilar los switches permite el apilamiento a larga distancia en diferentes entornos de aplicación.

¿Cuáles son las diferencias entre puerto uplink de cobre y puerto normal?

Cableado más fácil

Normalmente, cuando se enlazan dos puertos Ethernet normales en los switches, se suele aplicar un cable cruzado para que los pines de transmisión de un extremo del cable de red puedan conectarse a los pines de recepción del otro extremo. Un puerto de enlace ascendente no cruza los pines de transmisión y recepción, por lo que elimina la necesidad de un cable cruzado. Esto significa que si enlazas un puerto ascendente y un puerto normal para conectar dos switches, solo necesitarás un cable directo.

Conexión entre dos switches

Conexión entre dos switches

Ahorro de puertos

El puerto de enlace ascendente en el switch se utiliza para ampliar la red. Por ejemplo, si conectas el puerto de enlace ascendente de un switch al puerto estándar de otro switch, podrás guardar los puertos de cobre normales para conectarlos a más puntos finales. De este modo, los switches pueden utilizar los puertos de enlace ascendente para conectarse a otros switches y aumentar el número máximo de dispositivos cableados conectados a la red.

¿Puedo utilizar un puerto uplink como un puerto normal?

Con la creciente demanda de ancho de banda, muchos se preguntan lo mismo: ¿Los puertos de enlace ascendente de un switch se pueden utilizar como puertos normales? Para responder a esta pregunta, primero tenemos que descubrir qué son los puertos compartidos y los puertos de doble propósito, luego, podremos resolver el rompecabezas.

Puerto compartido y puerto de doble propósito

Algunos equipos de red antiguos configuraban especialmente un puerto normal junto al puerto de enlace ascendente, de modo que compartieran la conexión En concreto, la lógica de hardware tradicional de estos productos admitía conexiones o bien al puerto de enlace ascendente, o bien al puerto normal compartido, pero no a ambos. Si se conectaban dispositivos a los dos puertos del puerto compartido, el funcionamiento correcto de la unidad sufría disrupciones. Hoy en día, muchos equipos de red ofrecen un puerto de doble propósito que puede funcionar como enlace ascendente o como puerto normal en función del tipo de dispositivo que tenga conectado. Un enlace ascendente de doble propósito es una combinación de un puerto de cobre 10/100/1000TX y un puerto Gigabit Ethernet basado en SFP, de los cuales solo uno puede estar activo a la vez. Esta flexibilidad añadida de enlace ascendente permite formar pilas de alta densidad basadas en enlaces de fibra. Los enlaces ascendentes de doble propósito también ofrecen enlace troncal de velocidad gigabit totalmente dúplex para una pila. Es decir, podemos utilizar el puerto de enlace ascendente como un puerto normal en función de las demandas específicas.

¿Cómo utilizar el puerto de enlace ascendente como puerto normal?

Ahora ya sabemos que podemos utilizar el puerto de enlace ascendente como enlace normal, pero aún debemos prestar atención a ciertos detalles. En el caso de los puertos de enlace ascendente de fibra (p.ej. SFP y SFP+) se espera que sirvan para un enlace ascendente de un switch central a otro piso u otro edificio, a una distancia que sería demasiado larga para un recorrido de cobre. En ese sentido, no hay ninguna diferencia destacable entre un puerto de enlace ascendente y un puerto estándar. En cambio, los puertos de enlace ascendente RJ45 normalmente tienen una disposición de los hilos cruzada, por lo tanto hay una diferencia física con los puertos Rj45 normales.

Conclusión

El puerto uplink puede servir como un puerto normal y, aunque hay algunas pequeñas diferencias de uso, realmente no hay ninguna sustancial. La única diferencia es que el puerto uplink se conecta a un dispositivo de red de capa superior para agregar el ancho de banda y debe estar conectado al puerto normal de otro dispositivo de red. Esperamos que este artículo te haya aclarado lo que son los puertos normales y los puertos de enlace ascendente de un switch.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
48.4k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
40.6k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
28.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.6k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
30.6k