¿Puede utilizar Dell SFP de terceros para Dell switches?
El uso de un transceiver fibra SFP de terceros o transceiver fibra SFP de fabricantes de equipos originales (OEM) para los switches de las principales marcas sigue siendo controvertido. No hay duda de que la mayoría de las empresas y los usuarios individuales utilizan módulos transceptores de terceros porque ahorran más puestos gracias a la misma calidad que los transceptores ópticos OEM.
Pero existe una preocupación sobre el uso de transceivers fibra de terceros es que si utiliza el hardware de terceros, se anulará la garantía y el soporte del dispositivo OEM. Como proveedor gigante de equipos de red, Dell también hizo un aviso sobre la política de garantía:
Productos de Terceros como Software, cuya garantía será entregada al usuario final directamente por el fabricante o licenciante de dichos productos.
Fuente: https://www.dell.com/learn/ag/es/agcorp1/terms-of-sale-consumer-warranties
¿Por qué los proveedores de equipos de red publican una política de garantía tan estricta?
Esto se debe a que el equipo de red original podría obtener más dinero a través de este servicio de garantía. El representante de ventas de un proveedor de equipos de red les dijo a sus clientes que si instalan transceptores de terceros en sus equipos de red o servidor, esto invalidaría su política de garantía. De esta manera, el fabricante intenta obligar a los clientes a que les compren transceptores OEM, generalmente los precios de transceiver OEM son mucho más caros que los de transceivers de terceros.
Aviso oficial de Dell sobre el uso de dispositivos ópticos que no son de Dell
Además de la estricta política de garantía, los proveedores de equipos de red como Dell también tienen un aviso oficial sobre el uso de módulos ópticos que no son de Dell.
Si se conecta un transceiver fibra que no es de Dell a un switch Dell, el switch puede operar normalmente. Comuníquese con su representante de Dell para obtener información. Si un cable DAC que no es de Dell, que cumple con los estándares, se conecta a un switch Dell, el switch puede operar normalmente.
Fuente:http://en.community.dell.com/techcenter/networking/w/wiki/11905.faq-optics-and-cables#A3
Eso significa que podemos usar transceptor de terceros en switches Dell como siempre que la norma lo permita. Sin embargo, en la comunidad de Dell, en general, se desaconseja a los clientes instalar ópticas que no sean de Dell en los switches Dell. Como afirma el soporte de Dell, para garantizar que los usuarios disfruten de la experiencia de red más confiable con los switches Dell, Dell pasa por un proceso muy riguroso y prolongado de validación, calificación y certificación de la óptica. Si alguno de los problemas notificados se debe al uso de ópticas que no sean de Dell, recomendarán que el cliente reemplace los transceptores ópticos que no sean de Dell. Por lo tanto, Dell recomienda que el usuario final pruebe transceivers que no son de Dell de manera adecuada, antes de implementarlas en el entorno de producción.
¿El Dell SFP de terceros tienen los mismos estándares de funcionamiento y calidad que Dell SFP OEM?
¡Definitivamente sí! Esos dispositivos de terceros pueden fabricarse del mismo estándar como Dell. Y dado que los transceptores ópticos están completamente especificados por estándares acordados internacionalmente de todos modos, no hay riesgo de incompatibilidades.
Gracias a un acuerdo de fuentes múltiples (MSA). Los usuarios y fabricantes de módulos transceptores lo definen para definir estándares; están estandarizados para su uso en una variedad de dispositivos, como switches y enrutadores. Como resultado, no hay absolutamente ninguna diferencia en el hardware para el transceptor OEM y el transceptor óptico confiable de terceros. El rendimiento es el mismo porque todos los fabricantes siguen las mismas reglas, los mismos estándares.
¿Puede un fabricante externo proporcionar todas las ópticas compatibles con Dell?
Casi todos los fabricantes de transceptores de terceros podrían producir todos modelos de Dell. Como se dijo, ya se están definiendo los estándares de todos los módulos transceptores. Por lo tanto, el proveedor de transceiver fibra de terceros podría ofrecer absolutamente todos los transceptores SFP compatibles con los equipos de Dell. En realidad, Fabricantes de transceptores de terceros podrían ofrecer más módulos transceptores que el fabricante OEM.
¿Existen otras razones por las que deberíamos comprar en FS.com?
Además de Dell SFP compatible, FS.com también proporcionó un servicio personalizado. Puede personalizar la distancia de transmisión, la temperatura, etc. Podríamos cumplir con casi todos los requisitos especiales de los módulos transceptores. La producción del transceptor SFP se lleva a cabo de acuerdo con el respectivo estándar MSA actual. El control continuo de la calidad del producto antes, durante y después del proceso de fabricación es la máxima prioridad. Para realizar la compatibilidad total en los switches Dell, probamos nuestras diferentes SFP compatibles con Dell en varios switches Dell, incluidos Dell-Force10-S4810P, Dell S50-01-GE-48T-AC-SX, Dell S60-44T-AC- R-SX, DELL-N4032F, Dell PowerConnect 5324, FORCE TM S60-44T, DELL-Mellanox M3601Q, DELL ME-M3601Q 4OG, Dell PowerConnect 6224 y Dell PowerConnect 3448. La siguiente figura muestra nuestra prueba de compatibilidad de Dell SFP en Dell switch N4032F.
Conclusión
Este artículo comparó principalmente el módulo transceptor del fabricante de la marca original y los proveedores de equipos de red de terceros. Definitivamente podemos usar módulos ópticos de terceros para equipos de redes ópticas de las principales marcas. ¿Cómo elegir un proveedor confiable entre tantos fabricantes de ópticas compatibles con Dell? Antes de comprar módulos transceptores, se debe considerar la calidad, la compatibilidad, el precio, el envío y el servicio posventa. Como uno de los fabricantes de ópticas de terceros más conocidos, se sugiere que FS.com sea una buena opción para las ópticas compatibles con Dell.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021