VLAN de voz explicado: Fundamentos, configuración y preguntas frecuentes
En las redes Ethernet basadas en IP, la VLAN de voz es vital para garantizar la calidad de la transmisión de datos de voz. ¿Qué es la VLAN? ¿Cómo funciona la VLAN de voz? ¿Cómo podemos beneficiarnos de ésta? Obtén todas las respuestas a estas preguntas y a otras más acerca de la VLAN de voz en este artículo.
¿Qué es la VLAN de voz?
Una VLAN de voz es una VLAN (red de área local virtual) que está específicamente asignada para los flujos de datos de voz de los usuarios. Ésta asegura la calidad del tráfico de voz mejorando la prioridad de transmisión del mismo cuando se transmite con otro tráfico. Es decir, cuando se transmiten simultáneamente otros servicios (datos, vídeo, etc.), el servicio de voz se prioriza y se transmite con una mayor prioridad de reenvío.
¿Cómo funciona la VLAN de voz?
Para aumentar la visibilidad de los flujos de datos de voz, primero es preciso identificarlos. La VLAN de voz puede identificar los flujos de datos de voz de dos maneras: Primero, identificando las direcciones MAC de origen de los paquetes recibidos (modo basado en direcciones MAC), y segundo, identificando las etiquetas VLAN de los paquetes recibidos (modo basado en VLAN).
En el modo basado en direcciones MAC, un switch de red puede determinar si el flujo de datos es un flujo de datos de voz de acuerdo con un campo de dirección MAC de origen en un paquete de datos que entra en su interfaz. Como se muestra en la imagen siguiente, después de recibir el paquete enviado por el ordenador y el teléfono IP, el switch realiza el siguiente procesamiento: Si la dirección MAC de origen coincide con el OUI (Identificador Único de la Organización) configurado en el switch, la etiqueta de la VLAN de voz se agrega al paquete, y la prioridad del paquete se incrementa. Si la dirección MAC de origen no coincide con la OUI, la etiqueta de la VLAN de PVID se añade al paquete y el paquete no se enviará con prioridad.
Con el modo basado en VLAN, un switch de red determina si el paquete de datos es un paquete de voz basado en el ID de VLAN del paquete que entra en la interfaz. Como se muestra en la siguiente imagen, el teléfono IP envía primero los paquetes a un switch de red. A continuación, el switch recibe los paquetes y los envía de vuelta después de añadir la información de la VLAN de voz en el campo correspondiente. Si la etiqueta coincide con la VLAN de voz configurada en el switch, el switch reenvía la prioridad de los paquetes. De esta manera, el switch puede garantizar la transmisión prioritaria de los paquetes de voz cuando se produce una congestión en la red.
¿Cómo podemos beneficiarnos de la VLAN de voz?
Existen tres ventajas principales al utilizar la VLAN de voz.
En primer lugar, garantiza que tus dispositivos de VoIP (teléfono de voz por Internet) no tengan que lidiar directamente con todas las emisiones y demás tráfico de la VLAN de datos. Puede utilizarse para la garantía de calidad en redes IP cuando se configuran varias VLAN y se conectan en los enlaces ascendentes con 802.1Q en un switch de red.
En segundo lugar, una VLAN de voz puede simplificar la configuración de la red en algunas circunstancias. Es mucho más fácil marcar paquetes para la QoS que especificar varios rangos de puertos TCP y UDP. De manera similar, los servicios TFTP y los servicios especiales DHCP para teléfonos VoIP son más fáciles de configurar cuando todos los teléfonos VoIP están en la misma subred.
En tercer lugar, una VLAN de voz se puede utilizar para priorizar diferentes servicios de voz, ya que es compatible con la prioridad de Clase de Servicio (CoS) 802.1p DSCP (Punto de Código de Servicios Diferenciados).
Preguntas complejas sobre la VLAN de voz
1. ¿Cómo configurar la VLAN de voz?
De acuerdo con los principios de la VLAN de voz mencionados anteriormente, existen dos modos para la configuración de la VLAN de voz.
En el modo basado en la dirección MAC, hay tres pasos principales para configurar la VLAN de voz:
1. Crear una VLAN en el switch y añadir interfaces a la VLAN para implementar el interfuncionamiento de la capa 2.
2. Configure la OUI para que coincida con la dirección MAC de origen del paquete recibido.
3. Configure la función VLAN de voz en la interfaz.
En el modo basado en la dirección MAC, hay dos pasos principales para configurar la VLAN de voz:
1. Crea una VLAN en el switch y añadir interfaces a la VLAN para implementar el interfuncionamiento de la capa 2.
2. Configure una VLAN como VLAN de voz y utilizar la VLAN de voz basada en VLAN..
2. ¿Cuáles son los escenarios adecuados para la VLAN de voz?
La VLAN de voz se utiliza generalmente en escenarios donde existen teléfonos IP tales como grandes empresas e industrias financieras. En estos lugares, las oficinas están ampliamente distribuidas y el personal está disperso, lo que aumenta la necesidad de que los teléfonos IP mantengan una comunicación frecuente entre varias personas. Cuando no hay necesidad de conectar un ordenador para los servicios de datos, la VLAN de voz se utiliza normalmente en las salas de conferencias.
3. Switches de red que soportan la VLAN de voz
No todos los switches de red son compatibles con la tecnología VLAN de voz. Normalmente, los switches PoE son compatibles con VLAN de voz y pueden ofrecer potencia para teléfonos IP, por ejemplo, los modelos FS S1150-8T2F, S3260-8T2FP, S1400-24T4F, etc. Otros switches pueden soportar VLAN de voz pero no pueden alimentar los teléfonos IP conectados a ellos, como por ejemplo los switches FS modelo S3900/S5800/S5850.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021