Español

¿Qué es un Switch PoE y cómo funciona?

Actualizado el 18 de enero de 2022 por
47.8k

Desde que se introdujeron en el campo de las telecomunicaciones, los switches PoE son una de las principales aplicaciones de la tecnología PoE y han hecho grandes contribuciones al suministro simultáneo de datos y energía a través de un único cable Ethernet. Hoy en día, como cada vez se realizan más proyectos con el Internet de las cosas, como las ciudade y los edificios inteligentes, los switches PoE muestran un mayor potencial de crecimiento. En este artículo desmitificaremos los switches PoE y aclararemos sus funciones, ventajas y limitaciones. Además responderemos a las preguntas más frecuentes sobre estos dispositivos.



¿Qué es un switch PoE? ¿Dónde se puede utilizar?

¿Qué es un switch PoE? Es un switch de red que aplica la tecnología de alimentación a través de Ethernet (PoE, Power over Ethernet) que lleva a cabo la conectividad de la red y la alimentación de los dispositivos alimentados (PD, powered devices) a través del cable Ethernet. Actualmente, hay todo tipo de switches de red PoE en el mercado, los más comunes son los switches PoE de 8 puertos, los de 12, los de 24 y los de 48. En cuanto al nivel de control de la red, existen switches PoE administrables y no no administrables.

Estos dispositivos se pueden utilizar en una amplia diversidad de lugares, desde el hogar hasta la oficina, en interiores o en exteriores, etc. Los switches PoE tienen la capacidad de transmitir datos y alimentar a varios dispositivos a la vez. En casa, puedes utilizar dispositivos con alimentación PoE como televisores, monitores de ordenador y ordenadores portátiles. En entornos de oficinas, puedes utilizar teléfonos VoIP y de vídeo, cámaras IP, puntos de acceso inalámbricos, dispositivos de audio, terminales de ordenador remotos, etc.

Switch PoE vs. Switch sin PoE: ¿Por qué es necesario switch PoE?

Cuando hablamos de un switch sin PoE, nos referimos a un switch que solo puede enviar datos a los dispositivos de red y que carece de la habilidad de suministrar energía a través de Ethernet para los usuarios finales. Para adquirir PoE, sería necesario desplegar un equipo de suministro de energía (PSE, power sourcing equipment) en el midspan, como el inyector PoE, entre el switch y los dispositivos alimentados.

Este inyector u otros PSE de midspan aportan energía eléctrica mientras reciben señales de datos del cable conectado al switch sin PoE, entonces, entregan tanto datos como energía a los PDs (Más información sobre el inyector PoE en: ¿Qué es un inyector PoE y cómo utilizarlo?) En esta aplicación, los módulos PSE requieren un cable para la alimentación. Sin embargo, en una aplicación de switch PoE gigabit, la cosa es más fácil: sólo se necesita un cable de alimentación para el switch y un cable de red para conectar los PD. Entonces, los PD pueden conectarse directamente al puerto del switch gigabit PoE tanto para la transmisión de datos como para el suministro de energía. Estos switches son idóneos para la construcción de una cómoda red inalámbrica.

Ventajas de los switches PoE

En comparación con los switches sin PoE, los switches PoE aportan beneficios sobre los siguientes aspectos:

Flexibilidad : Como no necesitan PSEs ni cables de extensión adicionales, los switches PoE ganan una gran flexibilidad en cuanto al cableado de red de los usuarios. Permiten instalar los PD en los lugares necesarios, como las cámaras IP para vigiliar un punto concreto, por ejemplo. Además, se puede llegar a lograr un entorno sin cables si se combina el switch PoE con tecnología inalámbrica.

Simplicidad : Como no necesitan PSEs y las ubicaciones de instalación son más flexibles, los switches PoE simplifican el despliegue de la red en su totalidad. Además, los switches PoE de buena calidad también soportan el protocolo de gestión de red simple (SNMP, Simple network management protocol), que proporciona una forma más sencilla de monitorear y gestionar el switch.

Rentabilidad : Con los switches de red PoE, no es necesario que los usuarios adquieran e instalen cables eléctricos y tomas de corriente adicionales, esto reduce considerablemente los costos y el tiempo de instalación y mantenimiento.

Limitaciones de los switches PoE

Sin embargo, los switches PoE también tienen sus limitaciones:

Distancia: Los switches PoE suelen tener una distancia máxima de transmisión PoE de 100 metros, esto puede resultar especialmente engorroso para los campus, empresas y restaurantes de gran tamaño. Sin embargo, existen algunos métodos para ampliar el alcance de la PoE, como los extensores de potencia o los cables de fibra alimentados. Para obtener más información, consulta: Cables de fibra óptica: una solución de extensión PoE.

Potencia : Si necesitas una alta potencia en las redes PoE, debes asegurarte de que la capacidad de potencia de tus switches PoE satisface tus necesidades, ten en cuenta que existe una limitación de potencia basada en los estándares PoE y en los vatios PoE.


Preguntas frecuentes sobre los switches PoE

1. ¿Necesito cables especiales para los switches PoE?

No. Por lo general, los cables Ethernet que se deben utilizar para los switches PoE sólo dependen de la velocidad de datos del puerto PoE. Así pues, con puertos 10/100M puedes utilizar cables Cat3 o de categorías superiores; con puertos 1000M necesitas cables Cat5/Cat5e/Cat6. Cuando en el futuro pueda desplegar dispositivos PoE de 2,5G/5G/10G, es posible que necesites cables Cat6a o de categorías superiores. Pero nunca está de más comprar cables Ethernet de buena calidad hechos de cobre libre de oxígeno.


2. Switches PoE activos vs. Switches PoE pasivos: ¿Qué elijo?

Los switches PoE activos cumplen con el estándar PoE, por el contrario, los pasivos no cumplen con ningún estándar IEEE. Los switches PoE activos y los Switches PoE pasivos mantienen sus diferencias en múltiples aspectos, como la distribución de pines de la fuente de alimentación PoE, la compatibilidad con Ethernet, etc. Si se pregunta qué Switch PoE elegir y toma la seguridad como lo primero, es mejor que elija PoE activo, pero si tiene un presupuesto ajustado, podría considerar comprar un switch PoE pasivo. Para más información, te invitamos a leer este artículo: Switch PoE activo vs. pasivo: ¿Cuál deberíamos elegir?


3. ¿Se puede conectar un ordenador u otros dispositivos no PoE al switch PoE? ¿Y un switch PoE dañará los dispositivos no PoE?

La respuesta depende de su tipo de switch de red PoE. Por favor, asegúrese de utilizar un Switch PoE activo en lugar de un Switch PoE pasivo. El switch PoE activo es superior al switch PoE pasivo en seguridad. Los Switches PoE activos tienen puertos PoE de detección automática y pueden detectar si el dispositivo conectado es un dispositivo PoE o no. Cuando los puertos PoE están conectados con dispositivos que no son PoE, como computadoras o portátiles, el Switch PoE lo detectará como si no tuviera capacidad PoE e interactuará con él como si fuera un switch normal. Entonces solo usará las funciones de comunicación de datos del puerto en lugar de suministrar energía. Sin embargo, los Switches PoE pasivos siempre envían corriente eléctrica a través del cable Ethernet a un cierto voltaje, independientemente de si el dispositivo terminal admite PoE o no. Por lo tanto, pueden quemar computadoras y otros dispositivos que no sean PoE.


4. ¿Puedo conectar un switch PoE a otro switch PoE?

Sí. El PSE suministra energía al PD sólo cuando detecta que el dispositivo es capaz de manejar la energía. Dado que los dos switches PoE funcionan como PSE, sólo realizarán comunicaciones de datos.


5. Switch PoE vs. Switch PoE+: ¿Cuál es la diferencia?

La principal diferencia entre estos dos tipos de switches radica en la potencia eléctrica que cada uno puede transportar o suministrar al PD PoE conectado. El consumo máximo de energía PoE proporcionado a través del cableado Cat5 es de 15,4 vatios para los PSE PoE y de 30 vatios para los PSE PoE+. Para más información, consulta Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?


6. ¿Cuál es la distancia máxima de PoE? ¿Cómo puedo ampliar la distancia máxima de PoE?

El estándar PoE tiene restricciones de distancia del cable Ethernet de 100 metros para la transmisión de datos y energía, ya sea para IEEE 802.3af (PoE) o 802.3at (PoE+). Si deseas ampliar la distancia máxima, puedes extender el alcance mediante extensores PoE y convertidores de medios.






También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
48.8k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
40.9k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
28.8k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.7k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
30.8k