¿Qué es una fuente de alimentación redundante para el switch de red?
Muchos switches de red, especialmente los antiguos, tienen una sola fuente de alimentación. Esto puede ser un desafío cuando se trata de aplicaciones de red que requieren energía redundante para garantizar la confiabilidad y la disponibilidad continua. Entonces, ¿qué es una fuente de alimentación redundante? ¿Cómo podemos beneficiarnos de ello?
¿Qué es una fuente de alimentación redundante?
Una fuente de alimentación redundante es cuando una sola pieza de equipo de red funciona utilizando dos o más fuentes de alimentación físicas. Cada una de las fuentes de alimentación tendrá la capacidad de ejecutar el dispositivo por sí solo. Esto asegura que el dispositivo pueda funcionar normalmente incluso si falla una fuente de alimentación. Por lo general, se usa en servidores y otras switches muy importantes, para minimizar la posibilidad de un apagado completo o falla de la computadora. Ahora, prevalece en muchos dispositivos de red como switches de red también.
Fuente de alimentación dual del switch de red
La redundancia de la fuente de alimentación podría dividirse en dos tipos, a saber, redundancia total y redundancia parcial. En plena redundancia, cada switch está conectado a dos fuentes de alimentación, de modo que si uno se cae, el otro se hace cargo. Este esquema también se llama redundancia 1: 1 (o redundancia 1 + 1 a veces). En redundancia parcial, hay una fuente de alimentación adicional para múltiples switches. Cuando hay una falla de energía en su switch de red, la fuente de alimentación necesita tiempo para cambiar de una fuente a otra. Esto también se llama redundancia 1: N. Aquí está el esquema de los dos tipos diferentes de redundancia de energía:
Normalmente, la fuente de alimentación dual en un conmutador de red generalmente se refiere a la redundancia completa. Aunque las dos potencias están encendidas, las soluciones de alimentación totalmente redundantes (1: 1) a menudo se utilizan de manera insuficiente porque la fuente de alimentación de respaldo del conmutador de red está inactiva en condiciones normales.
¿Cuáles son las ventajas de la fuente de alimentación redundante?
Normalmente, la fuente de alimentación dual en un conmutador de red generalmente se refiere a la redundancia completa. Aunque las dos potencias están encendidas, las soluciones de alimentación totalmente redundantes (1: 1) a menudo se utilizan de manera insuficiente porque la fuente de alimentación de respaldo del conmutador de red está inactiva en condiciones normales.
Garantizar el funcionamiento normal continuo de switch de red
Suponiendo que hay dos fuentes de alimentación, si una fuente de alimentación está apagada por alguna razón, la otra compensará de inmediato para proporcionar la energía completa al dispositivo para que no haya ningún tiempo de inactividad. En tales circunstancias, la fuente de alimentación que ofrece compensación podría considerarse como una copia de seguridad de la energía en toda la red.
Nota: En las soluciones de alimentación parcialmente redundantes (1: N), lleva tiempo conectarse en caso de que se produzca un fallo de alimentación que provoque un corte de energía.
Soportar intercambio en caliente
Normalmente, los switches de red con dos o más fuente de alimentación soporta intercambios en caliente. Si uno de las fuentes de alimentación deja de funcionar, normalmente podrá reemplazarlo sin desconectar el dispositivo. El equipo que funciona con múltiples fuentes de alimentación le permitirá simplemente desconectar la fuente de alimentación defectuosa y conectar una nueva físicamente.
Facilitar la configuración de red
Es crucial que tu red se puede recuperarse rápidamente y automáticamente si falla alimentación principal de tu red. La alimentación redundante garantiza que las funciones importantes de tu red simple funciona. lo que es más fácil para los administradores de TI para evitar el problema de la red debido a una falla de energía. Si cada dispositivo en toda la red contiene fuentes de alimentación duales, configurar una red con redundancia de energía es simple.
¿Es necesario comprar un switch de red con fuente de alimentación dual?
Aunque la fuente de alimentación redundante podría ofrecer muchas comodidades en diferentes aspectos, también tiene un inconveniente. El único inconveniente de una configuración de fuente de alimentación redundante es que ocupa más espacio dentro del propio dispositivo. Es por eso que solo se usan en situaciones donde el tiempo de actividad es extremadamente importante. Sin embargo, una fuente de alimentación redundante resuelve el tiempo de inactividad innecesario y la pérdida de datos causados por daños accidentales en la alimentación. Además, no hay una gran diferencia de precio entre un switch normal con una sola fuente de alimentación y un switch con fuentes de alimentación redundantes. Por lo tanto, si quieres, es necesario obtener un switch de red con fuente de alimentación redundante para una mejor experiencia de red.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021