Español

¿Qué es un cable de fibra blindado?

Actualizado el 22 de diciembre de 2021 por
1.9k

Cables de fibra óptica

Como es sabido, el cable de fibra blindado puede proporcionar una protección adicional para el cable de fibra óptica sin sacrificar la flexibilidad o la funcionalidad dentro de las redes de fibra, presentando más robustez y fiabilidad cuando se encuentra con roedores, humedad y otros problemas que pueden causar daños. El cable de fibra blindado es ahora óptimo para redes troncales de campus y edificios, centros de datos y aplicaciones industriales. Este artículo le llevará a conocer este cable óptico blindado.

Conceptos básicos del cable de fibra blindado

Los cables de fibra óptica blindados son mucho más fuertes y resistentes que los cables comunes, están diseñados para soportar el aplastamiento, la presión y los roedores. Poseen una gran flexibilidad y durabilidad cuando se utilizan en entornos difíciles o espacios limitados.

Cuando se trata de comparar cables de fibra óptica blindados y no blindados, la diferencia distintiva radica en la capa protectora exterior. Precisamente, el material de blindaje no tiene por qué ser metálico, puede ser hilo de fibra, hilo de vidrio, polietileno, etc. La capa protectora exterior adicional para el cable óptico hace que el cable blindado sea especial, por lo que los cables blindados se instalarán en lugares que puedan estar expuestos a daños mecánicos, mientras que los cables no blindados se utilizan normalmente para sistemas de control.

Blindados vs Sin blindaje

El cable de fibra óptica blindado posee varias capas para asegurar el cable. La cubierta exterior de plástico ofrece protección contra roedores, abrasión y torsión. A continuación, el tubo de acero ligero situado entre las fibras ópticas y la cubierta exterior ofrece una mejor protección a las fibras del centro. El Kevlar se coloca dentro de la cubierta exterior para cubrir el tubo de acero. La siguiente imagen presenta una estructura básica del cable armado, la cual puede cambiar en función de las diferentes circunstancias y usos.

Estructura de cable de fibra blindado

Tipos de cables de fibra blindados

Los cables de fibra blindados se pueden clasificar en varios tipos en función de diferentes clasificaciones, que incluyen el tipo de tubo metálico dentro del cable, los métodos de instalación del cable y las aplicaciones específicas.

Clasificación según el tubo metálico

El cable de fibra óptica blindado puede dividirse en dos tipos según el tubo metálico: cable de fibra blindado con enclavamiento y cable blindado corrugado. La armadura de enclavamiento es una armadura de aluminio que se enrolla helicoidalmente alrededor del cable y se encuentra en cables de interior y exterior, lo que ofrece una mayor robustez y resistencia al aplastamiento. La armadura corrugada es una cinta de acero revestida que se dobla alrededor del cable longitudinalmente, se puede encontrar en cables de exterior y ofrece una mayor protección mecánica y contra roedores. Ambos cables de fibra con armadura permiten la instalación en las zonas más peligrosas, incluidos entornos con exceso de polvo, aceite, gas, humedad o incluso roedores causantes de daños.

Interlock Armor vs Armadura Corrugada

Clasificación según el método de instalación

Como ya se ha mencionado, en el interior del cable de fibra blindado hay un fuerte tubo metálico blindado. Por lo tanto, la terminación del cable de fibra blindada es más difícil que la de los cables de fibra óptica estándar. Los cables de fibra blindada terminados in situ tienen mejores prestaciones en algunas aplicaciones de exterior, mientras que los preterminados son adoptados por muchos instaladores para aplicaciones de interior teniendo en cuenta factores como la calidad de la transmisión y el ahorro de tiempo.

Además, los cables de fibra blindados preterminados que ofrece el mercado son principalmente cables de conexión de fibra blindados y cables troncales de fibra blindados: el primero es más resistente y flexible que el cable de conexión de fibra tradicional, mientras que el segundo es un tramo de cable de fibra blindado con varias patas en cada extremo terminadas con conectores de fibra óptica.

Cable de fibra óptica blindado y cable troncal blindado

Clasificación según la aplicación

El cable de fibra blindado puede utilizarse para aplicaciones de interior y de planta exterior (OSP). En función de los distintos entornos de instalación, se suelen utilizar cables blindados con búfer apretado y cables blindados con búfer suelto: Tanto el cable de fibra blindado de búfer suelto como el de búfer apretado pueden adaptarse a aplicaciones de interior y exterior, pero los de búfer suelto se utilizan más a menudo en aplicaciones de exterior.

Cable de fibra blindado para interiores: El cable blindado utilizado para aplicaciones de interior suele consistir en un cable de calibre ajustado o suelto con elementos de refuerzo y una cubierta interior. La cubierta interior suele estar rodeada por una armadura metálica en espiral. Los tipos típicos de cable de fibra blindado para interiores incluyen GJFJV, GJFJZY, GJFJBV, GJFJBZY, GJFDBV y GJFDBZY. Con el rápido desarrollo de la tecnología de comunicación de fibra óptica y la tendencia de FTTX, la demanda de instalación de cables de fibra óptica de interior entre y dentro de los edificios está creciendo rápidamente.

Cable blindado de fibra para exteriores: El cable blindado para exteriores está diseñado para garantizar la seguridad de funcionamiento en entornos exteriores complicados, y la mayoría de ellos son diseños de búfer suelto. Blindaje ligero y blindaje pesado son las dos versiones de cable de fibra óptica blindado para exteriores. El cable blindado ligero posee la cubierta protectora de plástico con la misma durabilidad y longevidad de un cable de acero inoxidable, pero con un peso más ligero, lo que resulta adecuado para un sinfín de aplicaciones, desde interconexiones hasta condiciones ambientales industriales y semiduras. El cable blindado pesado está envuelto en un círculo de alambre que puede proteger las fibras de los animales que las roen y de los daños que se producen durante las instalaciones de enterramiento directo, lo cual es aplicable para el lecho de los ríos y el fondo de los océanos.

Guía de instalación del cable de fibra óptica blindado

El cable de fibra óptica blindado es apto tanto para las exigentes condiciones del exterior como para interiores. A pesar de los numerosos beneficios que el cable de fibra óptica blindado posee, también presenta algunos inconvenientes a la hora de unir y conectar a tierra el cable. Para solucionar el problema que pueda surgir durante la instalación, siga los pasos que se indican a continuación.

  • Doble el cable: Doble el cable blindado a unos 25 cm de su extremo y apriételo con la mano hasta que las bobinas del blindaje se separen. Si no puedes hacerlo con la mano, utiliza unos alicates o emplea otro método de corte.

  • Tuerza el cable: Sujete firmemente el cable blindado a cada lado del corte y retuérzalo hasta que la bobina de blindaje dividida salga disparada, separándose de los cables. Utilice dos pares de alicates si no puede hacerlo a mano.

  • Corte el rollo expuesto: Utilizando cortadores laterales, corte la bobina expuesta del revestimiento. Es posible que tenga que agarrar la bobina con los cortadores laterales y trabajar hacia atrás y hacia adelante para abrir y hacer el corte.

  • Corte los cables: Si va a cortar una pieza a medida, deslice hacia atrás el revestimiento y corte a través de los cables. De lo contrario, deslice el trozo sobrante y tírelo.

  • Elimine el exceso: Corte cualquier punta afilada del revestimiento utilizando cúteres laterales. Retire el envoltorio de papel y las tiras finas de plástico.

Resumen

El cable de fibra blindado presenta una solución de primera calidad para asegurar la red protegiendo los enlaces de fibra, que se especifica como red troncal primaria debido a sus claras ventajas en cuanto a eficiencia de espacio, menor coste de materiales e instalación, así como menor riesgo de tiempo de inactividad y daños.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
48.6k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
40.7k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
28.7k
Conocimiento
Conocimiento