Español

¿Por qué es importante la seguridad del centro de datos en la nube?

Actualizado el 19 de abril de 2023 por
487

Switches para Centros de Datos de FS

La transformación digital, caracterizada por la rápida digitalización y el cambio hacia la nube, está cada vez más extendida en todas las industrias. Y aunque esto trae varios beneficios, como la optimización de costos, la escalabilidad y el aumento de la eficiencia, también plantea varios riesgos de ciberseguridad.

Afortunadamente, varios proveedores de servicios en la nube ofrecen medidas de seguridad de alto nivel para mantener los datos de sus clientes a salvo de posibles ataques. A continuación, hemos explorado los detalles de la seguridad del centro de datos en la nube y los pasos que puede tomar para garantizar que los datos y las aplicaciones de su empresa estén bien protegidos.

¿Qué es la seguridad del centro de datos y por qué debería preocuparse?

La seguridad del centro de datos es la práctica de proteger los componentes principales de un centro de datos contra el acceso no autorizado, el robo o la corrupción. Todos los componentes del centro de datos entran en contacto con datos confidenciales y es necesario mantenerlos seguros y protegidos.

A lo largo de los años, la seguridad del centro de datos ha pasado a ser una de las principales preocupaciones corporativas, gracias a los numerosos casos de ciberataques. Según Statista, la pérdida/fuga de datos es una preocupación principal citada por el 64% de los encuestados. Otros desafíos incluyen problemas de privacidad de datos, exposición accidental de información confidencial y cumplimiento legal y normativo.

El centro de datos de su empresa es una puerta de entrada a todos los datos vitales sobre sus clientes, empleados, finanzas, proveedores, vendedores, etc. Perder el control de estos datos puede ser perjudicial para su negocio. Esto es especialmente cierto si no tiene una copia de seguridad, lo que podría significar el cierre del negocio. Dicho esto, asegurar su centro de datos le dará cierta tranquilidad sabiendo que toda la información crítica está a salvo de cualquier posible amenaza.

seguridad del centro de datos

Los centros de datos se pueden clasificar en dos tipos, los centros de datos en las instalaciones (on-premises) y los centros de datos en la nube de terceros. A partir de estos dos tipos, obtenemos dos categorías de seguridad de centros de datos: la seguridad de los centros de datos on-premises y la seguridad de los centros de datos en la nube de terceros. A continuación, se presenta una breve descripción de ambos.

Seguridad de los Centros de Datos On-Premises

Para los centros de datos ubicados dentro de las instalaciones comerciales, el mantenimiento de la seguridad física y la seguridad virtual/del software es responsabilidad del propietario de la empresa. Además de elegir una ubicación segura libre de desastres naturales, también debe invertir en la seguridad adecuada del centro de datos para restringir el acceso físico a los componentes de hardware. También es recomendable tener un software de ciberseguridad y cumplimiento automatizado para ayudar a identificar y corregir las vulnerabilidades de seguridad.

Seguridad de centros de datos de terceros

Si el centro de datos está alojado y administrado por un tercero, no hará el trabajo pesado. Sin embargo, deberá asegurar el enlace de comunicación que conecta la red de su organización con la de su proveedor de servicios.

centro de datos

Cómo mantener la seguridad del centro de datos

Según el tipo de centro de datos que utilice en su organización, el nivel de seguridad que deberá mantener puede variar. Como se mencionó anteriormente, los proveedores de servicios en la nube de terceros manejarán casi todo por usted, excepto el hardware y el software que usará para acceder a la red del proveedor de servicios.

Si tiene su centro de datos en las instalaciones, también es posible proporcionar el más alto nivel de seguridad. Para lograr los mejores resultados, es posible que deba gastar más en soluciones de seguridad del centro de datos y en los mejores talentos, pero siempre vale la pena la inversión.

Del mismo modo, si su empresa ejecuta una infraestructura de nube híbrida con implementaciones locales y en la nube, deberá hacer que la seguridad en la nube sea una parte importante de su estrategia operativa. Aquí hay algunas formas en que puede mantener la seguridad del centro de datos en su organización.

Realizar auditorías periódicas

Las auditorías internas regulares pueden ayudar a identificar cualquier vulnerabilidad de seguridad en su infraestructura de nube antes de que se conviertan en amenazas reales. Su experto personal interno de TI puede realizar las auditorías, o puede contratar a una empresa de ciberseguridad para que lo ayude a buscar vulnerabilidades. Algunas áreas para priorizar incluyen sistemas de control de acceso, cerraduras y contraseñas electrónicas, administración de acceso privilegiado, etc. También desea asegurarse de que una actualización inmediata siga a cualquier cambio de función laboral en los procedimientos y sistemas operativos.

Reconsidere sus sistemas de control de acceso

Una vez que haya realizado una auditoría integral de su organización, debe desarrollar formas de mejorar el control de acceso en las áreas más vulnerables. Por ejemplo, puede considerar usar el sistema biométrico o mejorar la videovigilancia en la sala de servidores para reforzar la seguridad.

Hacer cumplir las medidas de seguridad, formación y concienciación de los empleados

Para garantizar el cumplimiento de las medidas y pautas de seguridad diseñadas para impulsar la seguridad del centro de datos, deberá aplicar políticas estrictas en las que las personas sean responsables de sus acciones. Esto también debe ir acompañado de programas de capacitación y educación de los empleados para aumentar la conciencia de toda la organización sobre la seguridad del centro de datos y la ciberseguridad en su conjunto.

Invertir en infraestructura de centro de datos

Otro paso fundamental para impulsar la seguridad del centro de datos es contar con los recursos necesarios para mantener el más alto nivel de protección. Esto incluye la infraestructura principal del centro de datos, como soluciones de hardware y software. Asegúrese de que todo el equipo sea de alta calidad, moderno y eficiente para obtener los mejores resultados. Las soluciones de software deben actualizarse regularmente para evitar ataques de día cero comunes con sistemas operativos, navegadores web, componentes de código abierto y dispositivos IoT.

Invierta en los mejores talentos en ciberseguridad

Ya sea que opere un centro de datos local, en la nube o híbrido, siempre es necesario contar con un experto en ciberseguridad competente en la empresa. Invertir en tecnología de punta y soluciones de ciberseguridad es excelente, pero lograr la seguridad del centro de datos seguirá siendo una tarea difícil sin el talento adecuado para aprovechar esas herramientas. Por lo tanto, priorice siempre la contratación, la incorporación y la retención de los mejores talentos en ciberseguridad para ayudar a guiar a su organización en la dirección correcta en lo que respecta a la seguridad en la nube.

Fomentar la cultura de seguridad primero

La ciberseguridad y la cultura organizacional están altamente correlacionadas, ya que los errores humanos representan casi el 95 % de las infracciones de ciberseguridad. Si sus empleados son más conscientes y vigilantes en materia de ciberseguridad, reducirá las posibilidades de que se produzca un ciberataque. Al hacer que la seguridad en la nube sea parte de la cultura de la empresa, los empleados comprenderán y valorarán mejor la ética de la ciberseguridad. Esto ayuda a los empleados a vivir estos valores en toda la organización.

ciberseguridad

Comentarios finales

Ya sea en las instalaciones o en la nube, todos los centros de datos son vulnerables a los ataques cibernéticos. Por lo tanto, es necesario priorizar la ciberseguridad en todos los puntos identificando lagunas y tomando las medidas adecuadas.

Los centros de datos locales ofrecen más control sobre sus datos, lo que le permite tomar medidas de seguridad específicas e incluso avanzadas. Sin embargo, esto puede ser costoso y es posible que la mayoría de las organizaciones no accedan a los recursos y habilidades necesarios.

Por otro lado, la mayoría de los proveedores de la nube ofrecen un mayor nivel de seguridad gracias a los recursos y la experiencia adecuados en el nicho de seguridad de la nube. Sin embargo, esto viene con un control reducido sobre sus datos y ha obligado a algunas organizaciones a adoptar una nube híbrida que combina soluciones locales y de centro de datos en la nube. Otros también usan soluciones de nubes múltiples que combinan implementaciones de nube pública y nube privada interna.

Independientemente de la infraestructura del centro de datos que elija, la ciberseguridad es necesaria para mantener sus datos confidenciales seguros y protegidos mientras se mantiene al día con el panorama regulatorio que cambia rápidamente.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
46.8k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
39.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
27.8k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.3k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
29.8k