¿Por qué utilizar el transceptor óptico QSFP-40G-UNIV para la red 40G?
Con el crecimiento de la demanda de redes de mayor velocidad, la migración de 10 GbE a 40 GbE se está volviendo cada vez más común en los centros de datos. Sin embargo, el transceptor de fibra paralela QSFP+ utilizado en redes 40G requiere que reemplacemos o rediseñemos la infraestructura de fibra del centro de datos 10G existente. En este caso, el transceptor QSFP-40G-UNIV se presenta como una solución perfecta para resolver este problema, ya que permite utilizar los mismos cables para conexiones de 10G a 40G.
¿Qué es un transceptor QSFP-40G-UNIV?
Transceptor QSFP-40G-UNIV también llamado transceptor universal 40GBASE-UNIV o 40G QSFP+, QSFP-40G-UNIV es un transceptor óptico conectable estándar de la industria con una interfaz óptica LC dúplex. Tiene cuatro canales de transmisión óptica de 10G y cuatro canales de recepción de 10G que se multiplexan dentro del módulo transceptor para transmitir y recibir una señal agregada de 40G sobre un solo cable de fibra LC dúplex.
A diferencia de otros transceptores QSFP+ 40G, el transceptor QSFP-40G-UNIV puede funcionar con cables de fibra dúplex multimodo y monomodo sin ningún cambio en el transceptor o cualquier hardware adicional en la red. Los transceptores 40GBASE-UNIV pueden alcanzar hasta 150 m a través de fibra multimodo OM3/OM4 y de 500m a 2km (varían de diferentes proveedores) a través de fibra monomodo 40G. Además de los transceptores QSFP-40G-UNIV, los transceptores JNP-QSFP-40G-LX4 y FTL4C2QE1C 40G LM4 también se introducen para admitir enlaces Ethernet de 40 Gigabits sobre pares de fibra LC-duplex en lugar de cableado paralelo MTP.
Además de los transceptores QSFP-40G-UNIV mencionados anteriormente, el transceptor 40G BiDi QSFP+ también está diseñado con una interfaz LC dúplex y permite utilizar el par de fibra multimodo dúplex 10G existente para conexiones 40G. Sin embargo, los transceptores BiDi usan solo dos longitudes de onda que transmiten en direcciones opuestas en la misma fibra, y la tasa de bits real es de 20 Gbps. Además, el transceptor 40G BiDi QSFP+ solo se utiliza en cables multimodo OM3 u OM4 con una distancia de hasta 150m.
¿Por qué se utiliza el transceptor QSFP-40G-UNIV para la red 40G? Dado que los transceptores QSFP-40G-UNIV tienen la misma interfaz óptica LC dúplex que los transceptores 10G, la migración de 10GbE a 40GbE se vuelve mucho más fácil y sencilla: aparte del reemplazo de hardware, los usuarios solo necesitan reemplazar los transceptores 10G existentes con módulos 40GBASE-UNIV QSFP+. Además, hay más beneficios enumerados a continuación.
Ahorro de costos para la migración de 10G a 40G
Se sabe que los transceptores de corto alcance 40G, como los transceptores 40GBASE-SR4 y 40GBASE-XSR4, a menudo requieren cables MTP OM3/OM4 paralelos de 12 fibras para lograr una transmisión de 40 GbE por enlace. Esto es cuatro veces más fibra por enlace de lo que se necesita para un enlace de corto alcance 10G. Los transceptores QSFP-40G-UNIV funcionan sobre el mismo sistema de fibra dúplex que los módulos 10GBASE-SR, evitando la necesidad de costosos cassettes de migración de 40GbE y una implementación adicional de infraestructura de fibra MTP.
Simplificar el cableado del centro de datos
El transceptor QSFP-40G-UNIV permite la operación tanto en SMF como en MMF, lo que permite a los clientes consolidar su óptica y usar los transceptores QSFP-40G-UNIV QSFP+ en su red, independientemente del tipo de fibra. Además, QSFP-40G-UNIV puede interactuar con QSFP-40G-LR4 y QSFP-40G-LR4L, lo que evita el proceso de transición de pasar del cableado de fibra multimodo al monomodo, simplificando aún más el cableado del centro de datos.
Rentable para cableado de fibra monomodo
Como sabemos, los cables de fibra multimodo OM3/OM4 tienen una distancia de transmisión limitada en la futura red 100G o incluso 400G. Por lo tanto, existe un fuerte deseo de que el centro de datos pase al cableado de fibra monomodo para realizar una migración rentable. Pero el precio de los transceptores monomodo de largo alcance 40G es demasiado alto. El transceptor 40GBASE-UNIV es una opción ideal para infraestructura de fibra monomodo 40G para distancias de 500m a 2km.
Preguntas frecuentes sobre los transceptores QSFP-40G-UNIV?
¿Cuál es la diferencia entre el transceptor QSFP-40G-UNIV QSFP y otros transceptores QSFP de corta distancia?
Los transceptores 40G de corta distancia incluyen el módulo QSFP-40G-SR4 (100 m sobre fibra OM3) y el módulo QSFP-40G-XSR4 (300 m sobre fibra OM3), que se basan en los estándares IEEE 40GBASE SR4 y operan sobre MMF paralelo con conectores MTP. El transceptor 40GBASE-UNIV tiene conectores LC y funciona con fibras SMF y MMF.
¿QSFP+ 40G QSFP-40G-UNIV puede utilizar junto con otros transceptores QSFP?
El transceptor QSFP-40G-UNIV se basa en el estándar IEEE 40G-LR4 que cumple con IEEE 802.3ba. Por lo tanto, puede interactuar con cualquier transceptor estándar 40GBASE-LR4 y transceptores 40GBASE-LRL4. Además, un transceptor 40G QSFP-40G-UNIV se puede conectar a cualquier ranura QSFP+. Sin embargo, dado que el transceptor 40G QSFP-40G-UNIV utiliza un solo par de fibras, no interopera con ópticas paralelas como el transceptor 40GBASE-SR4.
¿Se puede usar el transceptor QSFP-40G-UNIV para romper las conexiones 4x10G?
No. Solo los transceptores 40G que usan cables de fibra paralela MTP están disponibles para aplicaciones que requieren cuatro puertos 10GbE desde una única interfaz QSFP. QSFP-40G-UNIV y todos los demás módulos dúplex 40G no pueden dividirse en 4x10G.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021