¿Los conversores de medios saldrán del mercado?
Los conversores de medios se han vuelto cada vez más populares en el mundo de las comunicaciones de fibra óptica a lo largo de los últimos años. Sin embargo, algunas personas creen que a medida que el despliegue de fibra se generalice, los conversores de medios de fibra podrían volverse obsoletos ¿saldrán los conversores de medios del mercado? La respuesta es "No". Por el contrario, el mercado global de conversores de medios muestra un fuerte impulso de crecimiento, y estos dispositivos se encuentran en un proceso de optimización y desarrollo constante.
¿por qué siguen en auge los conversores de medios?
Los factores determinantes de dicha proliferación se deben a muchos aspectos. A continuación mencionaremos los más importantes:
En primer lugar, utilizar conversores de medios con switches Ethernet existentes cuesta mucho menos que la actualización a switches de red con transceptores ópticos, lo que puede ser una opción económica para entornos de redes pequeñas.
En segundo lugar, el rendimiento y tecnología de estos sistemas ha alcanzado un grado de madurez y diversificación considerable, permitiéndoles adaptarse a las cambios de las demandas en la red, las cuales son cada vez mayores. En la siguiente tabla se indican las funciones de los conversores de medios administrables y los no administrables.
Tipos | Funciones |
---|---|
Conversor de medios no administrable | 1. Autonegociación para full-dúplex o half-dúplex. 2. Auto MDI/MDI-X. 3. IEEE802.3x (control de flujo de contrapresión full dúplex) y contrapresión (control de flujo de contrapresión semidúplex). 4. Switch DIP (LFP, almacenamiento y expedición, forzado 100Mbps). |
Conversor de medios administrable | 1. Autonegociación para full-dúplex o half-dúplex. 2. Auto MDI/MDI-X. 3. IEEE802.3x (control de flujo de contrapresión full dúplex) y contrapresión (control de flujo de contrapresión semidúplex). 4. SNMP/Web. 5. VLAN. |
Tabla 1: Funciones de los conversores de medios administrables y no administrables.
En tercer lugar, estos sistemas sistemas incrementan la flexibilidad de la red al permitir que se agreguen nuevos dispositivos a la infraestructura de cableado original. Del mismo modo, se pueden insertar en casi cualquier lugar de la red, con lo cual se pueden adaptar perfectamente a los requisitos de red a futuro.
En cuarto lugar, los conversores de medios se han utilizado ampliamente en diversos campos, entre los que se que se destacan el campo de las telecomunicaciones, educación, electricidad, atención médica, Internet, etc. Estos sistemas llevan Ethernet a hogares individuales y proporcionan energía para algunos dispositivos remotos, tales como cámaras IP y puntos de acceso, siendo particularmente útiles en entornos difíciles como las minas y las fábricas.
Por lo tanto, incluso si se logra el despliegue universal de fibra, se necesitarán conversores de medios. De acuerdo con los nuevos requisitos de los usuarios, se seguirán desarrollando y mejorando.
¿Cuáles son las tendencias de desarrollo?
Tomando como referencia los últimos avances en conversores de medios, los diseñadores e ingenieros de redes continúan haciendo esfuerzos para lograr avances para optimizar la tecnología y la funcionalidad de los conversores de medios. A continuación, mencionamos las ventajas principales.
Precios más bajos: el consumo de energía es un aspecto muy valorado por los usuarios, especialmente para los clientes que manejan grandes centros de datos, ya que una menor disipación de energía se traduce en menores gastos en cuanto a diseño y energía; aspectos que los ingenieros han estado optimizando. Además, una característica que vale la pena resaltar es el número de puertos que tiene un conversor de medios, pues gracias a esto, se ahorran muchos gastos en los sistemas de redes grandes que manejan una gran cantidad de dispositivos. Adicionalmente, los continuos desarrollos de las tecnologías de fibra óptica reducirán los precios de los conversores de medios de una forma u otra.
Velocidades de datos más altas: los conversores de medios de fibra actuales son en su mayoría de 10/100/1000Mbps, y algunos proveedores ofrecen conversores de 10G. Un conversor de medios 10G tiene puertos SFP+ o XFP, permitiendo un acceso más rápido a la red en distancias más largas y ofreciendo más posibilidades para conectar dispositivos y usuarios a la red. Este se utiliza principalmente en los grandes centros de datos actuales, pero en el futuro más usuarios necesitarán mayores velocidades de datos para sus actualizaciones de red.
Funciones más inteligentes: los conversores de medios administrables actuales son capaces de monitorear la red y dar aviso de fallas a través de la plataforma de administración de red, pero los conversores de medios no administrables no son los suficientemente inteligentes, lo cual se controla a través de los switches DIP. Es preciso avanzar en este sentido y mejorar la resolución de problemas y la autonegociación. Dado que muchos conversores de medios son transparentes para la red o generalmente se encuentran en sitios remotos, puede ser difícil para el personal encargado de las redes solucionar problemas relacionados con el cableado. Adicionalmente, los administradores de red actualizan a menudo ciertos dispositivos o despliegan hardware a velocidades de datos más altas para adaptar su red a las necesidades futuras. Por lo tanto, una mejor autonegociación puede ayudar a resolver los problemas de compatibilidad.
Conclusión
El futuro mercado de los conversores de medios es prometedor debido a su amplia gama de aplicaciones y a la gran demanda de redes de fibra óptica. Teniendo en cuenta las mayores exigencias de los entornos de red específicos, las tendencias de desarrollo del mercado de conversores de medios se verán reflejadas en costos más bajos, velocidades de datos más altas y funciones más inteligentes.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021