Español

Expandir la capacidad de la red CWDM existente en 48 kilómetros

Descripción del proyecto

Las redes híbridas DWDM y CWDM pueden maximizar el uso de la infraestructura existente para soportar más longitudes de onda. Uno de nuestros clientes, una compañía de servicios de TI, le pidió al equipo de FS que construyera una red DWDM sobre CWDM para expandir su transmisión de 48 km y agregar nuevos enlaces sobre el mismo sistema WDM.

Desafío

La compañía quería conectar 40CH DWDM MUX a 8CH CWDM MUX con 1530nm para la expansión de la red. Pero los desafíos son:
1. 40CH DWDM MUX no se puede implementar en el sistema debido a la restricción de ancho de banda.
2. ¿Cómo agregar nuevos sitios al enlace?
3. ¿Cómo reducir la pérdida óptica y garantizar un margen suficiente en todo el enlace?

Solución

El equipo técnico de FS planeó implementar 8CH C53-C60 DWDM MUX en lugar de 40CH DWDM MUX sobre el 8CH CWDM MUX con una longitud de onda de 1530nm para construir la red híbrida DWDM y CWDM. Se desplegarán dos multiplexores ópticos de adición/caída CWDM (OADM) para agregar y eliminar señales de nuevos sitios.

Ten en cuenta que, cuando el 40CH DWDM MUX está conectado directamente al puerto de expansión del 8CH CWDM MUX, las señales DWDM (C53-C60 y C27-C42) serán descargadas por el puerto con una longitud de onda de 1530 nm / 1550 nm del CWDM MUX en el sitio A. Esto significa que las señales del sitio A no se enviarán al sitio B. Por lo tanto, 40CH DWDM MUX no se puede implementar.

Conecte el 8CH C53-C60 DWDM MUX al puerto de 1530nm del CWDM MUX. El otro puerto con una longitud de onda de 1550nm del CWDM MUX se puede usar para transmitir señales CWDM de 1 canal, o se puede conectar con un MUX DWDM C27-C42 de 16 canales para transmisión DWDM de 16 canales según la demanda real.

Agregue un OADM este y oeste de 1CH en los nodos de 12 km y 36 km respectivamente. Los OADM pueden agregar o eliminar nuevos canales de longitud de onda desde el nuevo sitio C y D al sistema WDM existente, y esto no afectará todo el enlace. En este caso, se utilizarán dos longitudes de onda (1470nm y 1490nm) para agregar/eliminar longitudes de onda en el sitio C y D. Y los dos sitios se comunicarán con el sitio A y B respectivamente.

En esta solución, se implementarán 80 km de transceptores 10G SFP+ en los cuatro sitios. La pérdida óptica sobre todo el enlace es ≤12.6dB excepto por la pérdida de inserción de todos los equipos, y habrá 3dB para el margen.

DWDM & CWDM Solution

Conclusión

Esta solución de red híbrida DWDM y CWDM diseñada por el equipo técnico de FS ayuda a nuestro cliente a expandir su capacidad de red actual y ofrece una forma flexible de agregar nuevos sitios para el enlace existente sin afectar el enlace completo, lo que reducirá el costo de la red y maximizará el ROI. Obtener más información sobre la solución híbrida FS DWDM/CWDM aquí.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.2k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
28.9k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.8k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.0k