Español

Solución DWDM para red de 40G de larga distancia

Contexto

Hoy por hoy, la cantidad de datos que se recopilan por parte de los usuarios y de las empresas es enorme y sigue en aumento. De ese modo, almacenar y acceder a la información constituye una ardua tarea que requiere una mayor capacidad de almacenamiento y transmisión de datos a distancias más largas. Por estas razones, uno de nuestros clientes quiso añadir el sistema DWDM a su red de 40G existente de forma más eficiente y robusta, considerando la tecnología del futuro.

Desafío

La infraestructura de almacenamiento en los centros de datos de hoy está equipada con switches de 10G y 40G. Aumentar la distancia de transmisión de la red es un desafío, especialmente para 40G, ya que el alcance máximo de la óptica 40G QSFP+ está limitado a 40 km y cada interfaz de 40G necesita una fibra dedicada entre sitios, lo que deja un espacio para que lo llenen los centros de datos. La red del cliente tiene una fibra oscura que une dos sitios más allá de los 40 km y apenas conocen la pérdida de enlace entre estos sitios.

Solución

Con un presupuesto de enlace relativamente grande, esta solución ayuda a impulsar el alcance de datos de 80G hasta 60 km sin necesidad de colocar fibra adicional. De esta manera, una señal óptica de 40G se puede dividir en señales de 4x10G y luego el OEO las convierte en las longitudes de onda DWDM correspondientes. Si agrega módulos y amplificadores de compensación de dispersión, la distancia del enlace puede ser de más de 60 km. Por ejemplo, incluso 80 km son posibles.

Como el transceptor DWDM 10G 80km se utiliza para la transmisión de datos, usamos el atenuador para ajustar la potencia Rx del transceptor óptico en el rango de -13dBm~-20dBm para evitar quemar el transceptor.

El amplificador de refuerzo (BA) se despliega detrás del transmisor óptico MUX mientras se encuentra frente a la línea de fibra óptica para aumentar la potencia de la luz transmitida. El preamplificador (PA) se coloca antes del receptor óptico Mux pero después de la línea de fibra óptica para amplificar la señal óptica débil.

Solución DWDM

Beneficios del Cliente

Una solución rentable de 40 GbE es un habilitador clave para brindar soporte para flujos de mayor ancho de banda y menor latencia. La solución de red FS 40G permite el uso de sistemas DWDM de 10 Gb sencillos y económicos para ampliar un servicio de 40 GbE, lo que evita la necesidad de hardware nuevo o una infraestructura de cableado completamente nueva, lo que proporciona una importante protección de la inversión.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.3k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.0k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.8k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.0k