Español

Solución OADM de FS agrega puntos de acceso a una red CWDM

Contexto

La creciente demanda de ancho de banda y capacidad está impulsando a las redes a buscar soluciones de transporte óptico de datos flexibles y rentables. El gobierno de Murphysboro en Illinois necesitaba aumentar su capacidad de red para crear una red altamente flexible que admitirá siete sitios de infraestructuras públicas dentro de la región.

Desafío

El gobierno tenía cinco edificios conectados a través de fibras multimodo en switches Gigabit Ethernet existente. Se esforzó por instalar fibras monomodo en la ciudad para conectarse a numerosos edificios que pueden acceder a la LAN de la ciudad. Los problemas que encontraron incluyen: Tenían poco conocimiento acerca de la tecnología WDM y no sabían cómo aprovechar la longitud de onda existente y agregar nuevos sitios al enlace. ¿Cómo transferir fibra multimodo a monomodo para lograr una transmisión de datos relativamente más larga?

Solución

Se implementó un OEO para convertir los transceptores SFP SX estándar en los transceptores CWDM correspondientes. Para cambiar la fibra multimodo a fibra monomodo para expandir el alcance del enlace.

Para separar las longitudes de onda en el Sitio 3, se coloca un OADM de 4 canales después del Mux/Demux de CWDM de 8 canales. El CWDM OADM ofrece capacidades para agregar/eliminar longitudes de onda seleccionadas en cualquier nodo de la red y cambiar sin problemas la capacidad del nodo de red según sea necesario. En este caso, habrá cuatro longitudes de onda (1470, 1490, 1510, 1530) cayendo en diferentes lugares en el Sitio 4,5,6,7.

OADM Solution

Conclusión

Este diseño ha proporcionado una solución flexible y transparente, que no solo puede agregar nuevos sitios para todo el enlace, sino que también se prepara para la futura expansión de la fibra. Los equipos CWDM y OADM de FS son fáciles de instalar, lo que permite una implementación rápida de la red y un bajo consumo de energía, todo lo cual puede reducir significativamente los costos y lograr un ROI atractivo.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.3k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.0k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.8k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.0k